필드 변수 읽기 또는 쓰기
C# API를 사용하여 단일 변수 또는 변수 집합을 읽거나 씁니다.
API는
IUAVariable
, InformationModel
및 IUANode
클래스에 의해 제공됩니다.다음과 같은 경우 여러 변수를 읽거나 쓸 수 있습니다.
- 다른 작업을 진행하기 전에 전체 변수 집합을 읽거나 씁니다. 이 방법은 레시피를 작성할 때 유용합니다.
- 성능을 향상하기 위해 필드와의 통신 수를 제한합니다.
팁:
필드 변수를 읽거나 쓰는 메서드는 실행 오류가 발생할 때 예외를 생성합니다.
catch
및 try
지침을 사용하여 예외를 캡처하고 관리할 수 있습니다.의견을 작성 부탁드립니다.