IUAVariable.RemoteWrite(value, timeoutMilliseconds)
첫 번째 인수에 전달된 값을 호출되는 변수에 씁니다. 두 번째 선택적 인수는 시간 초과 기간을 설정합니다.
void RemoteWrite(UAValuevalue, doubletimeoutMilliseconds);
인수
- value(UAValue)
- 쓸 값입니다.
- timeoutMilliseconds(double)
- 밀리초 단위로 표시되는 시간 초과 기간으로, 이 시간이 경과하면 API가 예외를 발생시킵니다.팁: 지정하지 않을 경우 인수의 기본값은30000(30초)입니다.
예제
다음 예에서는
42
값이 Speed
변수에 기록됩니다.var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Model/Motor/Speed"); currentSpeed.RemoteWrite(42);
의견을 작성 부탁드립니다.