IUAVariable.RemoteRead(timeoutMilliseconds)
호출하는 변수의 값을 반환합니다. 선택적 인수는 시간 초과 기간을 설정합니다.
UAValue RemoteRead(doubletimeoutMilliseconds);
인수
- timeoutMilliseconds(double)
- 밀리초 단위로 표시되는 시간 초과 기간으로, 이 시간이 경과하면 API가 예외를 발생시킵니다.팁: 지정하지 않을 경우 인수의 기본값은30000(30초)입니다.
반환
- UAValue
- 변수의 값.
예제
다음 예제에서는
Speed
변수 값을 읽고 정보 메시지에 제공합니다.var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Model/Motor/Speed"); var value = currentSpeed.RemoteRead(); Log.Info(value.ToString());
의견을 작성 부탁드립니다.