시스템 전력 경보 보기
경보
보기의 설정을 사용하여 24V 시스템 전력 경보를 구성합니다. 설정을 사용하여 다음 작업을 수행합니다.- 시스템 전력 경보를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다.
- 시스템 전력 경보에 대한 높음 및 낮음 전압 제한을 구성합니다.
팁:
경보
보기는 장치 정의
에서 어댑터 연결이 상태
로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.의견을 작성 부탁드립니다.