시스템 전력 경보 보기 매개 변수
경보
보기의 설정을 사용하여 24V 시스템 전력 경보를 사용하거나 사용하지 않도록 설정하고 낮음 및 높음 전압 제한을 설정하여 시스템 전력 경보를 트리거합니다. 경보
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
시스템 전력 경보 활성화 | 높음 및 낮음 시스템 전력 경보를 사용하거나 사용하지 않도록 설정할지 결정합니다. 경보가 사용되지 않으면 높음 및 낮음 시스템 전력 경보 제한 을 사용할 수 없습니다. |
높은 시스템 전력 경보 제한 | 시스템 전력 높음 경보에 대한 트리거를 설정합니다. 전압이 이 값을 초과하는 경우 시스템 전력 높음 경보가 꺼짐에서 켜짐으로 전환됩니다. |
낮은 시스템 전력 경보 제한 | 시스템 전력 낮음 경보에 대한 트리거를 설정합니다. 전압이 이 값 아래로 떨어지는 경우 시스템 전력 낮음 경보가 꺼짐에서 켜짐으로 전환됩니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.