시스템 전력 경보 속성 구성
경보 속성을 구성하여 시스템 전력이 높음 또는 낮음 전압 제한을 초과하는 경우 시스템 전력 경보를 트리거합니다.
팁:
경보
보기는 장치 정의
에서 어댑터 연결이 상태
로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.시스템 전력 경보 속성을 구성하려면
- 장치에 대한 탭에서경보를 선택합니다.
- 경보보기에서시스템 전력 경보 활성화를 선택하여 시스템 전력 경보를 사용하도록 설정합니다.
- 다음 두 매개 변수에 대한 값을 입력합니다.
- 높은 시스템 전력 경보 제한높은 시스템 전력 경보가 꺼짐에서 켜짐으로 전환되기 전에 허용되는 최대 전압을 입력합니다.
- 낮은 시스템 전력 경보 제한낮은 시스템 전력 경보가 꺼짐에서 켜짐으로 전환되기 전에 허용되는 최소 전압을 입력합니다.
- 확인을 선택하여 변경 내용을 저장합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.