개요 보기
장치 정의
대화 상자에서 개요
보기를 사용하여 다음을 수행합니다.- 장치의 이름과 설명을 입력합니다.
- 장치의 IP 구성을 입력합니다.
- 장치의 시리즈 및 수정 버전을 정의합니다.
- 전자 키 지정을 선택합니다.
- 연결 및 데이터 형식을 구성합니다.
팁:
- 이 대화 상자의 매개 변수는 실행 모드에서 어둡게 표시됩니다.
- 온라인 상태에서는 편집 가능한 매개 변수가설명,전자 키 지정및IO-Link 클래스 B 활성화됨뿐입니다.
- 변경 후장치 정의대화 상자에서확인을 선택하면, 변경 사항을 적용하려면개요보기에서확인또는적용을 선택해야 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.