개요 보기 매개 변수
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
장치 유형 | 장치의 유형을 표시합니다. |
유형 변경 | 장치의 유형을 변경합니다. |
이름 | 장치의 이름을 지정합니다. 이 이름은 IEC_61131 규격 이름이어야 합니다. 이 필드에 잘못된 문자를 입력하거나 이름 길이가 40자를 초과하는 경우 소프트웨어에서 해당 문자를 무시합니다. 온라인 상태일 때에는 이름을 변경할 수 없습니다. |
설명 | 장치에 대한 설명을 지정합니다. 설명이 최대 길이인 512자를 초과하는 경우 소프트웨어는 초과된 문자를 무시합니다. |
이더넷 주소 | 장치에 대한 IP 구성을 지정합니다.
|
시리즈 | 장치 하드웨어 시리즈를 지정합니다. |
수정 버전 | 주 수정 버전 및 부 수정 버전 레벨을 포함한 장치 펌웨어 수정 버전을 지정합니다. |
전자 키 지정 | 장치에 사용되는 전자 키 지정을 지정합니다. 전자 키 지정은 프로젝트에서 정의된 장치를 설치된 장치와 비교합니다. 키 지정이 실패하면 폴트가 발생합니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.
전자 키 지정에 대한 자세한 정보는 Logix 5000 Control Systems Application Technique(발행물 LOGIX-AT001)의 Electronic Keying을 참조하십시오.
주의:
이 대화 상자에서 전자 키 지정은 이 장치에 대한 것이지 장치에 연결된 IO-Link 장치에 대한 것이 아닙니다.
|
채널 모드 할당 | 장치의 채널 모드를 할당하는 방법을 지정합니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.
일반 IO-Link로 미리 정의됨 은 장치 정의 대화 상자에서 주 수정 버전 3을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 주 수정 버전 1 또는 2를 선택하면 채널 모드 할당 방법은 사용자 선택 가능 만 가능합니다. |
연결 | 채널 모드 할당이 사용자 선택 가능 으로 구성된 경우, 가능한 값은 다음과 같습니다.
채널 모드 할당이 일반 IO-Link로 미리 정의됨 으로 구성된 경우, 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
의견을 작성 부탁드립니다.