연결 및 데이터 형식

기존 장치를 삭제한 다음 새 장치를 만들지 않고 언제든지 장치 정의를 변경합니다. 프로필은 새 설정에 사용할 모든 구성 데이터를 표시하려고 시도합니다.
연결은 구성이 참조하는 장치와 소유자-컨트롤러 사이의 실시간 데이터 전송 링크입니다. 연결 유형은 소유자-컨트롤러와 장치 간에 교환되는 데이터를 결정합니다.
매개 변수
설명
데이터
선택한 연결 유형에 대한 입력, 출력 및 구성 태그를 생성하며, 다음을 포함합니다.
  • I/O 채널용 데이터
  • 채널 모드 할당이 "일반 IO-Link로 미리 정의됨"인 경우, 일반 IO-Link 장치 상태 및 프로세스 데이터 입/출력
데이터 및 이더넷 상태
선택한 연결 유형에 대한 입력, 출력, 구성 및 상태 태그를 생성하며, 다음을 포함합니다.
  • I/O 채널용 데이터
  • 이더넷 및 IO-Link 장치 이벤트 로그용 상태 데이터
이벤트가 있는 데이터
선택한 연결 유형에 대한 입력, 출력 및 구성 태그를 생성하며, 다음을 포함합니다.
  • I/O 채널용 데이터
  • 입력 이벤트
  • 채널 모드 할당이 "일반 IO-Link로 미리 정의됨"인 경우, 일반 IO-Link 장치 상태 및 프로세스 데이터 입/출력
이벤트가 있는 데이터 및 이더넷 상태
선택한 연결 유형에 대한 입력, 출력, 구성 및 상태 태그를 생성하며, 다음을 포함합니다.
  • I/O 채널용 데이터
  • 입력 이벤트
  • 이더넷 및 IO-Link 장치 이벤트 로그용 상태 데이터
수신 전용 데이터
채널 모드 할당이
일반 IO-Link로 미리 정의됨
으로 구성된 경우에만 사용할 수 있습니다.
수신 전용 연결 유형에 대한 입력 태그를 생성하며, 다음을 포함합니다.
  • I/O 채널용 데이터
  • 일반 IO-Link 장치 상태 및 프로세스 데이터 입력
이벤트가 있는 수신 전용 데이터
채널 모드 할당이
일반 IO-Link로 미리 정의됨
으로 구성된 경우에만 사용할 수 있습니다.
수신 전용 연결 유형에 대한 입력 태그를 생성하며, 다음을 포함합니다.
  • I/O 채널용 데이터
  • 입력 이벤트
  • 일반 IO-Link 장치 상태 및 프로세스 데이터 입력
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal