링 X 보기
링 X
보기를 사용하여 스위치를 링 감독자로 활성화하고 네트워크와 링에 대한 정보를 봅니다.링 X
보기를 사용하여 다음을 수행합니다.- 링에서 감독자 모드를 활성화합니다.
- 스위치가 DLR 또는 선형 네트워크에서 작동하는지 봅니다.
- 네트워크의 상태를 봅니다.
- 활성 링 감독자의 주소와 우선 순위를 봅니다.
- 감독자의 현재 상태를 봅니다.
- 링 폴트의 수 및 상태를 보고, 빠른 폴트 또는 복원 주기 폴트를 지웁니다.
- 링 폴트 카운트를 0으로 초기화합니다.
- 폴트가 있는 경우 포트에 있는 마지막 활성 노드의 주소를 봅니다.
데이터 표시 및 매개 변수는 장치가 온라인 상태이고 통신 오류가 없는 경우에만 사용할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.