포트의 마지막 폴트 위치 확인
링에 폴트가 있는 경우 활성 링 감독자가 DLR 포트에서 통신할 수 있는 마지막 노드를 볼 수 있습니다. 이 정보는
링 X
보기의 마지막 활성 노드
에 표시됩니다.
팁:
마지막 활성 노드
는 폴트 위치를 확인할 때까지 마지막 폴트의 정보를 표시합니다.포트의 마지막 폴트 위치를 확인하려면
- 장치에 대한 탭에서장치 레벨 링을 확장한 다음링 X를 확장합니다.
- 링보기에서폴트 위치 확인을 선택합니다.스위치는포트 1의 마지막 활성 노드및포트 2의 마지막 활성 노드에서 IP 주소 또는 MAC ID를 업데이트합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.