장치 레벨 링 보기
장치 레벨 링
보기를 사용하여 링에서 DLR을 활성화하고 DLR 네트워크에 대한 정보를 봅니다. DLR 네트워크는 더 많은 스위치가 필요 없는 자동화 장치의 상호 연결을 위한 단일 내결함성 링 네트워크입니다.장치 레벨 링
보기를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.- 구성된 링 최대 3개에 대해 DLR 활성화
- 링 포트 선택
- 스위치가 링 감독자인지 보기
- 링의 상태 보기
- 중복 게이트웨이가 활성화되었는지 보기
- 중복 게이트웨이 상태 보기
- DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버의 역할 보기
- DHCP 서버의 상태 보기
팁:
이 보기의 매개 변수는 온라인 상태에서 사용할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.