DLR 상태 모니터링
장치 레벨 링
보기를 사용하여 DLR 네트워크의 상태를 모니터링합니다.전제 조건
- 온라인 상태이며 스위치와 통신 중이어야 합니다.
DLR 네트워크를 모니터링하려면
- 장치에 대한 탭에서장치 레벨 링을 선택합니다.
- 필요에 따라 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
- 스위치 및 포트를 보려면장치 레벨 링을 선택합니다.
- 링을 보려면장치 레벨 링을 확장한 다음링 X를 선택합니다. 예를 들어 링 1 에 대한 정보를 보려면링 1을 선택합니다. 최대 3개의 링이 있을 수 있습니다.
- 링에서 중복 게이트웨이를 보려면장치 레벨 링을 확장하고링 X를 확장한 다음중복 게이트웨이를 선택합니다.
- 통계 정보를 보려면장치 레벨 링을 확장하고링 X를 확장한 다음통계를 선택합니다.
- 링에서 장치를 보려면장치 레벨 링을 확장하고링 X를 확장한 다음구성원을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.