빠른 설정을 사용하여 스위치 구성

빠른 설정
을 사용하여 스위치의 IP 주소를 구성합니다.
전제 조건
  • 장치가 온라인 상태입니다.
빠른 설정을 사용하여 스위치를 구성하려면
  1. 빠른 설정
    의
    인터넷 프로토콜(Internet Protocol, IP) 설정
    에서
    IP 설정 수동 구성
    을 선택합니다.
    팁:
    DHCP를 사용하여 자동으로 IP 설정 얻기
    를 선택하면 스위치가 DHCP 서버에서 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 주소, 네트워크 타임 프로토콜(Network Time Protocol, NTP) 서버의 IP 주소를 자동으로 가져옵니다.
  2. 필요에 따라 나머지 매개 변수를 구성합니다.
    • 물리적 장치 IP 주소
    • 호스트 이름
    • 서브넷 마스크
    • 게이트웨이 주소
    • 네트워크 타임 프로토콜 서버
    • 사용자
    • 암호
    • 확인
    • 관리 인터페이스 VLAN
  3. 확인
    을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal