빠른 설정 대화 상자 매개 변수
빠른 설정
대화 상자에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
인터넷 프로토콜(Internet Protocol, IP) 설정 | |
IP 설정 수동 구성 | IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 주소, 네트워크 타임 프로토콜(Network Time Protocol, NTP) 서버의 IP 주소가 스위치에 대해 수동으로 입력됩니다. 해당하는 경우 기본 DNS 서버 주소와 보조 DNS 서버 주소도 수동으로 입력됩니다. 기본 설정입니다. |
DHCP를 사용하여 자동으로 IP 설정 얻기 | 스위치는 DHCP 서버에서 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 주소, 네트워크 타임 프로토콜(Network Time Protocol, NTP) 서버의 IP 주소를 자동으로 가져옵니다. 해당하는 경우 스위치는 DHCP 서버에서 기본 DNS 서버 주소와 보조 DNS 서버 주소를 자동으로 가져옵니다. 스위치가 다시 시작되지 않는 한 할당된 IP 정보를 계속 사용합니다. |
IP 설정 구성 | |
물리적 장치 IP 주소 | 스위치의 IP 주소입니다. 네트워크의 각 노드에는 고유한 IP 주소가 있어야 합니다. IP 주소는 1.0.0.0보다 작거나 224.0.0.0에서 255.255.255.255 사이가 되어서는 안 됩니다. 이 값은 장치 관리자 웹 인터페이스와 유사하게 스위치의 IP 주소를 구성합니다. 스위치가 다른 IP 주소로 재구성되면 변경 사항이 저장될 때 통신이 끊어질 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 새 IP 주소를 설정하고 컨트롤러에 다운로드합니다. |
호스트 이름 | 문제를 모니터링하거나 해결할 때 스위치를 식별하는 이름입니다. 이 기능은 옵션입니다. 이름에는 영숫자, 마침표 및 하이픈이 포함될 수 있습니다. |
서브넷 마스크 | 스위치에 대한 적절한 서브넷 마스크입니다. 서브넷 마스크는 32비트 숫자입니다. 각 8진수를 설정합니다. 기본값은 255.255.255.0입니다. 이 값은 장치 관리자 웹 인터페이스와 유사하게 서브넷 마스크를 구성하는 데 사용됩니다. |
게이트웨이 주소 | 게이트웨이의 IP 주소입니다. 게이트웨이 IP 주소는 스위치 IP 주소와 동일한 서브넷의 일부여야 합니다. 스위치 IP 주소와 기본 게이트웨이 IP 주소는 같을 수 없습니다. 게이트웨이 IP 주소는 설정 을 선택할 때 스위치로 전송되지만 다음에 스위치가 부팅될 때만 적용됩니다. |
네트워크 타임 프로토콜 서버 | 네트워크 타임 프로토콜(Network Time Protocol, NTP) 서버의 IP 주소입니다. NTP는 패킷 스위칭, 가변 지연 데이터 네트워크를 통해 컴퓨터 시스템 간의 클럭 동기화를 위한 네트워킹 프로토콜입니다. |
암호 만들기 | |
사용자 | 암호와 연결된 사용자 이름입니다. 기본값은 Admin 입니다. |
암호 확인 | 스위치의 암호는 숫자로 시작할 수 있고, 대소문자를 구분하며, 공백을 포함할 수 있습니다. 암호는 한 자리 숫자일 수 없고, ? 또는 탭을 포함할 수 없고, 시작이나 끝에 공백을 허용하지 않습니다. 기본값은 switch 입니다.초기 설정을 완료하려면 기본 암호에서 암호를 변경합니다. 이 암호는 컨트롤 산업 프로토콜(Control Industrial Protocol, CIP) 보안 암호로도 사용됩니다. 스위치에 대한 액세스를 보호하기 위해 암호를 제공합니다. |
스위치 관리 | |
관리 인터페이스 VLAN | 스위치가 관리되는 관리 VLAN의 이름 및 ID입니다. 기존 VLAN을 관리 VLAN으로 선택합니다. 관리 VLAN의 기본 이름은 default 이고 기본 ID는 1 입니다. 기본 ID의 숫자는 1에서 1001 사이일 수 있습니다. 스위치와 네트워크 관리 스테이션이 동일한 VLAN에 있는지 확인합니다. 동일한 VLAN에 있지 않으면 스위치에 대한 관리 연결이 끊어집니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.