빠른 설정 대화 상자
다음 두 가지 방법으로 빠른 설정 대화 상자에 액세스할 수 있습니다.
- 스위치의빠른 설정버튼을 누른 경우 아무 탭이나 선택합니다. 빠른 설정 대화 상자가 표시됩니다.
- 주소가 입력되었지만 스위치로 전송되지 않은 경우 아무 탭이나 선택합니다.
- 오류 메시지가 표시됩니다.
- 오류 메시지에 나열된 단계를 수행하고확인을 선택합니다.
- 빠른 설정 대화 상자가 표시됩니다.
이 대화 상자를 사용하여 이 스위치에 대한 IP 주소 및 기타 설정을 구성합니다. IP 주소는 수동으로 할당되거나(정적) 동적 호스트 구성 프로토콜(Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 서버에 의해 자동으로 할당될 수 있습니다.
빠른 설정을 완료하면 스위치가 전역 매크로(ab-global)를 실행합니다. 이 매크로는 EtherNet/IP 프로토콜을 사용하는 산업 자동화 응용 프로그램에 대한 스위치를 구성합니다. 이 매크로는 다음과 같은 주요 설정을 포함하여 많은 매개 변수를 설정합니다.
- 인터넷 그룹 관리 프로토콜(Internet Group Management Protocol, IGMP) 스누핑 및 쿼리 발송기 활성화
- CIP 활성화
- 서비스 품질(Quality of Service, QoS) 설정 구성 및 CIP, 정밀 시간 프로토콜(Precision Time Protocol, PTP) 및 기타 트래픽 분류(라이트 펌웨어 수정 버전이 있는 스위치에는 적용되지 않음)
- 경보, SYSLOG 및 단순 네트워크 관리 프로토콜(Simple Network Management Protocol, SNMP) 알림을 활성화합니다
- 빠른 스패닝 트리(Rapid Spanning Tree, RSTP), 브리지 프로토콜 데이터 단위(Bridge Protocol Data Unit, BPDU) 가드, BPDU 필터 및 루프 가드를 활성화합니다
동일한 IP 주소를 사용하려면 IP 주소를 수동으로 할당합니다. 스위치에 할당할 고유 IP 주소는 네트워크 관리자 또는 네트워크 정보 센터에 문의하십시오.
팁:
DHCP 서버를 사용하여 네트워크에서 수동으로 할당된 IP 주소의 경우 IP 주소가 DHCP 서버가 다른 장치에 자동으로 할당하는 주소 범위 내에 있지 않은지 확인하십시오. 이렇게 하면 스위치와 다른 장치 간의 IP 주소 충돌을 방지할 수 있습니다.
이 보기의 매개 변수는 온라인 상태에서 사용할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.