NAT 인스턴스 추가 또는 편집
Stratix 5410 스위치에 대한 NAT 인스턴스를 추가하거나 편집할 수 있습니다.
전제 조건
- 장치가 온라인 상태여야 합니다.
NAT 인스턴스를 추가하거나 편집하려면
- 장치에 대한 탭에서NAT를 선택합니다.
- NAT보기에서 다음 중 하나를 수행합니다.
- 새 NAT 인스턴스를 생성하려면
을 선택합니다. - 기존 NAT 인스턴스를 편집하려면
을 선택합니다.
- 인스턴스 이름 및 포트보기에서 다음을 수행합니다.
- NAT 인스턴스 이름에 NAT 인스턴스의 이름을 입력합니다.
- 포트 유형에서 포트 유형을 선택합니다.
- 이 NAT 인스턴스에 대해 활성화할 포트 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
- 다음을 선택합니다.
- VLAN 연결보기에서 다음을 수행합니다.
- 변환된 포트를 하나 이상의 VLAN에 연결하려면 확인란을 선택합니다.
- 다음을 선택합니다.
- 게이트웨이 주소보기에서 다음을 수행합니다.
- (선택 사항)공용 게이트웨이 주소에 주소를 입력합니다.
- (선택 사항)사설 게이트웨이 변환 주소에 주소를 입력합니다.
- 다음을 선택합니다.
- 변환보기에서 다음을 수행합니다.
- 빈 행을 추가하려면
을 선택합니다. - 장치 위치에서 장치 네트워크의 위치를 선택합니다.공용 네트워크의 위치는 방화벽을 통해 공용 주소에서 사설 주소로 트래픽을 매핑합니다. 사설 네트워크의 위치는 방화벽을 통해 사설 주소에서 공용 주소로 매핑합니다.
- 사설 IP 주소에 방화벽 뒤에 있는 IP 주소를 입력합니다.공용 IP 주소에 공용에 노출되는 IP 주소를 입력합니다.
- 유형에서 변환 테이블에 추가할 항목 유형을 선택한 다음 필요에 따라개수또는서브넷 마스크에 값을 입력합니다.
- 유형으로범위를 선택한 경우개수에서 범위에 포함할 주소 수를 선택합니다. 장치 위치가 사설인 경우 범위는 사설 IP 주소에 적용됩니다. 장치 위치가 공용인 경우 범위는 공용 IP 주소에 적용됩니다.
- 유형으로서브넷을 선택한 경우서브넷 마스크에서 변환할 주소에 대해 유효한 마스크를 선택합니다. 장치 위치가 사설인 경우 서브넷 마스크가 사설 IP 주소에 적용됩니다. 장치 위치가 공용인 경우 서브넷 마스크가 공용 IP 주소에 적용됩니다.
- 완료를 선택합니다.
- 설정을 선택하여 설정을 스위치로 보냅니다.
의견을 작성 부탁드립니다.