인스턴스 이름 및 포트 보기 매개 변수

인스턴스 이름 및 포트
보기에는 다음 매개 변수가 포함되어 있습니다.
매개 변수
설명
NAT 인스턴스 이름
NAT 인스턴스의 고유 이름을 지정합니다.
포트 유형
포트 유형을 지정합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
  • 업링크 포트만(Te1/25 - Te1/28)
    - 업링크 포트(Te1/25-28)를 선택할 수 있음을 나타냅니다.
  • 다운링크 포트만(Gi1/1 - Gi1/24)
    - 다운링크 포트(Gi/1-6 및 Gi/13-18, Gi/7-12 및 Gi/19-24)를 선택할 수 있음을 나타냅니다.
4개 이하 포트 선택
새 NAT 인스턴스에 사용할 수 있는 포트를 나타냅니다. 각 섹션에 대해 최대 4개의 포트를 선택할 수 있습니다. 다른 NAT 인스턴스에서 포트를 선택한 경우 해당 포트를 사용할 수 없습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal