변환 보기 매개 변수
변환
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
![]() | 테이블 항목을 추가합니다. |
![]() | 테이블 항목을 삭제합니다. |
장치 위치 | 장치 네트워크의 위치를 지정합니다. 사용 가능한 값:
|
사설 IP 주소 | 변환을 위해 구성된 사설 서브넷의 장치에 대한 주소 또는 주소 범위를 지정합니다. 사용 가능한 값:
|
<Translation direction> | IP 주소의 변환 방향을 시각적으로 표시합니다. 사용 가능한 값:
|
공용 IP 주소 | 변환을 위해 구성된 공용 서브넷의 장치에 대한 고유한 공용 주소 또는 고유한 공용 주소 범위를 지정합니다. 사용 가능한 값:
|
유형 | 변환 테이블에 추가할 항목의 변환 유형을 정의합니다. 사용 가능한 값:
|
카운트 | 범위에 포함할 주소 수를 지정합니다. 유효한 값은 1...128입니다. 기본값은 1입니다. 범위 내의 각 주소는 하나의 변환 항목으로 계산됩니다. 스위치는 최대 128개의 변환 항목을 지원합니다. |
서브넷 마스크 | 변환할 주소에 대한 유효한 서브넷 마스크 목록을 지정합니다. 사용 가능한 값:
|
고급 | NAT 인스턴스에 대한 트래픽 유형 및 수정 사항을 구성하기 위해 고급 대화 상자를 엽니다. |
남은 총 변환 | 이 NAT 인스턴스에 대해 변환할 수 있는 사용 가능한 변환의 양을 표시합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.