장치 정의 대화 상자 매개 변수
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
장치 유형 | 구성 중인 장치의 유형을 표시합니다. |
이름 | IEC 61131 규격 장치 이름을 지정합니다. 이름은 유효하지 않은 문자가 없는 고유한 이름이어야 합니다. |
설명 | 장치 설명을 지정합니다. |
이더넷 주소 | 장치에 대한 IP 구성을 지정합니다. 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
|
네트워크 주소 변환(Network Address Translation, NAT) 활성화 | NAT를 통해 주소가 지정된 장치에 대한 안전 통신을 활성화합니다. |
실제 장치 주소 | NAT의 사설 네트워크에서 장치의 IP 주소를 지정합니다. 인터넷 프로토콜 보기에서 찾을 수 있는 것과 동일한 IP 주소입니다.이 매개 변수는 네트워크 주소 변환(Network Address Translation, NAT) 활성화 확인란을 선택한 경우 사용할 수 있습니다. |
수정 버전 | 주 장치 및 부 장치 펌웨어 수정 레벨을 지정합니다. 주 수정은 장치에 대한 인터페이스의 수정을 나타냅니다. 유효한 값 범위는 1 ~ 127입니다. 부 수정 버전은 펌웨어 수정 버전을 나타냅니다. 유효한 값 범위는 1 ~ 255입니다. 기본값은 1입니다. |
전자 키 지정 | 제어 시스템에서 잘못된 장치를 사용할 가능성을 줄여 줍니다. 유효한 값은 다음과 같습니다.
|
입력 상태 | 장치에 대한 입력 상태 유형을 결정합니다. 입력 데이터 상태 및 설명에서 자세한 내용을 확인하십시오. |
입력 데이터 | 장치에 대한 입력 연결 유형을 결정합니다. 입력 데이터 상태 및 설명에서 자세한 내용을 확인하십시오. |
출력 데이터 | 장치에 대한 출력 연결 유형을 결정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
|
데이터 형식 | 상위 항목과 장치 간에 교환되는 데이터의 형식을 결정합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.