장치 정의 대화 상자
장치 정의
대화 상자를 사용하여 구성:- 장치 ID.
- 고급 이더넷 설정.
- 장치와 연결된 펌웨어의 부 수정 버전 및 주 수정 버전 번호.
- 장치에 대한 전자 키 지정.중요:온라인 상태에서 전자 키 지정을 변경하면 장치 및 해당 장치를 통해 연결된 모든 장치에 대한 연결이 중단됩니다. 또한 다른 컨트롤러로부터의 연결이 끊길 수 있습니다. 장치에 대한 I/O 연결이 중단되면 데이터 손실이 발생할 수 있습니다.
- 장치에 사용되는 연결 유형.팁:연결 매개 변수는 입력 데이터 및 출력 데이터에 사용할 수 있는 구성 옵션에 영향을 미치며 소유자 컨트롤러와 장치 간에 교환되는 데이터를 결정합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.