장치 문제 진단

장치 진단
을 사용하여 문제를 진단합니다. 진단은 다음의 경우에 비활성화됩니다.
  • 오프라인으로 작업하고 있습니다.
  • ID 불일치가 존재합니다.
장치 문제를 진단하려면
  1. 장치에 대한 탭에서
    장치 정보
    를 선택합니다.
  2. 장치 진단
    에서 장치에 대한 진단을 봅니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal