장치 정보 보기
장치가 온라인일 때
장치 정보
보기에서 장치 및 상태 정보를 봅니다.장치 정보
보기에서는 다음을 수행할 수 있습니다.- 장치의 ID를 결정합니다.
- 장치의 현재 작동 상태를 봅니다.
- 장치가 소유자 컨트롤러에 의해 구성되었는지 여부를 봅니다.
- 소유자 컨트롤러가 현재 장치에 연결되었는지 여부를 봅니다.
- 장치에서 최신 정보를 검색합니다.
- 장치를 전원 켜기 상태로 초기화합니다.
- 지원되는 경우 장치의 보호 모드를 봅니다.
- 지원되는 경우 장치의 현재 폴트를 지웁니다.
- 지원되는 경우 장치 식별을 위해 시스템 상태 표시기를 구성합니다.
팁:
장치 정보
보기의 데이터는 컨트롤러에서 직접 가져온 것입니다. 연결이 수신 전용으로 설정된 경우에는 장치 정보
보기를 사용하지 못할 수 있습니다.의견을 작성 부탁드립니다.