장치 정보 보기 매개 변수
장치 정보
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
팁:
장치를 만들고 있거나 오프라인 모드에 있는 경우에는 온라인 데이터가 표시되지 않습니다. 매개 변수와 값은 구성 중인 장치를 기반으로 합니다. 장치에 적용되지 않는 매개 변수와 값은 숨겨집니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
ID | 장치를 식별하는 정보를 표시합니다.
|
상태 - 주/부 폴트 | 주 폴트 및 부 폴트가 있는지 여부를 표시합니다. 디지털 장치의 경우 다음 값을 사용할 수 있습니다.
아날로그 장치의 경우 다음 값을 사용할 수 있습니다.
기타 장치의 경우 다음 값을 사용할 수 있습니다.
|
상태 - 내부 상태 | 장치의 현재 작동 상태를 표시합니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.
팁: 장치 추가 에서 잘못된 장치를 선택한 경우 16진수 값이 표시됩니다. 제공한 장치 ID가 실제 장치와 일치하면 이 상태의 텍스트 설명만 표시됩니다. |
상태 - 구성됨 | 장치가 연결된 소유자 컨트롤러에 의해 구성되었는지 여부를 나타냅니다. 한번 구성된 장치는 소유자가 장치에 대한 연결을 끊더라도 초기화되거나 전력이 꺼졌다 켜질 때까지 구성이 유지됩니다. 이는 I/O 장치에만 적용되며 어댑터, 스캐너, 브리지 또는 기타 통신 장치에는 적용되지 않습니다. |
상태 - 소유됨 | 컨트롤러의 장치 소유 여부에 따라 소유됨 또는 아니요 를 표시합니다.이는 I/O 장치에만 적용되며 어댑터, 스캐너, 브리지 또는 기타 통신 장치에는 적용되지 않습니다. |
상태 - 장치 ID | 물리적 장치가 개요 보기의 구성과 일치 또는 불일치하는지를 표시합니다.
팁: 장치 ID에서는 개요 보기의 전자 키 지정 또는 부 수정 버전 설정을 고려하지 않습니다. 1756 장치와 같은 일반적인 장치는 구성된 일반 키가 대상 장치와 일치하지 않으므로 항상 불일치가 표시됩니다. |
상태 - 보호 모드 | 온라인 상태일 때 장치 보호를 표시합니다. 보호 모드는 장치에 따라 다르며 다음을 포함할 수 있습니다.
팁: 장치가 오프라인이거나 장치에 통신 장애가 발생하는 경우 필드가 비워집니다. |
Coordinated System Time (CST) - 타이머 하드웨어(활성화된 경우) | 타이머 하드웨어가 양호 상태 인지 또는 폴트 발생 인지 표시됩니다. |
Coordinated System Time (CST) - 타이머 동기화(활성화된 경우) | 장치의 시간이 마스터와 동기화되었는지를 나타내는 예 또는 아니요 가 표시됩니다. |
진단 | 진단 정보를 위한 장치 진단 대화 상자를 엽니다. |
폴트 해제 | 장치의 현재 주 폴트 및 부 폴트를 지웁니다. |
새로 고침 | 장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다. |
장치 로케이터 | 장치를 식별하기 위한 깜박임 지속 시간을 지정하는 장치 로케이터 대화 상자를 엽니다. |
장치 초기화 | 장치에서 초기화 작업이 시작되고 전원 껐다 켜기를 에뮬레이트하여 장치를 전원 켜기 상태로 되돌립니다. 중요: 장치를 초기화하면 장치와 관련된 모든 연결이 닫힙니다. 따라서 제어가 불가능해질 수 있습니다. 팁:
|
의견을 작성 부탁드립니다.