Loading
Product Spotlight | 2025년 10월 7일

로크웰 오토메이션의 신형 ControlLogix 5590 컨트롤러: 기술 개요

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Rockwell Automation ControlLogix products on Wednesday, June 25, 2025 in Richmond Heights, OH.

Allen-Bradley® ControlLogix® 5590 컨트롤러는 복잡한 산업 자동화 환경을 위해 향상된 성능, 확장된 메모리와 연결성을 제공합니다. 특히 이산 및 프로세스 공간에서 처리 능력, 메모리 용량 및 안전성을 개선하여 데이터 집약적인 고속 애플리케이션의 요구를 충족하도록 설계되었습니다.

ControlLogix 5590 컨트롤러는 최대 80 MB의 사용자 메모리를 갖추고 있으며, 더 많은 수의 모션 축을 지원하고, 모든 버전에 SIL 2/PLd 기능 안전을 제공합니다. 이러한 기능을 통해 복잡한 모션 및 로봇 애플리케이션은 물론 열악하거나 까다로운 환경 내 이중화 제어 아키텍처에 이상적입니다.

안전한 고속 제어를 위해 설계된 이 컨트롤러는 CIP Security™를 지원하는 듀얼 1-Gigabit 이더넷 포트를 갖추고 있으며, EtherNet/IP와 OPC UA와 같은 최신 통신 프로토콜을 모두 지원합니다. 이를 통해 IT/OT 시스템 전반에서 원활한 업체 중립적인 데이터 교환을 가능하게 하고 전사적 아키텍처로의 통합을 간소화할 수 있습니다.

ControlLogix 5590 컨트롤러는 Studio 5000® 환경 및 광범위한 Logix 생태계와 긴밀하게 통합됩니다. 또한 FactoryTalk® Optix 및 FactoryTalk Design Studio™*를 지원하여 현대적인 비쥬얼라이제이션, 클라우드 기반 엔지니어링 및 협업 작업 흐름을 지원합니다. 프리미어 통합은 로크웰 오토메이션의 스마트 장치 전반에 걸쳐 표준으로 적용되어 시운전, 진단 및 라이프사이클 관리를 간소화하여 엔지니어링 시간을 줄이고 시스템 성능을 향상합니다.

고속 조정 모션을 구축하든 중요 프로세스 운영을 위한 폴트 방지 시스템을 구축하든 ControlLogix 5590 컨트롤러는 자신 있게 확장하는 데 필요한 성능과 신뢰성을 제공합니다.

주요 기능:

  • 최대 80MB의 사용자 메모리
  • 통합형 듀얼 1-Gigabit 이더넷 포트(CIP Security 지원)
  • 모션 및 안전 애플리케이션을 위한 확장성과 향상된 성능
  • 높은 가용성을 자랑하는 프로세스 시스템을 위한 고성능
  • Studio 5000 및 FactoryTalk 플랫폼과의 통합

*FactoryTalk Design Studio는 2025년 11월, 버전 2.03 릴리스 시 ControlLogix 5590 Standard 및 XT(내부식성) 컨트롤러를 지원합니다. P(프로세스) 버전은 FactoryTalk Design Studio의 향후 릴리스에서 지원될 예정입니다.

Allen-Bradley®, ControlLogix®, Studio 5000®, FactoryTalk®, Rockwell Automation®은 Rockwell Automation, Inc.의 상표입니다.

Published 2025년 10월 7일

About Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.


주제: 하드웨어 컨트롤러(PAC&PLC)
Related News
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 보도 자료
  5. Chevron LeftChevron Left 로크웰 오토메이션의 신형 ControlLogix 5590 컨트롤러: 기술 개요