Loading
보도자료 | 2025년 10월 7일

로크웰 오토메이션, ControlLogix 5590 컨트롤러 출시로 산업 제어의 새로운 시대를 열다

성능, 안전 및 보안을 위해 구축된 통합 플랫폼은 제조업체가 운영을 간소화하고 보다 스마트한 시스템을 확장할 수 있도록 지원합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
An industrial automation module labeled 1756-L98OTPSXT featuring dual Ethernet ports, multiple status indicators, and a front panel with “XT” branding. The module is photographed in a bright indoor setting with a blurred green and white background.

위스콘신주 밀워키, 2025년 10월 7일—산업 자동화 및 디지털 혁신에 전념하는 세계 최대 기업인 Rockwell Automation, Inc.(NYSE: ROK)는 오늘 Logix 플랫폼의 핵심이자 강력한 성능을 자랑하는 최신 컨트롤러인 ControlLogix® 5590을 출시한다고 발표했습니다. 현대 제조업의 끊임없이 변화하는 요구를 충족하도록 설계된 이 일체형 컨트롤러는 기업 전반에 걸쳐 원활한 소프트웨어 통합과 다분야 제어 기능을 제공하여 그 어느 때보다 효율적인 운영을 실현합니다.  

제조업체는 치열해지는 글로벌 경쟁과 인력 부족, 증가하는 안전 및 보안 위험 등 다양한 난관에 직면해 있습니다. 복잡성을 가중시키는 요인은 독점적인 기술을 기반으로 구축된 단절된 제어 및 데이터 시스템이며, 이로 인해 유연성이 제한되고 비용이 많이 발생합니다. ControlLogix 5590 컨트롤러는 제조업체가 이러한 과제를 쉽게 해결하고 운영을 제어할 수 있도록 돕기 위해 제작된 맞춤형 솔루션입니다.

로크웰 오토메이션의 글로벌 부사장 겸 생산 설계 및 제어 부문 총괄 매니저인 Dan DeYoung은 "ControlLogix 5590 컨트롤러는 단순한 업그레이드가 아니라 산업 자동화의 미래를 위해 설계된 강력한 제품입니다. 로크웰 오토메이션은 현재의 요구 사항을 충족하고 미래에도 확장할 수 있도록 설계된 플랫폼을 통해 고객이 바로 더욱 스마트하고 안전한 시스템을 구축할 수 있도록 지원합니다"라고 말했습니다.

ControlLogix 5590 컨트롤러의 주요 기능은 다음과 같습니다.

  • 통합 안전: 모든 ControlLogix 5590 컨트롤러에는 사람, 장비 및 운영을 보호하도록 설계된 고급 통합 기능 안전 기능이 포함되어 있어 별도의 안전 모델 없이도 구현이 가능합니다. 엄격한 글로벌 표준을 충족하도록 인증받은 이 솔루션은 고객이 복잡성은 줄이고 더 신뢰할 수 있는 안전한 시스템을 구축할 수 있도록 지원합니다.
  • 까다로운 애플리케이션을 위한 강력한 성능: 복잡한 작업을 지원하기 위해 고속 처리와 확장된 메모리 용량을 제공합니다. 프로세스 및 배치에서 이산, 모션 및 로봇 애플리케이션에 이르기까지 ControlLogix 5590 컨트롤러는 확장 가능한 아키텍처를 설계하고 처리량을 최적화하며 단일 고성능 상호운용형 플랫폼에서 효율성을 높이고자 하는 제조업체에 이상적입니다.
  • 내장형 사이버 보안: 현재 및 새로운 사이버 위협으로부터 시스템을 보호하도록 설계된 내장형 보안 기능이 포함되어 있습니다. 이러한 보호 기능은 글로벌 표준(IEC 62443)을 기반으로 하며, 고객이 운영을 연결된 상태로 유지하고 현대적인 보안 요구 사항을 준수할 수 있도록 지원합니다.
  • 통합 소프트웨어 제품군으로 간소화된 엔지니어링 경험: Studio 5000 Logix Designer® 및 FactoryTalk® Design Studio™*를 포함한 통합 소프트웨어 제품군은 개발을 간소화하고, 배포를 가속화하며, 회사 전체의 워크플로우를 단순화합니다.

ARC Advisory Group의 컨설팅 부사장인 Craig Resnick은 "오늘날 제조업체들은 운영에 복잡성을 더하지 않으면서도 성능 안전 및 보안 요구 사항을 충족할 수 있는 제어 플랫폼이 필요합니다. 단일 아키텍처 내에서 고속 처리, 통합 안전성 및 강력한 사이버 보안을 융합한 솔루션은 운영 연속성을 유지하고 운영 복원력을 높이는 동시에 조직이 보다 효율적으로 현대화할 수 있도록 지원합니다”라고 말했습니다.

11월 17~20일 시카고에서 열리는 로크웰 오토메이션의 Automation Fair 행사에서 ControlLogix 5590 컨트롤러를 직접 살펴보거나 로크웰 오토메이션 웹사이트를 방문하여 자세한 정보를 알아보십시오.

*FactoryTalk Design Studio는 2025년 11월 버전 2.03 릴리스 시 ControlLogix 5590 Standard 및 XT(내부식성) 컨트롤러를 지원합니다. P(프로세스) 버전은 FactoryTalk Design Studio의 향후 릴리스에서 지원될 예정입니다.

Published 2025년 10월 7일

About Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.


미디어 연락처

미셸 앤더슨
미셸 앤더슨
Rockwell Automation 글로벌 홍보팀
연결:

주제: 하드웨어 프로그래밍 가능한 컨트롤러
관련 뉴스
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 보도 자료
  5. Chevron LeftChevron Left 로크웰 오토메이션, ControlLogix 5590 컨트롤러 출시로 산업 제어의 새로운 시대를 열다