Loading
Magazine

스마트 운영을 위한 첨단 기술

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
스마트 운영을 위한 첨단 기술 hero image

로크웰 오토메이션의 최신 소식

Facebook에서 @ROKAutomationAPAC을 검색하여 팔로우하십시오

로크웰 오토메이션이 Facebook을 통해 혁신, 제조, 엔지니어 및 자동화에 대한 스토리와 정보를 공유합니다. 전 세계의 업계 전문가들은 언제 어디서나 실시간으로 소식을 확인하고 유용한 컨텐츠를 검색 할 수 있습니다.

https://www.facebook.com/ROKAutomationAPAC/

확장 가능한 MES 애플리케이션의 역량 확장

로크웰 소프트웨어 PharmaSuite® 생산관리시스템(MES)과 MES 특수 목적형 애플리케이션은 엔터프라이즈 분석을 위해 더 많은 문맥을 제공하고 공정에 대한 제어를 강화하기 위해 개발되었습니다. 이번 업데이트는 사용자가 워크플로우를 관리 및 문서화하여 품질을 향상시키고 재작업과 낭비를 줄일 수 있도록 해줍니다. 업데이트들은 가치 실현을 가속화하기 위해 구현되는, 확장 가능한 MES 역량에 대한 지속적인 지원의 일부로 제공됩니다.

연산 역량의 확장은 산업 생산업체들을 위한 기술 생태계에 복잡성을 가중시키고 있습니다. 최신 MES 업데이트는 새로운 도입된 기능과 시스템 간의 통신을 간소화하는데 도움을 줍니다. PharmaSuite v8.4 소프트웨어와 FactoryTalk® Quality v4.0 애플리케이션이 업데이트 되었습니다.

최신 PharmaSuite v8.4 소프트웨어는 모든 분산제어시스템(DCS) 솔루션과의 통신을 향상시켜 주고 작업자가 보다 유연하게 워크플로우를 따를 수 있도록 해줍니다. 워크플로우에 정의된 단계를 공장에서 물리적으로 실행할 수 없는 경우, 작업자는 공정 파라미터를 재실행, 건너뛰기 또는 변경할 수 있습니다. 모든 변경 사항은 MES에 기록되어 품질관리에 사용됩니다. 때문에 작업자는 예외를 생성하느라 시간을 허비할 필요가 없습니다.

품질관리 작업을 줄여주는 사용자 친화적이며 직관적인 위젯에 기반하여, FactoryTalk® Quality v4.0 애플리케이션은 통계적 프로세스 제어(SPC) 기능을 즉각적으로 제공합니다. 품질관리 팀은 공정이 허용 한도를 벗어나는 경우를 예측하는데 도움을 주는 다양한 제어 차트와 그래프를 확보할 수 있습니다. 이 애플리케이션은 또한 품질 팀이 언제 어디서나 알림을 설정, 조회 및 인지할 수 있도록 해줍니다.

무료 다운로드: 새로운 네트워크 설계 가이드

로크웰 오토메이션과 PartnerNetwork™ 프로그램의 전략적 제휴 회원사 Cisco가 공동으로 기업들이 모바일 장치들을 연결하고 엔드투엔드(End to End) 클라우드 연결을 구현하며 최고의 보안 사례를 유지할 수 있도록 지원하는 새로운 네트워크 설계 가이드와 백서를 발표했습니다. 이 가이드는 공장 전반의 융합 이더넷(CPwE) 프로그램에 가장 최근 추가된 문서로, 클라우드와 모바일 산업용 사물인터넷(IIoT)을 구현하고자하는 기업들을 위해 유무선 네트워크 아키텍처를 위한 다양한 모범 사례를 제시합니다.

모바일 연결 보안

아이덴티티와 모바일 서비스(Identity and Mobility Services) 가이드는 기업들이 보안 위험을 관리하며 모바일 장치들을 연결할 수 있도록 지원합니다. 또한 사용자들이 통합된 자동 WLAN 아키텍처를 구축하고 셀프서비스 무선 액세스를 관리할 수 있도록 해줍니다.

클라우드로의 연결

클라우드 커넥티비티(Cloud Connectivity) 가이드는 공장 현장에서 클라우드 기반 애플리케이션까지 보다 안전한 연결을 구축하기 위해 머신용 FactoryTalk Analytics 같은 FactoryTalk® Cloud 게이트웨이를 사용하는 방법에 대한 지침을 제공합니다. 설계 가이드는 모든 규모의 기업들이 고려해야 하는 다양한 레벨의 보안 조치들을 다룹니다.

산업 보안 강화

산업용 방화벽(Industrial Firewalls) 가이드는 산업용 방화벽을 위한 몇 가지 활용 사례를 제공하고, 애플리케이션 요구사항, 기술 및 설계 고려사항을 다룹니다. 예를 들어, 장비제조업체들은 방화벽으로 공장 전반의 트래픽이 장비의 성능을 방해하지 않도록 만드는 방법을 배울 수 있습니다.

이외에도, 기존에 발표된 산업용 비무장지대(Industrial Demilitarized Zone, IDMZ) 가이드는 FactoryTalk® VantagePoint 와 FactoryTalk ViewPoint 소프트웨어를 사용하는 새로운 애플리케이션들로 업데이트되었습니다. 이러한 리소스들은 로크웰 오토메이션 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

더 나은 양조장을 건설하려면 융통성있는 프로세스와 이러한 프로세스에 대한 더 나은 통찰력이 필요합니다.

커넥티드 양조장 구축을 위한 현대적인 프로세스 솔루션

로크웰 오토메이션이  맥래 인티그레이션(McRae Integration)과 손을 잡고 효율성과 운영을 향상시키고자 하는 양조업체들을 위해 두 가지 새로운 양조 생산 솔루션을 개발했습니다. 새로운 FactoryTalk Brew™ 솔루션 경쟁이 치열한 오늘날의 시장에서 양조업체들이 다양한 도전과제들을 극복할 수 있도록 지원합니다.

이 솔루션은 로크웰 오토메이션의 PlantPAx® 분산제어시스템(DCS)에 기반합니다. 이 솔루션은 대규모 양조업체가 생산 운영을 표준화 및 완전 자동화하고, 보고와 레시피 관리를 위한 정보 플랫폼을 확보하며, 자동화 계층의 정보를 MES 계층의 정보와 연계할 수 있도록 지원합니다. 또한 엔터프라이즈 레벨의 자동화와 정보를 통합하여 커넥티드 엔터프라이즈를 실현하고 정보에 기반해 비즈니스 결정을 내릴 수 있도록 해줍니다. 이 제품은 자동화 플랫폼에 소프트웨어 계층을 구축하는데 어려움을 겪고 있거나 자동화 플랫폼을 처음으로 구축하고자 하는 양조업체들에게 대단히 효과적인 솔루션입니다.

FactoryTalk Brew 솔루션은 대규모 양조업체가 제품을 보다 신속하게 시장에 출시할 수 있도록 지원하며 FactoryTalk Craft Brew 솔루션(PDF)은 소규모 양조장이 틈새 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 도와줍니다.

전 세계적으로 지원되는 이 양조 솔루션들은 맞춤화가 가능하며, 제품은 물론 대규모 양조 공정에 대한 지식을 보유한 제조업체나 인증된 시스템 통합업체 파트너와 로크웰 오토메이션이 함께 공급합니다. 

장비의 설계 가속화 및 미래 대비

두 개의 장비제조업체 라이브러리와 자동화 디바이스 객체(Device Objects)는 제조업체와 엔지니어들이 최신 장비 설계를 더 빠르게 더 낮은 비용으로 생성할 수 있도록 지원하는 최신 애플리케이션 콘텐츠입니다.

새로운 장비제조업체 라이브러리 중 하나는 컨버팅, 인쇄 및 웹(CPW) 장치를 위한 것이고 다른 하나는 공정 스키드를 위한 것입니다. 이 라이브러리들은 애플리케이션 별로 표준화된 코드를 제공하여 엔지니어가 최고의 성능을 내는 CPW 장비와 공정 스키드를 보다 신속하게 설계할 수 있도록 해줍니다. 라이브러리에는 또한 애플리케이션 별 기능이 포함되어 있습니다.

자동화디바이스 객체(Device Objects)는 특정 장치와 장비에 설치된 다른 제품을 연결해주는 공통 인터페이스를 제공하는 코드를 말합니다. 이는 장비에 설치된 장치를 교체하는 경우 프로그래밍 재작업을 대폭 감소시켜 줍니다. 새로운 장치를 수용하기 위해 장비의 전체 엔지니어링 주기를 다시 작성할 필요없이 새로운 장치를 위한 오프젝트만 간단히 추가하면 됩니다.

Studio 5000® Application Code Manager는 엔지니어가 콘텐츠에 액세스하고 애플리케이션을 구축하며 캐비닛을 구축하기 전에 애플리케이션을 테스트해볼 수 있는 단일한 사용자 친화적인 방식을 제공합니다.

새로운 애플리케이션 콘텐츠는 로크웰 오토메이션의 Product Compatibility Download Center(PCDC)에서 무료로 다운로드 할 수 있습니다.

산업 생산성 향상을 위한 분석 간소화

로크웰 오토메이션은 사용자가 정보에 기반해 확신을 가지고 신속하게 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 견고한 고급 분석 환경인 FactoryTalk Analytics 포트폴리오를 확장했습니다. 이 최신 분석 환경은 제조업체와 생산 운영을 담당하는 직원들을 위해 운영 환경의 복잡성을 감소시켜 주도록 설계되었습니다.

FactoryTalk Analytics는 보편적인 소비자 경험을 생산 환경에 도입해 현대적인 사용자 기능들을 제공합니다. 사용의 편의성과 생산성에 중점을 둔 FactoryTalk Analytics의 기능들은 인터넷 검색과 유사한 방식의 생산 데이터 검색 기능은 물론, 셀프서비스 형식의 세부 정보 조회 기능을 제공하여, 사용자들이 데이터에 기반해 신속하게 의사결정을 내릴 수 있도록 해줍니다.  네트워크 엣지에서 엔터프라이즈 레벨까지 데이터 소스를 확장, 발견 및 연결하고, 수집된 정보를 지능적으로 융합하여 소스에 근접한 위치에서 이슈를 해결할 수 있도록 설계되었습니다. 머신 러닝 역량으로 지원되는 FactoryTalk Analytics는 공정을 학습하고 데이터에서 추세를 파악하여 문제가 발생하기 전에 사전 대응적으로 사용자들에게 통찰력을 제공합니다.

업데이트된 모션 분석기를 통한 데이터 효율성 향상

Allen-Bradley® Motion Analyzer가 직관적인 탐색과 인-워크플로우 운영 선택을 통해 최적화된 사용자 경험을 제공하도록 향상되었습니다. 이 업데이트된 버전의 소프트웨어 툴은 엔지니어들이 장비를 위해 완전한 모션 제어 시스템을 보다 쉽고 효율적으로 개발할 수 있도록 해줍니다.

핵심적인 개선사항으로는 축 정의 및 규모 산정 속도 향상, 새롭게 설계된 솔루션 검색 및 설정 컴포넌트 기능, 추가적인 애플리케이션 템플릿 프로파일 지원, 보다 진보된 모션 세그먼트 지원 및 레거시 모션 프로파일에서 가져오기 기능이 있습니다.

새로운 대형 접촉기로 운영의 유연성 향상

Allen-Bradley NEMA 전자접촉기 와 IEC 전자접촉기 장비제조업체들이 더 작고 에너지 효율적인 패널을 설계할 수 있도록 지원합니다. 이 새로운 접촉기들은 단 4가지 코일 옵션으로 24~500볼트 범위의 40~50가지 전압을 제어할 수 있습니다.

이러한 부하와 저항 부하를 격리 또는 우회하기 위해 애플리케이션에 대형 전자접촉기를 사용하는 사례가 늘고 있기 때문에, 다수의 애플리케이션에서 더 적은 수의 부품과 더 작은 전원 공급장치로 보다 쉽게 전압을 제어할 수 있도록 범용 코일이 포함되었습니다.

 이외에도, 새로운 NEMA 전자접촉기와 IEC 전자접촉기는 기존 제품군 대비 크기가 대폭 감소되어 더 작은 패널과 외함을 사용할 수 있습니다.

그래픽 터미널은 완벽하게 패키징 되고, 테스트 된 HMI 솔루션을 제공합니다.

독립형 장비용 시각화 솔루션 업데이트

Allen-Bradley PanelView™ 800 그래픽 터미널의 새로운 펌웨어가 출시되었습니다. 펌웨어 5.011은 CompactLogix 5370 컨트롤러들과의 기능 연결과 유용성이 향상되었습니다.

업데이트된 그래픽 터미널은 4~10인치의 디스플레이 크기로 제공되며, 최대 50개의 화면, 400개의 외부 태그 및 400개의 알람을 지원할 수 있습니다. 암호화 이메일 공지 지원(TLS1.2), 구동 및 설계 시간 중 이메일 설정 기능이 새로 추가되어, 레시피, 데이터 로그 파일, 알람 이력에 대한 FTP 액세스, 이더넷을 통한 인쇄와 USB 연결이 가능해졌습니다. 이러한 기능들은 독립형 장비를 광범위한 중소 애플리케이션에서 사용하는 경우에 이상적입니다.

공정과 전기 시스템에 대한 단일한 뷰

새로운 IntelliCENTER® 통합장치는 전원 분배 시스템에 있는 다양한 지능형 전기 장치들을 단일한 프로세스-자동화 제어 및 소프트웨어 환경으로 통합합니다. 두 가지 시스템을 단일한 제어 및 소프트웨어 플랫폼으로 통합하면 별도의 eSCADA가 불필요해지고, 프로세스 및 전기 작업자들은 데이터에 대한 통합된 뷰를 확보할 수 있습니다.

이 통합 장치는 Logix 기반 프로세스의 제어 역량을 활용함으로써, 전기 제어 시스템에 위치한 지능형 배전반과 다른 지능형 장비들이 완전한 자동화 시스템의 일부가 될 수 있도록 합니다.

뿐만 아니라, 전체 시스템의 구성이 간소화되어, 사용자들은 로크웰 오토메이션의 애드온 명령어 라이브러리를 사용해 하나의 공통된 환경에서 아카이빙(Archiving), 시각화(Visualization) 및 보고 작업을 수행할 수 있습니다. 애드온 명령어 라이브러리는 보편적인 전기 제어 시스템 제어 전략에 사용되는 제3자(3rd Party) 장치들을 위해 사전 구축 및 검증된 애드온 명령어를 제공합니다.

IntelliCENTER 통합 장치는 통합 전력 및 프로세스 시스템의 핵심 요소이며, 로크웰 오토메이션의 지능형 패키지 전원 제품의 기술적 기반이 됩니다. 지능형 패키지 전원 솔루션은 모터 제어 장치들과 배전반 시스템을 단일한 통합된 패키지로 제공함으로써 위험을 줄여줍니다.

네트워크 운영과 유지보수 간소화

새로운 FactoryTalk Network Manager™ 소프트웨어는 공장 현장의 작업자들이 네트워크에서 점점 늘어나는 사물인터넷(IoT) 장치들을 보다 간단하게 모니터링 및 유지보수할 수 있도록 지원합니다. 사용이 간단한 이 소프트웨어 인터페이스를 통해, 작업자는 Allen-Bradley Stratix 매니지드 스위치의 상태를 제어하고 스위치 문제를 진단하여 새로운 매니지드 스위치를 신속하게 설정할 수 있습니다.

이 소프트웨어는 자동으로 자산과 관련 IP 주소를 발견하여 연결된 장치들의 토폴로지를 생성합니다. 직관적인 인터페이스는 대시보드 정보와 장비의 그룹화 기능을 제공하여, 사용자가 장비들을 특정 영역으로 묶어 정리하고, 각 영역을 개별적으로 분석할 수 있도록 해줍니다.

아시아 태평양 지역의 사용자들을 위한 드라이브 애플리케이션 옵션 확장

중공업체들은 이제 Allen-Bradley PowerFlex 6000 고압 인버터를 사용하여 보다 광범위한 애플리케이션 요구사항을 충족하고 총 시스템 비용을 절감할 수 있게 되었습니다.

아태평양 시장에서는 0~200 앰프 애플리케이션을 위한 무센서 벡터 제어(SVC), 추가적인 전압 정격, 표준 효율 변압기 옵션이 제공됩니다. 2017년 출시된 200~680 앰프 애플리케이션용 인버터의 경우, 0~680 앰프와 2.3-11 kV 전압 정격에서 SVC가 제공됩니다. 추가된 SVC 옵션은 엔코더 없이 연속 토크 기능을 제공하여 슬러리 펌프와 왕복 압축기 등의 애플리케이션에서 총소유비용을 절감하는데 도움을 줍니다.

전략적 예방 유지보수 서비스

핵심적인 자산에서 다운타임을 파악 및 방지하는데 도움을 주는, 예방 유지보수 서비스가 새롭게 선보입니다. 데이터 중심의 이 새로운 서비스는 고객들이 자체적으로 데이터 모델을 구축하거나 전용 솔루션을 설계할 필요 없이, 경보를 모니터링, 예측 및 세부 분석할 수 있도록 해줍니다.

이 서비스는 핵심적인 자산에 적용되어, 센서, 컨트롤 시스템 및 스마트 머신 등의 연결 기술로 수집된 데이터를 분석해줍니다. FactoryTalk Analytics를 활용하고 머신 러닝 기술을 적용하여, 로크웰 오토메이션의 엔지니어들은 정상적인 운영을 파악하고, 예방 유지보수 전략의 일부로 미래의 이슈나 장애를 예측, 모니터링 및 완화하는데 도움을 주는 데이터 모델을 구축할 수 있습니다.

이 새로운 예방 유지보수 서비스는 석유 및 가스업계처럼 핵심 자산의 가동시간이 수익성과 직결된 업계에서 중요한 역할을 수행할 수 있습니다. 이 서비스에는 연속 생산을 위한 핵심 장비들도 포함됩니다. 이외에도, 제조업체는 특정 자산에 서비스를 구현하고, 서비스의 예측 기능을 사용해 모든 유사한 고객 자산 전반에서 가동시간을 향상시킬 수 있습니다.

스크류 드라이버가 필요없는 새로운 커넥티드 기술

배선의 효율성과 연결 품질을 향상하길 원하는 사용자들을 위해 새로운 푸시인 (삽입형)단자대 제품군이 출시되었습니다. 이 단자대는 안정적인 연결을 제공하여 유지보수 작업과 시간을 감소해줍니다. 기존 모델 대비 50% 이상 시간을 절약할 수 있습니다.

새로운 단자대는 진동에 강하며, 배선이 느슨해지는 것을 방지하는 클램프가 추가되어 안정적인 연결을 유지하고 절약해줍니다. 전방 단자대에는 시각선이 포함되었으며, 기존 스크류형 단자대보다 배선에 쉽게 접근이 가능합니다. 단자대의 플라스틱 액추에이터 기능은 손가락 보호 설계를 통해 전기가 흐르는 금속 부품에 접촉을 막아서 잠재적인 쇼크 위험을 감소시켜 줍니다.

또한 각 단자대에는 테스트 포트가 내장되어, 사용자가 전압과 전류를 쉽게 모니터링할 수 있도록 해줍니다. 대부분의 공장들이 공장 전반에서 여러 전력 레벨로 운영을 합니다. 각 단자대가 적절한 전압으로 운영되고 있는지 테스트 포트가 검증해주기 때문에 수동으로 프로브를 삽입할 필요가 없습니다.

푸시인 단자대는 또한 배선 페룰(Wiring- Ferrules)과 함께 사용되어 연결 품질과 효율성을 한층 더 향상시켜 줍니다. 이외에도, 연결 당 두 개의 전선을 사용하는 경우를 위해 트윈-페룰(Twin-Ferrules)옵션이 제공됩니다.

구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

추천

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left advanced-technologies-for-smarter-operations