Loading
사례 연구 | The Connected Enterprise
Recent ActivityRecent Activity

SEA 공항 수하물 처리 시스템 업그레이드로 다운타임 감소

시애틀-타코마 국제공항(SEA) 현대화는 예상되는 승객 증가에 대응하기 위해 수하물 처리 시스템의 가용성 및 신뢰성을 개선하여 여행객이 원활하게 이동하고 정시에 도착할 수 있도록 합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
공항 터미널에서 수하물 컨베이어에 있던 수하물을 들고 있는 두 남자

과제

  • 시애틀-타코마 국제공항(SEA)에서 수하물 처리 시스템 가용성을 개선하는 동시에, 향후 수년간 시간당 승객 수용 능력을 2,600명으로 두 배 이상 증가시켜야 합니다.

솔루션

  • Stratix® 5400에서 Device Level Ring Dynamic Host Configuration Protocol(DLR-DHCP) 사용.
  • PowerFlex® 525 Drive-In-A-Box.
  • EtherNet 설계를 활용한 단일 네트워크는 공항에서 최초로 적용된 사례입니다.
  • 분배를 위한 신속하고 자동적이며 동적이고 중앙 집중식 관리가 가능한 자동 장치 구성(ADC).

결과

  • 높은 신뢰성의 시스템으로 예기치 않은 가동 중단 시간 감소.
  • 단일 장애 지점이 없는 완전 이중화 시스템으로 가동 중단 시간 완화.
  • 시스템을 통해 공항은 증가하는 글로벌 여행 수요에 맞춰 수하물 처리 작업을 쉽게 확장할 수 있습니다.

공항은 사람, 비행기 및 제품을 안전하고 신속하게 이동시키는 정교하게 조율된 물류 운영입니다.

가장 작은 문제라도 혼란을 초래할 수 있기 때문에, Intellimodus와 같은 솔루션 통합업체는 전 세계 목적지의 승객에게 수하물을 전달하는 공항 시스템 설계에 특화되어 있습니다.

고도화된 시스템은 SEA Airport의 원활한 운영에 필수적입니다. 2019년에 5000만 명이 넘는 사람들이 SEA를 이용했습니다. SEA는 지난 5년간 미국에서 가장 빠르게 성장한 공항입니다.

공항은 탁월한 여행자 만족도를 유지하고, 향상된 보안 및 승객 안전을 위해 폭발물 탐지 시스템(EDS) 장비를 통한 추가 TSA(Transportation Security Administration) 요구 사항을 충족하기 위해 완벽한 수하물 처리 시스템(BHS)이 필요했습니다.

공항은 안전하고 이중화된 시스템으로 BHS를 분산 제어로 전환하기를 원했습니다. 이를 통해 고객 만족도를 높이고 시스템의 가용성을 항상 보장하며, 공항이 글로벌 여행 수요를 충족하기 위해 지속적으로 성장할 수 있도록 했습니다.

분산 전략

SEA의 엔지니어링 회사는 Intellimodus 및 Rockwell Automation과 협력하여 분산 시스템에서 단일 실패 지점이 없는 시스템을 개발했습니다. 국내 터미널의 Baggage Optimization Project와 International Arrival Facility Project를 위해 Rockwell Automation은 BNP Associates 및 Intellimodus와 함께 Drive-In-A-Box(DIAB)를 개발했습니다.

DIAB 구성은 PowerFlex 525 드라이브와 자동 장치 구성(ADC)을 사용하여 몇 분 만에 드라이브를 중단 없이 교체할 수 있으므로, 잠재적인 수하물 지연 위험을 줄여 긍정적인 여행자 경험을 유지할 수 있습니다.

이 설계에 많은 것이 걸려 있었기 때문에, 팀은 DIAB를 가능한 한 작게 유지하면서 이중화 PLC 배열을 사용하여 네트워크를 검증하기 위해 노력했습니다. 이 시스템은 300개 이상의 DIAB를 사용하며, 각 DIAB에는 PowerFlex 525 가변 주파수 드라이브, 회전 단로, 파일럿 장치, 1799E I/O 카드, 단자대 및 하단의 빠른 코드 세트 커넥터가 있습니다.

PowerFlex 525 드라이브를 사용한 Drive-In-A-Box(DIAB) 구성의 클로즈업 보기

또한 이 시스템은 DLR(Device Level Ring) 동적 호스트 구성 프로토콜을 사용하는 Stratix 5400 산업용 EtherNet 스위치를 사용하여 자동 IP 주소 할당을 제공하는 서버로 작동합니다. 이 기능은 고장난 BHS 구성요소를 교체하는 데 필요한 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.

이 기능은 교체된 구성요소의 IP 주소와 모든 구성을 자동으로 다운로드하므로 시스템이 10분 이내에 다시 실행될 수 있습니다. 과거에는 유지보수 또는 운영 담당자가 데이터를 수동으로 입력해야 했기 때문에 30~45분이 걸렸습니다. 새로운 솔루션의 결과는 고객 만족도 향상과 수하물 분실 비용 절감입니다.

EtherNet 설계를 활용하는 단일 네트워크를 제공하는 것은 공항에서 최초로 적용된 사례로, 다중 통신 네트워크, 네트워크 컨버터 및 데이터 변환을 최소화하기 위한 모범 사례를 제공합니다.

그 결과 SEA 직원은 여러 네트워크에 대한 교육이나 한 EtherNet에서 다른 EtherNet으로 데이터가 매핑되는 방법에 대한 교육이 필요하지 않습니다. 교육 시간이 단축된 것 외에도 Intellimodus는 COTS(Common Off The Shelf) 장비를 활용하여 프로그래밍 및 통합 비용을 절감하고 OT와 IT 간의 호환성을 제공했습니다.

PLC, IO, Stratix 네트워크 스위치, 전원공급장치 및 단자대를 수용하는 제어판 표시

가동 중단 시간 감소

이중화 시스템은 시스템 가용성을 제공하여 가동 중단 시간을 완화합니다.

SEA는 DIAB 구성요소에 포함된 DLR-DHCP 및 ADC의 표준 기능을 활용하여 현장 장비 교체를 간소화함으로써 복구 시간을 개선했습니다. 단일 실패 지점을 제거하고 DLR, 이중화 스위치 및 컨트롤러에 의존함으로써 SEA의 BHS는 네트워크가 자체 복구되기 때문에 계속 작동할 수 있습니다.

유지보수는 프로그래밍/구성 장치(플러그 앤 플레이) 없이 결함이 있거나 가동 중단된 시스템 부품을 원활하게 교체할 수 있어 BHS의 효율성을 높이고 가동 중단 시간을 줄이는 공항의 목표를 달성할 수 있습니다.

요약

Intellimodus 및 BNP Associates와 함께 Rockwell Automation이 개발한 이 솔루션은 SEA에서 처리 용량을 늘리고 수하물 처리 시스템 가용성을 최적화했습니다. 새롭고 신뢰성이 높으며 완전히 이중화된 시스템은 가동 중단 시간을 완화하여 수하물을 필요한 곳으로 전달하고 사람들의 이동을 유지합니다.

Published 2021년 4월 12일

주제: 드라이브 센서 및 스위치
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left SEA 공항, 수하물 처리 다운타임 감소