Loading
CASE STUDY | AUTOMOTIVE & TIRE
Recent ActivityRecent Activity

FactoryTalk® OPTIX™와 전력 제어 솔루션으로 디지털 트랜스포메이션을 가속화한 Samson Machinery

대만의 장비제조업체는 디지털화와 유연성을 통해 생산 효율성과 안전성을 향상했습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Taiwan Samson Case Study
SAMSON Logo

1975년 설립된 삼손 머시너리(Samson Machinery)는 대만의 선도적인 타이어 제조 설비 제조기업입니다. 고도로 맞춤화된 타이어 제작 기계를 전문으로 하는 삼손은 Goodyear, Pirelli, Maxxis, Apollo, MRF 등 최상위 브랜드의 고품질 타이어를 생산하는 글로벌 제조업체들을 지원합니다. 최근 몇 년 동안 삼손 머시너리는 무결성, 꾸준함, 고품질이라는 핵심 가치를 지향하며 디지털 트랜스포메이션을 적극적으로 추진해 왔습니다. 또한 시장 경쟁력을 강화하기 위해 지속적으로 서비스를 혁신하고 개선해 가고 있습니다. 삼손 머시너리는 로크웰 오토메이션 파트너 네트워크(PartnerNetwork™)에 속한 Gold OEM 파트너입니다.

도전과제

  • 표준화된 대량 생산 기계 시장의 치열한 경쟁
  • 기계 데이터 인사이트에 대한 최종 고객의 수요 증가
  • 기계 제조업계의 인력 부족
솔루션

  • Studio 5000®
  • FactoryTalk® Optix™
  • Ethernet/IP 연결 제품
결과

  • 다운타임 20% 감소, 생산 효율성 대폭 향상
  • 데이터 수집 역량을 통한 실시간 인사이트 시각화
  • 여러 운영 체제 간의 원활한 통합으로 최종 고객의 통합 효율성 향상
  • 장비 및 일선 작업자의 안전성 향상
Rockwell Automation and Samson Machinery Deepen Collaboration to Innovate Tire Forming Machine Manufacturing.

도전과제


표준화된 대량 생산 장비 시장은 점점 더 경쟁이 치열해지고 있어 전 세계 제조기업들은 차별화를 위한 맞춤형 솔루션 개발에 적극적으로 나서고 있습니다. 그러나 기계 산업은 인력 부족으로 인해 공장 생산과 R&D 역량에 제한을 받고 있습니다. 삼손 머시너리도 이러한 업계 전반의 도전 과제의 직접적인 영향을 받기 때문에, 해결해야 할 우선순위를 정해야만 합니다.

디지털 트랜스포메이션을 추진하고 생산 데이터의 투명성을 높이며 생산 유연성과 기계 효율성을 최적화하는 것은 삼손 머시너리가 전 세계적으로 경쟁력을 확보하고 성공을 거두는 데 핵심적인 요소가 되었습니다.

솔루션


여러 다른 생산 요구를 충족하기 위해 삼손 머시너리는 로크웰 오토메이션의 솔루션을 선택했습니다.

  • Studio 5000® Design 소프트웨어는 가상 환경에서 직관적으로 하드웨어를 설계하여, 컨트롤러, 서보 드라이브 및 기타 솔루션을 효과적으로 연결하고 통합할 수 있도록 합니다. 또한 하드웨어에 Ethernet/IP 모듈을 통합하면 네트워크 연결이 가능합니다.
  • FactoryTalk® Optix™는 장비의 센서와 통합되어 문맥화된 데이터를 수집하며 단일 인터페이스를 통해 생산 공정의 실시간 모니터링 정보를 시각화합니다. 또한 외부 클라우드 애플리케이션에 연결하면, 작업자가 원격으로 모니터링하고 심층적인 분석을 수행하여 제조 작업을 최적화할 수 있습니다.
  • PLC 듀얼 코어 제어 시스템은 안전 회로와 생산 회로를 분리해 독립적으로 실행합니다. 이상 징후가 감지되면 시스템이 즉시 개입하여 자동으로 작동을 중지시켜 보다 안전하고 효율적인 생산 환경을 조성할 수 있습니다.

삼손 머시너리의 R&D 기술 관리자인 케빈 린(Kevin Lin)은 "하드웨어와 소프트웨어 솔루션 외에도 OEM 산업 컨설팅 서비스를 통해 R&D, 인력, 공장 계획 문제처럼 초기 구현 과정에서 발생하는 문제들을 해결했다”며 “이를 통해 기존 시스템으로 원활하게 통합해 혁신 프로세스를 가속화할 수 있었다”고 말했습니다.

결과


삼손 머시너리는 이 솔루션이 지원하는 디지털 기술과 듀얼 코어 제어 시스템을 활용하여 데이터 인사이트를 확보하고 실제 생산 라인의 효율성을 향상해 다운타임을 20%나 감소했습니다.

다양한 시스템과 기계 간의 호환성이 높아져 생산 라인의 안전성이 향상되었을 뿐 아니라 통합 장벽도 크게 낮아졌습니다. 이러한 포괄적인 접근 방식은 운영의 복원력과 의사 결정 역량을 강화해주었습니다.

케빈은 "로크웰 오토메이션의 디지털 도구를 통합한 후 데이터 애플리케이션의 기능이 향상되어 제품 안전성과 안정성이 향상되었다”며 “결과적으로 삼손 머시너리는 노동 집약적인 산업을 자동화된 생산으로 지속적으로 혁신하여 성공적으로 세계 3대 타이어 시장에 진입할 수 있었다"고 말했습니다.

앞으로 삼손 머시너리는 국제 표준 및 규정에 따라 넷제로(Net Zero) 탄소 전략과 디지털 트랜스포메이션을 연결할 계획입니다.

Published 2025년 6월 23일

주제: Optimize Production 디지털 트랜스포메이션 스마트 제조 자동차 및 타이어 산업 제어 제품 FactoryTalk Optix Studio 5000
로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기


추천 콘텐츠

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk® OPTIX™와 전력 제어 솔루션으로 디지털 트랜스포메이션을 가속화한 Samson Machinery