Loading
성공 사례 | 자동차 및 타이어
Recent ActivityRecent Activity

Volga, 제어 패널 배선 시간 66% 단축

로크웰 오토메이션 시스템 통합업체 파트너는 새로 출시된 EtherNet/IP™ 인캐비닛 솔루션으로 판넬 설계 및 배포를 간소화합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
남성 엔지니어 제어 패널 배선 ppe
volga 로고

Volga는 글로벌 품질 표준을 충족하는 저압 및 고압 전기 패널, 외장 버스 바, 자동화, 전기 센터, 고압 변전소를 제조합니다. 이 회사의 사명은 브라질과 전 세계 고객을 위해 기술, 인프라, 에너지를 통합하고 디지털 트랜스포메이션을 촉진하여 삶을 간소화하는 것입니다. Volga는 탁월한 고객 가치를 제공하고 에너지와 자재 사용을 최소화하는 기술 혁신을 통해 시장을 선도하는 기업으로 알려져 있습니다.

Carlos Leopoldo
Carlos Leopoldo
상업이사, Volga
과제
  • 시간, 인력 및 기술 집약적 수동 판넬 배선
  • 배선 복잡성으로 오류와 고장 위험 발생 가능
  • 복잡성으로 인해 엔드 유저의 문제 해결 및 유지보수 시간 증가
  • 대량의 플라스틱과 구리 컴포넌트를 사용하는 기존 판넬
  • 판넬 납품 시간을 놓고 경쟁하는 시스템 통합업체
솔루션
  • EtherNet/IP™ 인캐비닛 솔루션
결과
  • 배선 시간 66% 단축
  • 판넬 크기 36% 감소 및 중량 32% 감소
  • 프로젝트 엔지니어링 및 테스트 시간 대폭 단축
  • 전선과 구리 사용량 대폭 감소

과제

제어 패널을 수동으로 배선하려면 시간과 숙련된 인력이 필요하지만, Volga와 고객 등의 시스템 통합업체가 투자할 필요가 없는 두 가지 리소스입니다. 폴트를 방지하고 안전 및 운영 표준을 충족하기 위해 모든 전선을 올바르게 배선하고 안전하게 연결하는 것이 중요하지만, 수동 배선은 느리고 인적 오류가 발생하기 쉬우며 비효율적인 경우가 많습니다. 이는 판넬 제조업체가 생산을 최적화하고 고객 기한을 앞당겨 제공하는 데 큰 장애물이 되는데, 특히 대량 주문의 경우 더욱 그렇습니다.

"브라질에서는 고객이 장비에 투자할지 결정하기까지 기다리는 것이 일반적이기 때문에 납품 날짜가 매우 중요합니다."라고 Volga의 커머셜 디렉터인 카를로스 레오폴도(Carlos Leopoldo)가 말했습니다. “납품일을 단축하고 설치 및 유지보수가 간편한 기술 솔루션을 갖추면 일부 거래를 성사시키는 데 도움이 될 것입니다.”

로크웰 오토메이션은 컨트롤 프로젝트 엔지니어링, 테스트 및 판넬 배선에 필요한 시간과 리소스를 줄여 주는 혁신적인 EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션을 통해 이러한 문제를 없애는 것을 목표로 했습니다. 로크웰 오토메이션은 솔루션의 성능과 가치를 검증하기 위해 미국과 일본의 시스템 통합업체 파트너에게 시간 절감 효과 증명 테스트를 지원해 달라고 요청했습니다. 브라질에서 로크웰 오토메이션 시스템 통합업체 파트너인 Volga는 시간 분석 임무를 수락했습니다.

솔루션

Volga 팀은 3일 동안 현장 테스트 영역에서 시간 분석을 수행했습니다. 팀은 서로 다른 배선 방법에 필요한 시간을 비교하기 위해 먼저 6개의 직접 온라인 모터 스타터, PLC 및 I/O 모듈과 800F 오퍼레이터로 구성된 물리적 결선 방식의 판넬을 조립했으며, 모두 1492개의 단자대와 연결되었습니다. 팀은 테스트 전에 이미 CAD 소프트웨어를 사용하여 케이블을 배선하고 절단하며 끝을 벗겨내고, 마킹 시스템을 판넬 1에 삽입했으므로 테스트는 제어 회로 배선으로 제한되었습니다.

그런 다음 Volga 팀은 새로운 EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션을 사용하여 동일한 구성의 판넬 2를 조립했습니다. 판넬 2의 시간 테스트 중에 팀은 단일 쌍의 플랫 케이블과 커넥터, 나머지 제어 회로 배선, 사전 배선 및 세부 배선을 설치했습니다.

시계 타임 스탬프에 따라 시간을 추적하고 비디오와 이미지를 기록했습니다. 시간 분석 후 Volga 팀은 프로세스와 솔루션에 대한 소감을 물었습니다.

결과

Volga 시간 분석에 따르면, 판넬 1의 제어 회로를 물리적으로 결선하는 데 20시간 5분이 걸렸습니다. EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션으로 판넬 2의 제어 회로를 완료하는 데 6시간 39분이 걸렸습니다. 이는 배선 시간을 66% 단축한 것입니다. 이와 같은 결과는 미국과 일본에서 수행된 다른 시간 분석과 일치하여 배선 시간이 최대 80% 단축된 것으로 나타났습니다.

레오폴도는 "EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션으로 생산성을 높일 수 있다."고 말합니다. “이 개념을 케이블이 많은 대형 모터 컨트롤 센터나 판넬로 확장하면 조립 프로세스에 큰 영향을 미칠 것입니다.”

레오폴도는 “우리 팀의 피드백은 매우 긍정적이었다.”고 말하면서 “이 기술은 사용하기 쉬웠고 많은 자재가 필요하지 않았다고 말했습니다. 아마도 더 중요한 것은 그 연결이 매우 강력하다고 믿는 것입니다."

더욱 지속 가능한 연결성

레오폴도는 "일부 고객에게 가장 중요한 것은 지속 가능성입니다."라고 말합니다. “케이블 작업과 구리를 줄이고 환경에 미치는 영향을 줄이는 이 기술에 대해 고객과 이야기할 것입니다.”

시스템 통합업체는 기존의 하드 배선 대신 EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션으로 판넬을 구축함으로써 다음과 같은 제품을 제공할 수 있습니다.

  • 36% 더 작고 32% 더 가볍습니다(판넬 크기를 30’’ x 30’’ x 10’’에서 24’’ x 24’’ x 10’’로 줄임).
  • 전선 및 구리 사용량 대폭 감소

EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션은 다음과 같은 중요한 이점도 제공합니다.

  • 판넬 제조업체 생산성 향상
  • 엔지니어링 시간 단축
  • 제어 배선 복잡성 감소
  • 문제 해결 및 배선 오류 감소

Volga는 고객의 삶을 더욱 간편하게 만들겠다는 약속을 실천하고 있으며, 이는 Volga의 가치 중 일부이며 웹 사이트에도 명시되어 있습니다. 우리는 이러한 새로운 기술을 가장 먼저 적용하고자 합니다. 이 기술이 그 약속을 실현하는 것이기 때문입니다."

레오폴도 - Volga Commercial Director

Published 2025년 5월 20일

주제: Build Resilience 자동차 및 타이어 화학 가정용품 및 생활용품 식음료(F&B) 생명과학 채광 금속 오일 & 가스 펄프 및 제지 상하수도 및 폐수처리 전력 발전 EtherNet IP 네트워크
로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

다음 항목도 확인하시기 바랍니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left Volga, 제어 패널 배선 시간 66% 단축