Loading
사례 연구
Recent ActivityRecent Activity

항공기 도장 행어 시스템 재설계

Rockwell Automation 시스템 통합업체인 Concept Systems Inc.는 항공우주 제조업체가 충돌 방지 시스템을 통해 부정확성을 줄이고 효율성을 높일 수 있도록 지원했습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
장비

과제

  • 엔지니어링 인력 충원 및 고용 작업 필요
  • 빠듯한 일정
  • 신기술
  • 충돌 방지
  • 폭발성 환경

솔루션

  • ControlLogix® 컨트롤러
  • FactoryTalk View SE(운영자 인터페이스/HMI)
  • PowerFlex® 70 & 700 AC 드라이브
  • DeviceNet™이 적용된 CENTERLINE® 모터 컨트롤 센터
  • FLEX Ex™ I/O

결과

  • 충돌 방지 기능을 갖춘 매우 정밀한 크레인 및 윙스탠드 움직임과 크게 향상된 생산성
  • 더욱 유연한 충돌 방지 시스템으로 항공기 재주차에 따른 비용이 많이 드는 지연 감소
  • 향상된 공기 처리 시스템으로 도장 및 경화 공정의 효율성 향상
  • 일관된 프로그래밍 및 공통 장치 사용으로 유지보수 간소화
  • 완전한 문서화로 시스템 유지보수 및 문제 해결 향상

한 항공기 제조업체는 비행기 도색 격납고를 업그레이드하기 위해 복잡하고 다면적인 시스템이 필요했습니다. Rockwell Automation Solution Partner인 Concept Systems Inc.는 혁신적인 소프트웨어 OnGuard를 통해 항공우주 제조업체가 시스템의 사고를 줄이고 효율성을 높일 수 있도록 지원했습니다.

OnGuard는 Concept Systems의 충돌 방지 소프트웨어입니다. 최대 효율을 위해 페인터는 항공기에 매우 가까이 접근해야 하지만, 항공기와의 충돌을 방지하기 위해 이동이 제한되어야 합니다. OnGuard는 3D 모델링, 다수의 PC, PLC 인터페이스, 그리고 시준기 측량 장비를 사용하여 비용이 많이 드는 충돌을 예측하고 방지하는 동시에 작업자에게 사용자 친화적 경험을 제공합니다.

그 결과 유연한 항공기 주차가 가능할 뿐만 아니라 매우 정확한 시스템이 구현되었습니다. 운영자 크레인은 항공기에 접촉할 위험 없이 4″ 이내까지 신속하게 접근할 수 있습니다.

Process Air System은 이 프로젝트의 또 다른 핵심 요소였습니다. 지정된 Concept Systems 프로세스 제어 엔지니어는 펑션 블록 프로그래밍을 통해 단 하나의 ControlLogix 프로세서를 사용하여 전체 공기 처리 시스템을 관리했습니다. 엔지니어는 소프트웨어를 통해 공기 처리 시스템의 기계적 구성요소에 큰 차이가 있음에도 불구하고 극적인 온도 변화를 훨씬 더 정확하게 제어할 수 있었습니다.

이 복잡한 프로젝트의 모든 하위 시스템에 유지보수가 용이한 시스템을 제공하는 것이 중요했습니다. Concept Systems의 엔지니어들은 일관된 프로그래밍 구조와 명명 체계를 사용하여 동일한 RSLogix 5000 플랫폼에서 프로그래밍했습니다. 이제 고객의 유지보수 팀은 시스템 문제 해결 및 수정을 위해 단 하나의 플랫폼만 알면 됩니다.

격납고 전체에 걸쳐 일관성을 유지하기 위해 다양한 하위 시스템에 기성품 Allen-Bradley PowerFlex® 드라이브를 사용했습니다. 드라이브가 매우 다른 용도로 사용되더라도 유사한 방식으로 프로그래밍되었습니다. Concept Systems의 표준화 관행은 유지보수 역량을 향상시켰습니다.

엔코더 시스템은 도색 격납고에서 또 다른 주요 시스템 개선 사항이었습니다. 크레인에 선택된 리니어 엔코더는 매우 높은 정확도와 반복성을 제공합니다. 크레인에 사용된 절대 엔코더는 구형 시스템과 달리 전원 손실 또는 유지보수로 인한 다운타임 이후에도 시간이 많이 소요되는 재설정/재교정이 필요하지 않습니다.

저렴한 방폭형 인코더가 윙스탠드에 장착되어 정밀한 플랫폼 높이와 각도를 제공했습니다. 모든 격납고 인코더는 중요한 작업에 필요한 엄격한 공차, 높은 정확도 및 반복성을 제공했습니다.

이 복잡한 프로젝트에는 여러 Concept Systems 엔지니어가 매우 다른 하위 시스템에서 작업했습니다. 그들의 일관되고 전문적인 프로그래밍 덕분에 이전보다 훨씬 더 정확하고 효율적이며 유지보수가 용이한 항공기 도장 제어 시스템이 구현되었습니다.

주제: Airports & Airlines

Published 2020년 2월 26일

구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 콘텐츠

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left 항공기 도장 행어 시스템 재설계