다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.
Comact는 목재 기술 분야의 북미 선구자이자 고성능 OEM 목재 가공 시스템의 글로벌 리더입니다. 플래티넘 레벨 OEM이자 오랜 Rockwell Automation 파트너인 이 회사는 10년 넘게 더 스마트하고 효율적인 제재소 자동화를 발전시켜 왔습니다.
2026 PartnerNetwork™ 컨퍼런스에서 Rockwell은 OEM 혁신상을 통해 Comact의 MCC 표준화 전환을 인정했습니다. Comact의 전략적 움직임은 리드 타임과 엔지니어링 노력을 줄이는 동시에 북미 최대 목재 생산업체에 제공하는 가치를 강화했습니다.
- 엔지니어링된 VFD 패널의 길고 예측 불가능한 리드 타임
- 맞춤형 패널 설계 및 긴 승인 주기로 인한 높은 엔지니어링 노력 및 비용
- 프로젝트 전반에 걸친 제한된 확장성 및 반복성
- 불일치한 설계, 복잡한 커미셔닝 및 현장 지원 문제로 인한 운영 및 시동 위험
- 확장성 있는 플랫폼을 확보하기 위해 CENTERLINE® 2100 MCC로 표준화
- 유연하고 신뢰할 수 있는 모터 제어를 위해 PowerFlex® 드라이브와 SMC™ Flex 소프트 스타터를 배치
- 신뢰성과 시운전 속도를 개선하기 위해 Allen-Bradley® 모터 스타터 구성요소를 사용하여 제어를 간소화
- 더욱 통합되고 서비스 가능한 아키텍처를 구현하기 위해 Stratix® 스위치를 사용하여 시스템 연결
- 설치 및 지원을 간소화하기 위해 MCC에서 전원, 보호 및 제어를 통합
- 제조 시간 60% 단축 및 엔지니어링 승인 주기 제거로 MCC 배송 속도 최대 80% 향상
- 더 예측 가능한 가격 제공
- MCC 견적 시간 50% 단축
- 운영 위험 및 중단 감소
- 서비스 및 지원을 간소화하면서 고객의 안전, 품질 및 규정 준수 개선
목재 가공 산업에서 프로젝트 규모와 복잡성이 증가함에 따라 Comact는 새로운 그린필드 제재소와 기존 제재소의 단계적 현대화를 위한 혁신적인 솔루션을 설계하고 제공할 수 있는 더욱 확장성 있는 방법을 모색했습니다. Rockwell은 Comact가 구축을 간소화하고 시운전 속도를 개선할 수 있는 표준화된 접근 방식을 만들도록 도왔습니다.
“납품의 신뢰성은 자본 집약적인 목재 가공 프로젝트에서 전략적 이점입니다.” Comact의 IT 인프라 및 엔지니어링 부사장인 Michel Sicard는 말합니다. “Rockwell과 함께 우리는 전통적으로 맞춤형이고 위험이 높은 전기 범위를 고객 프로젝트 전반에 걸쳐 일관되게 배포할 수 있는 표준화된 플랫폼으로 전환했습니다.”
복잡성을 줄이면서 실행 확장
Comact는 리드 타임을 단축하고 엔지니어링 노력을 줄이는 동시에 운영을 확장해야 하는 압박을 받았습니다. 맞춤형 VFD 패널 설계에 대한 의존은 유연성을 저하시켜 납품을 지연시켰습니다. 또한 다양한 고객 프로젝트 전반에 걸쳐 변동성을 초래했습니다. 수요가 증가함에 따라 이러한 문제로 인해 예측 가능한 성능과 관리 가능한 비용을 유지하기가 더 어려워졌습니다.
Comact는 운영 위험을 줄이고 부품 가용성을 개선할 수 있는 보다 표준화되고 반복 가능한 설계 모델을 채택하는 것을 목표로 했습니다. 이 접근 방식은 고객을 위한 엔지니어링, 시운전 및 장기 지원도 간소화할 것입니다.
반복 가능한 납품을 가능하게 하는 표준화
Comact는 Rockwell Automation과 협력하여 모터 제어 방식을 표준화하고 프로젝트 실행을 개선했습니다. 이 회사는 맞춤형 VFD 패널을 CENTERLINE® 2100 MCC로 교체하여 확장성 있고 반복 가능한 플랫폼을 구축했습니다. PowerFlex® 드라이브, SMC™ Flex 소프트 스타터 및 Allen-Bradley® 모터 스타터 컴포넌트를 도입하여 설계를 단순화하고 시운전을 가속화하면서 유연하고 일관된 모터 제어를 제공했습니다. Stratix® 스위치는 더욱 연결되고 서비스 가능한 아키텍처를 가능하게 했습니다.
Comact는 MCC 내에서 전력, 보호 및 제어를 통합하여 설치를 간소화하고 복잡성을 줄이며 운영 전반에 걸쳐 지속적인 지원을 개선했습니다. Comact의 Rockwell Automation 공인 대리점인 Lumen은 프로젝트 실행의 원활함과 Comact의 새로운 접근 방식의 성공에 기여했습니다.
“우리 팀은 이 혁신을 구체적인 변화로 인식하고 있습니다. 복잡성 감소, 예측 가능성 향상, 프로젝트를 제공하고 지원하기 위한 더 나은 도구를 갖추게 되었습니다.”라고 Comact의 IT 인프라 및 엔지니어링 부사장 Michel Sicard는 말했습니다. “이로 인해 작업이 더 쉬워지는 동시에 고객에게 제공하는 솔루션의 품질이 강화되었습니다.”
더 빠른 납품. 더 낮은 위험.
Comact는 접근 방식을 표준화하여 프로젝트 실행을 가속화하고 배포 전반에 걸쳐 일관성을 개선했습니다. 제조 시간을 60% 단축하고 엔지니어링 승인 주기를 제거함으로써 Rockwell MCC를 단 4주 만에 Comact에 납품할 수 있습니다. 표준화된 구성은 또한 더욱 예측 가능한 가격 책정을 가능하게 하고 MCC 견적 시간을 50% 단축하여 Comact의 계획 및 고객 대응력을 향상시켰습니다.
MCC 표준화는 Comact의 시스템 품질과 안전을 개선하는 동시에 프로젝트 전반에 걸쳐 규정 준수를 강화했습니다. 일관된 설계는 고객의 현장 위험을 줄이고 예비 부품 전략을 간소화하며 중복 재고를 줄이는 데 도움이 됩니다. 이러한 혁신을 통해 Comact는 견고하고 신뢰할 수 있으며 즉시 사용 가능한 솔루션을 제공하여 회사의 경쟁력을 강화할 수 있습니다.
“새로운 Rockwell 기술을 적극적으로 채택하는 것은 개별 제품을 훨씬 뛰어넘는 장기적인 경쟁력, 탁월한 실행 및 고객 가치를 지원하는 전략적 선택입니다.”라고 Sicard는 말했습니다. “이는 Comact가 프로젝트 실행을 더 잘할 수 있는 역량을 직접적으로 지원합니다.”
“Rockwell과의 협력 경험은 진정한 전략적 파트너십이었습니다. Rockwell은 글로벌 OEM으로서 Comact의 비즈니스 현실을 강력하게 이해하고, 표준화, 확장성 및 실행 우수성에 대한 우리의 목표와 일치했습니다."
Published 2026년 7월 29일