다음 항목도 확인하시기 바랍니다.
Brock Solutions는 전 세계적으로 광범위한 산업/제조 및 운송/물류 기업을 대상으로 실시간 솔루션의 설계, 구축 및 구현을 전문으로 하는 엔지니어링 솔루션 및 전문 서비스 기업입니다.
The Region of Waterloo는 Ontario 주 남서쪽 그린벨트 중심부에 위치한 중간 규모의 지역 사회입니다. 인구가 630,000명 이상인 The Region of Waterloo는 온타리오에서 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나입니다.
- 중단 없는 상수도 서비스를 유지하면서 157개 이상의 시설에 있는 기존 SCADA 시스템과 PLC를 현대화해야 했습니다.
- 대규모 시스템 업그레이드와 상수도 공급의 중요성 사이의 균형을 맞춰야 했습니다.
- 가동 중단 시간 최소화 및 운영 효율성 향상
- 장애 대응력 향상, 규정 준수 위험 감소, 서비스 신뢰성 향상
- 성공적인 5년 혁신, 이제 최종 단계
중단 없는 중요 상수도 시스템 현대화
온타리오 주 남서쪽에 위치한 지방 자치 단체인 The Region of Waterloo은 3개 도시와 농촌 자치 단체에 거주하는 60만 명이 넘는 주민에게 상수도 및 하수도 처리 서비스를 제공합니다. 고품질 서비스를 유지하고 끊임없이 변화하는 산업 표준을 준수하기 위해 The Region of Waterloo는 SCADA 시스템과 PLC 인프라를 현대화하고자 했습니다.
기존 시스템은 있었지만 장기적인 효율성, 보안, 복원력에 필요한 고급 기능이 부족했습니다. 이 프로젝트의 범위는 컸습니다. 넓은 지역에 걸쳐 규모와 복잡성이 다양한 157개 시설을 업그레이드해야 했습니다. 그러나 중요한 상수도 인프라를 현대화하는 것은 특별한 과제였습니다. 이러한 시스템은 필수 서비스를 중단하지 않고는 오프라인으로 전환할 수 없었습니다.
The Region of Waterloo는 지속적인 상수도 가용성을 확보하는 동시에 기술적, 운영적 복잡성을 해결할 수 있는 통합 파트너가 필요했습니다. 그들은 시스템 통합과 패널 공급을 모두 할 수 있는 턴키 솔루션 공급업체를 찾고 있었습니다. Brock Solutions가 파트너로 선정되면서, 긴밀한 협력을 바탕으로 한 다년간의 변혁이 시작되었습니다.
단계적 협력적 접근 방식에 의한 상수도 시스템 개선
Brock Solutions는 상하수도 및 하수도 시스템에 대한 전문성을 활용하여 현대화에 대한 맞춤형 단계별 접근 방식을 구축했습니다. 로크웰 오토메이션 기술을 통해 다양한 시설 유형에 대한 표준화된 솔루션을 개발하여 전체 네트워크에 걸쳐 일관성을 유지했습니다.
소규모 야외 시설의 경우, 온보드 I/O를 탑재한 CompactLogix® 컨트롤러는 간소화되고 유지보수가 용이한 솔루션을 제공했습니다. 중간 규모의 현장에서는 최신 CompactLogix® 모델을 사용했지만, 가장 복잡한 시설에는 신뢰성을 위해 완전한 이중화 기능을 갖춘 ControlLogix® 컨트롤러가 필요했습니다. Stratix® 스위치, 분산 I/O 및 디지털 링 토폴로지는 시스템 간에 강력한 통신을 제공했습니다. 이러한 표준화된 솔루션은 운영자가 서로 다른 사이트에서 더 효율적으로 작업할 수 있게 하여 가동 중단 시간을 줄이고 문제 해결을 개선했습니다.
이 프로젝트가 성공한 핵심 요인은 이해관계자의 지속적인 참여였습니다. Brock Solutions의 수석 매니저이자 기술 책임자인 Michael Rowinski는 "이 프로젝트의 성공에 있어서 가장 중요한 요소는 바로 의사소통이었습니다"라고 말했습니다.
처음부터 Brock Solutions는 모든 구현 단계에 운영자, 기술자, 관리자를 참여시켰습니다. 주간 회의, 워크숍 및 실습 테스트 세션을 통해 수십 년의 IT 경험을 가진 노련한 운영자부터 네트워크를 보호하는 IT 전문가에 이르기까지 모든 구성원이 솔루션 설계 과정에 의견을 제시할 수 있었습니다.
Brock Solutions는 시설 전환 중 위험을 완화하기 위해 디지털 트윈 시뮬레이션을 포함한 고급 테스트 전략을 채택했습니다. SCADA 화면과 PLC 프로그램은 배포 전에 통제된 환경에서 구축되고 테스트되었습니다. 공장 인수 테스트(FAT)를 통해 작업자는 실제 상황에서 시스템과 상호 작용하여 실제 운영에 영향을 미치기 전에 잠재적인 문제를 식별할 수 있었습니다. 중요한 전환이 진행되는 동안 임시 시스템을 구축하여 새로운 판넬과 PLC를 설치하는 동안 중단 없는 상수도 서비스를 유지했습니다.
표준화되고 복원력이 뛰어나며 미래에 대비한 상수도 시스템
5개년 프로젝트가 이제 마지막 단계에 접어들면서 The Region of Waterloo의 운영 방식이 완전히 바뀌었습니다. 모든 시설에서 자동화 솔루션을 표준화함으로써 운영자는 이제 문제를 더 신속하게 진단하고 해결할 수 있으며, 그 결과 가동 중지 시간이 줄어들고 시스템 복원력이 향상됩니다. 향상된 모니터링 기능은 상수도 사용량, 시스템 압력, 주요 중단 및 비상 상황에 대한 응답 시간에 대한 더 나은 통찰력을 제공합니다.
또한, 향상된 네트워크 보안을 통해 중요 인프라를 잠재적인 사이버 위협으로부터 보호합니다. Brock Solutions는 IT/OT 간 격차 해소에서 핵심적인 역할을 했으며 The Region of Waterloo의 요구에 맞춤화된 OT 사이버 보안 프레임워크 개발을 지원했습니다.
기술적 개선을 넘어, 이 프로젝트의 성공은 강력한 협력과 신뢰에 기반을 두고 있습니다. The Region of Waterloo 수석 프로젝트 엔지니어인 Andrew Calder는 "한 가지 강조할 점이 있다면, 브록 솔루션과 워털루 지역 간의 관계를 구축하고 모든 사람의 지지를 얻는 데 얼마나 많은 노력이 들어갔는가 하는 점입니다"라고 말합니다.
Brock Solutions와 The Region of Waterloo는 모두 열린 의사소통과 지속적인 학습 문화를 육성함으로써 현대화가 단순히 기술을 업그레이드하는 것이 아니라 사람들에게 힘을 실어주는 것이라는 점을 전달했습니다. 신중한 변화 관리, 광범위한 교육 및 문제 해결에 대한 공동의 노력으로 이 지역은 장기적인 성공을 위한 입지를 구축했습니다.
현재 마지막 주요 시설이 완공을 앞두고 있는 가운데, The Region of Waterloo는 현대화되고 미래에 대비한 물 관리 시스템을 구축했습니다. 이 시스템은 향후 수십 년 동안 고객에게 안정적으로 서비스를 제공할 것입니다.
Published 2025년 6월 23일