Loading
사례 연구 | 식음료(F&B;)
Recent ActivityRecent Activity

더욱 스마트하고 효율적인 플렉서블 파우치 포장

HMC Products의 최신 Pouchmaster는 유지보수를 줄이고 가동시간을 최적화하기 위해 더 간단한 서보 구동식 씰 드라이버를 갖추고 있습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
서보 구동 씰 드라이버

과제

  • 충전을 최적화하고 유지보수를 줄이며 전환 속도를 높이는 유연한 파우치 수평 포장-충전-밀봉 장비를 설계합니다. 

솔루션

  • Allen-Bradley CompactLogix 프로그래머블 오토메이션 컨트롤러
  • Allen-Bradley Kinetix 5500 EtherNet 서보 드라이버
  • Allen-Bradley PowerFlex 525 AC 드라이브

결과

  • 빠른 전환 서보 씰 드라이버로 유지보수가 간소화되고 조정이 쉬워지며 더 나은 밀봉이 가능합니다.
  • 스마트 제어 플랫폼은 다양한 센서를 통합하여 이상을 신속하게 감지하고 해결 속도를 높입니다.
  • EtherNet 연결을 통해 원격 서비스 및 지원이 가능합니다.

소비재(CPG) 산업에서 진열 공간을 확보하기 위한 경쟁은 비용이 많이 들고 치열합니다. 슈퍼마켓 및 기타 소매업체는 신제품에 대한 슬롯팅 비용과 인치 단위로 판매되는 프리미엄 공간에 대한 막대한 지출을 포함하여 제품 배치에 대해 여러 차례 지불을 요구합니다.

일단 진열 공간이 확보되면 제조업체는 투자 수익을 극대화하기 위해 노력합니다. 이는 제품을 보존하고, 관심을 끌고, 공간을 절약하는 비용 효율적인 포장 방법을 선택하는 것을 의미합니다. 

더 나은 선택

“다양한 제품에 유연한 파우치 포장이 선호됩니다.” HMC Products의 제품 개발 관리자 Jeff Berg의 말입니다. “부패하기 쉬운 품목에 사용되는 포일 필름 라미네이트는 유통 기한을 연장하고, 스탠드업 파우치와 같은 옵션은 진열 효과가 뛰어나고 공간을 절약합니다. 또한 파우치 포장은 가볍고 전반적으로 경제적인 옵션입니다.”

HMC Products는 40년 넘게 Pouchmaster 수평형 포장-충전-밀봉 장비 라인으로 시장의 요구를 충족해 왔습니다. 일리노이주 Machesney Park에 위치한 HMC는 Fortune 500 기업, 공동 포장업체, 스타트업 등 전 세계 고객을 대상으로 서비스를 제공합니다.

IM 7-14 Pouchmaster는 빠른 교체가 가능한 서보 씰 드라이버가 특징인 고효율 간헐 동작 장비입니다.

장비의 전면에서 필름 라미네이트는 필름 장력을 제어하는 댄서 바를 통해 공급됩니다. 다음으로 필름은 성형 플라우로 들어간 뒤, 실 드라이버 상단에 위치한 하단 및 측면 실 바를 통과합니다.

필름은 컷오프 나이프로 공급되는 필름의 양을 조절하는 등록 포토 아이를 통과합니다. 파우치는 체인에 부착된 클립에 삽입되어 충전 스테이션을 따라 인덱싱됩니다. 마지막으로 파우치는 컨베이어를 통해 밀봉되고 하역됩니다.

파우치 충전 최적화

일관된 밀봉을 위해 제조업체는 충분한 헤드스페이스를 유지하면서 수량을 수용할 수 있을 만큼 큰 파우치 크기를 선택해야 합니다. 그 결과 파우치가 종종 과소 충전됩니다.

열 대신 때때로 초음파 용접이 사용되며, 이는 고주파 음향 진동과 압력을 가해 파우치 상단을 밀봉합니다. 밀봉 과정에서 제품이 융합되어도 밀봉 품질에 영향을 미치지 않으므로 파우치를 더 꽉 채울 수 있습니다.

더 간단한 설계로 다재다능성 확보

유연한 Pouchmaster는 고체, 분말 및 액체를 위한 전체 범위의 제품 피더를 수용할 수 있습니다.

“이 장비는 하나의 파우치 크기나 제품에만 전용되는 것이 아닙니다.” Berg의 말입니다. “한 고객은 이 장비에서 7가지 파우치 크기를 사용하고, 다른 고객은 4가지 피더를 사용합니다.”

HMC Pouchmaster는 Rockwell Automation® 플랫폼 위에 구축되었으며 Allen-Bradley® CompactLogix 컨트롤러를 탑재하고 있습니다. Allen-Bradley Kinetix® 5500 서보 드라이버가 메인 장비 샤프트와 파우치 이송 체인을 구동합니다. Allen-Bradley PowerFlex® 525 드라이버가 컨베이어를 제어합니다. 장비는 EtherNet 네트워크에 통합되어 Allen-Bradley PanelView™ Plus 7 그래픽 터미널에서 모니터링됩니다.

“또한 최근에는 캠과 에어 실린더를 Kinetix 서보 제어로 교체하여 장비의 씰 드라이버 설계를 단순화했습니다.”라고 Berg는 설명했습니다. “그 결과 시스템 유지보수 필요성이 줄어들었습니다.”

서보 제어를 통해 체류 시간과 실 바의 개폐를 쉽게 조정할 수 있습니다. 그 결과 전반적으로 더 나은 밀봉 품질을 얻을 수 있습니다.

스마트 장비 성능

“Rockwell Automation 시스템 덕분에 장비가 훨씬 더 스마트해지고 전환도 훨씬 더 쉬워졌습니다.”라고 Berg는 말했습니다. “파우치 크기를 변경하려면 작업자가 몇 개의 실러 바를 이동하고 레시피 기반 HMI에서 적절한 선택만 하면 됩니다.”

빠른 툴링 변경으로 더 큰 제품 변경 시 전환 시간을 단축합니다.

“스마트 장비는 인터페이스에 표시되는 고급 진단을 통해 무엇이 잘못되었는지도 알려줄 수 있습니다.”라고 Berg는 덧붙였습니다.

가동시간을 극대화하기 위해 HMC는 다양한 센서를 제어 플랫폼에 통합하여 이상을 신속하게 감지하고, 유지보수를 안내하는 시각적으로 집중된 지침을 HMI에 통합했습니다. 또한 HMC는 EtherNet 연결을 활용하여 고객의 장비를 원격 서비스합니다.

“가동 중단 시간은 곧 돈입니다.”라고 Berg는 말했습니다. “그리고 이러한 모든 기술은 공장 관리자에서부터 장비 운영자 및 유지보수 담당자에 이르기까지 모든 사람이 장비를 최적으로 가동할 수 있도록 도와줍니다.”

OEM 솔루션에 대해 자세히 알아보기

Published 2021년 9월 22일

주제: 식음료(F&B) 식품 포장 프로그래밍 가능한 컨트롤러 드라이브
자세한 정보:
자세한 정보:

HMC Products

전화: 815.885.1900

이메일: hmc@hmcproducts.com

웹: www.hmcproducts.org

추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left 더 스마트하고 효율적인 플렉시블 파우치 포장