Loading
사례 연구
Recent ActivityRecent Activity

Axtel은 초콜릿 성형 및 향신료 혼합에서 정밀성을 확보했습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
초콜릿 사탕 제품 공장, 컨베이어 자동 라인 위의 사탕, 상단 보기. 현대 제조 산업 식품.
AXTEL 로고

Axtel Industries는 식품 가공 산업을 위한 맞춤형 솔루션을 30년 이상 제공한 경험이 있습니다. 이 회사의 설계, 엔지니어링 및 제조 역량은 수익성을 극대화하고 지속 가능성을 보장하며 신뢰성을 향상하는 솔루션 제공에 중점을 두고 있습니다. Axtel은 식품 산업을 위한 엔지니어링 프로세스 시스템의 전문가입니다. 이 회사는 Turnkey Systems, 제품 개발 및 고객 서비스 분야의 전문성으로 인정받고 있습니다. 인도 구자라트주 Vadodara–Halol 고속도로에 위치한 Axtel의 첨단 제조 시설은 견고하고 미적으로 설계된 장비를 구축할 수 있도록 적절하게 갖추어져 있습니다.

과제
  • 더 높은 수준의 정확성, 정밀성 및 효율성
  • 공장 안전 프로토콜 준수
솔루션
  • Kinetix® 5700 서보 드라이브
  • ControlLogix® 프로세서 및 PlantPAx®
  • Integrated Architecture® system 및 GuardLink® 2.0
결과
  • 글로벌 시장에서 선도적인 선택으로 떠오른 초콜릿 몰딩 라인
  • 향신료 가공에서 100 + 개의 성분 관리

과제

생산에서 더 높은 수준의 정확성, 효율성 및 안전성 필요성

프로세스 자동화 분야는 끊임없이 진화하고 있으며, OEM(Original Equipment Manufacturer)으로서 Axtel은 최신 기술을 지속적으로 업데이트하는 것이 중요했습니다. 더 효율적이고 안전하며 지속 가능성 있는 방식으로 생산성을 향상시키기 위해 초콜릿 몰딩 라인의 프로세스와 기술을 지속적으로 업데이트해야 했습니다.

Axtel이 사용하던 기존의 프로세스 자동화 기술은 한 가지 초콜릿 몰딩 라인에서 고체 바, 포함물이 있는 쉘, 원샷 몰딩 및 리본 등 다양한 SKU(Stock-Keeping Unit)를 처리해야 했기 때문에 한계가 있었습니다. 단일 몰딩 라인에서 여러 SKU에 대한 충전 및 북 몰딩을 포함하는 복잡한 초콜릿 몰딩 프로세스는 높은 수준의 정확성, 정밀성 및 효율성을 요구합니다.

향신료 가공 분야에서는 진화하는 시장 수요에 따라 더 나은 규정 준수, 운영 효율성, 품질 관리 및 안전성을 요구함에 따라 Axtel은 향상된 보고 기능이 필요했습니다.

 

솔루션

완전 자동화된 초콜릿 몰딩 라인 및 향신료 프로세서 개발

Axtel은 초콜릿 몰딩 라인을 완전 자동화하기 위해 Rockwell Automation을 선택했습니다. 이 협업의 목표는 시장 수요와 제품 혁신을 충족하고, 생산성, 정확성, 효율성을 높이며, 회사의 안전성과 지속 가능성 있는 성장을 제공하는 것이었습니다.

2009년부터 Axtel은 Rockwell Automation의 Kinetix® 6500 다축 서보 드라이브를 사용하여 완전 자동화된 초콜릿 몰딩 라인을 전적으로 사내에서 개발했습니다. 이를 통해 Axtel은 가공 라인의 정밀도와 정확성을 높일 수 있었습니다.

운영 효율성을 위해 2024년에는 Axtel이 Rockwell Automation의 Integrated Architecture®  system을 활용했습니다.  GuardLink® 2.0 및 Kinetix® 5700 서보 드라이브 시스템으로 구성된 이 시스템을 통해 몰딩 라인의 안전성과 효율성을 향상했습니다.

2019년에는 Axtel이 ControlLogix® 프로세서와 PlantPAx® system을 활용하여 완전 자동화된 원료 관리 시스템을 구축함으로써 향신료 혼합 솔루션의 효율성과 정밀성을 향상했습니다.

결과

초콜릿 몰딩 분야의 글로벌 리더가 되다

Rockwell Automation의 Kinetix® 5700 서보 드라이브와 Category 3 안전 솔루션을 사용하여 구축된 혁신적인 솔루션 덕분에 Axtel의 초콜릿 몰딩 라인은 글로벌 시장에서 선도적인 선택이 되었습니다.

향신료 가공 분야에서는 데이터 무결성을 보장하면서 소형 및 마이크로를 포함한 다양한 재료를 관리함으로써 향신료 가공업체의 제조 프로세스를 크게 지원했습니다. 이러한 자동화는 정밀성과 효율성을 향상시켜 최종 제품의 품질과 일관성을 높였습니다.

전반적으로 Axtel은 제조 솔루션에서 Performance Level d(PLd) 안전 성능 수준에 도달했습니다. 이 성과 덕분에 Axtel이 제조한 장비와 프로세스 공장은 더욱 안전하고 지속 가능해졌습니다.

자동화의 혁신은 문제 해결 및 유지보수 프로세스의 개선으로 이어졌으며, 공통 컨트롤러를 사용하여 생산 라인의 미학을 향상시키고 배선을 단순화했습니다. 또한 EIP 연결을 통해 원격 문제 해결이 가능합니다.

“지난 30년 동안 Axtel과 Rockwell Automation은 수많은 프로젝트에서 협력하여 고객에게 지속 가능성 있는 자동화 솔루션을 제공해 왔습니다. 우리는 이러한 기술에 계속해서 강력하게 투자하고 있으며 앞으로도 계속할 것입니다.”

아제이 데사이 - Axtel Industries 전무이사

참고: Axtel Industries는 Rockwell Automation의 Gold 인증 OEM 파트너입니다..

Published 2025년 5월 26일
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
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left Axtel, 초콜릿 성형 및 향신료 혼합에서 정밀성을 확보하다