Loading
사례 연구
Recent ActivityRecent Activity

요구르트 생산을 원활하게 유지하는 자산 관리 서비스

Chobani는 Rockwell Automation의 자산 관리 서비스를 통해 고품질의 맛있는 요거트를 만드는 데 집중합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
요구르트 생산을 원활하게 유지하는 자산 관리 서비스 hero image

과제

  • 제조 공장의 신뢰성을 극대화하고 가동중단 시간을 최소화하기 위한 자산 관리 서비스 제공

솔루션

  • Installed Base Evaluation™ - 중요 자산을 식별하고 예비 부품재고를 관리하여 가동중단 위험을 줄이기 위해 사용되는 종합적인 현장 감사
  • 부품 관리 서비스 계약 - 중요 예비 부품재고를 현장의에 보관하여 24/7 액세스가 가능하도록 하여 고장으로 인한 가동중단 시간을 줄이고 자본 지출을 절감함
  • Assurance Integrated Support - 24/7/365 자격을 갖춘 전문가에게 직접 액세스할 수 있는 보장된 서비스를 제공하는 종합적인 고정 가격 서비스 계약, TechConnect™ 지원 서비스, 건강 점검 및 장비 감사에 대한 액세스 제공

결과

  • 맞춤형 서비스 및 예비 부품재고 - Installed Base Evaluation™을 통해 새로운 Chobani 공장과 기존 Gippsland 요거트 공장의 설치 기반을 맞춤형 서비스 및 예비 부품재고와 함께 결정함
  • 예산 내 예비 부품재고 및 서비스 - 부품 관리 서비스 계약을 통해 대규모 자본 지출 없이 유지보수 예산 내에서 필요한 예비 부품재고를 제공함
  • 고정 비용 보증으로 안심 - 현장 서비스, TechConnect, 예비 부품재고 보충, 장비 감사 및 장비 건강 점검에 대한 고정 비용 제공
  • 예상치 못한 가동중단 시간 감소 - 공장 유지보수 프로그램을 통해 가동중단 시간 감소

Chobani는 고품질의 맛있는 요거트를 대중에게 제공한다는 사명으로 2005년에 설립되었습니다.

이 회사는 천연 재료만을 사용하여 영양가 있고 맛있는 요거트를 제공하는 것이 특권이 아니라 권리라는 근본적인 신념을 바탕으로 하고 있습니다.

시장에 진출한 지 5년 만에 요거트 애호가들은 Chobani 그릭 요거트를 미국에서 가장 많이 판매되는 요거트 브랜드로 만들었습니다. 이 성공을 바탕으로 회사는 호주로 확장하기로 결정했습니다.

Chobani는 2011년에 현지 Victorian 유제품 회사를 인수하고 호주에서 요거트를 제조하기 위해 새로운 그린필드 시설에 투자했습니다.

Main Image

부품 관리 계약은 24시간, 주 7일 부품 가용성을 제공하므로 부품이 필요할 때 즉시 사용할 수 있습니다. 

자동화에 중점을 둔 Chobani는 Metromotion Controls, 제어 및 자동화 시스템을 전문으로 하는 선도적인 시스템 통합업체와 협력하여 새로운 USD30000000 규모의 시설의 설계, 관리 및 구현을 진행했습니다.

Chobani 요거트는 현지 농가에서 공급받은 신선한 호주산 우유를 사용하여 Dandenong South에 위치한 이 최첨단 제조 시설에서 생산됩니다. 요거트는 수세기 동안 사용된 여과 기술을 통해 과도한 액체를 제거하여 만듭니다. 그 결과 일반 요거트보다 1회 제공량당 단백질이 2배 더 많은 자연스럽게 진하고 크리미한 요거트가 완성됩니다.

고품질의 신선한 요거트를 제공하기 위한 Chobani의 호주 현지 시장에 대한 약속은 원활하게 운영되는 제조 공장 유지에 달려 있습니다.

가동시간을 늘리고, 전체 비용을 절감하며, 재고 수준을 최적화하기 위해 Chobani는 Rockwell Automation과 그들의 공인 대리점인 NHP Electrical Engineering Products(NHP)의 전문성을 활용했습니다.

Chobani의 최신 제조 공장

이 맞춤형 제조 공장은 Rockwell Automation의 최신 제어 기술을 활용하여 완전 자동화되었습니다. Metromotion Controls는 Rockwell Automation과 오랜 관계를 유지해 왔으며, 그들의 제품과 서비스에 대한 폭넓은 지식을 바탕으로 Chobani 공장에 가장 적합한 선택이라고 확신했습니다.

Metromotion Controls의 제어 시스템 엔지니어 Andrew Sprigg는 “우리는 현장의 자동화 및 자원을 제공하여 현장 전원 업그레이드, 빌딩 서비스 및 프로세스 전원 분배, 공장 전체 자동화(프로세스, 패키징 및 현장 서비스 포함) 통합, 최종 시운전을 지원했습니다.”라고 말했습니다.

새로운 제조 공장은 Chobani의 모든 제조 요구 사항을 충족하며 원활하게 운영되고 있습니다.

Rockwell Automation의 서비스 솔루션 아키텍트인 Merome Dean은 “프로젝트 마감일을 맞추고 공장을 가동하는 것이 중요했지만, Metromotion의 현지 지원 덕분에 프로젝트 일정이 준수되었습니다.”라고 말했습니다.

Main Image

Chobani 요거트는 현지 농가에서 공급받은 신선한 호주산 우유를 사용하여 Dandenong South에 있는 최신식 제조 시설에서 생산됩니다. 

요거트 생산의 지속성 보장

글로벌 공급 계약이 체결된 Chobani의 호주 제조 공장은 호주와 전 세계의 요구 사항을 충족하기 위해 생산 속도를 유지해야 합니다. 예기치 않은 가동중단은 제품 배송에 치명적인 결과를 초래하여 상당한 벌금으로 이어질 수 있습니다.

요거트 생산의 흐름을 유지하기 위해 Rockwell Automation은 NHP와 함께 Chobani의 서비스 요구 사항을 평가하기 위해  Installed Base Evaluation™ (IBE)를 실시했습니다. IBE는 현장의 위험 요소를 식별하여 가동중단을 최소화하는 데 사용되었습니다. 이러한 결과는 전략적 유지보수 프로그램의 기준선으로 활용되어 자산을 최적화하고 유지보수 예산 내에서 운영 효율성을 유지하는 데 도움이 되었습니다.

Chobani의 IBE 결과, 현장에 예비 부품재고가 부족하여 공장에서 고장이 발생할 경우 관련 가동중단이 요거트 생산에 영향을 미칠 위험이 높았습니다.

NHP의 계정 관리자 Peter Benifer는 “Chobani와의 논의 및 IBE 결과를 통해 공장이 당사의 ‘Assurance Contract’로 안심할 수 있다는 점이 명확해졌습니다. 이는 효과적인 자산 관리를 통해 가동중단을 최소화하고 신뢰성을 극대화하도록 설계된 종합 서비스 계약입니다.”라고 말했습니다.

 

Assurance Integrated Support 는 현장 긴급 서비스 및 보충 부품에 대한 보장된 응답 시간을 제공하고, 고정 요금 서비스 계약을 제공하여 연간 서비스 지출을 안정화합니다.

또한, 24시간 연중무휴로 소프트웨어 유지보수, 실시간 전화 지원 및 종합적인 온라인 지원을 제공하는 Rockwell Automation의  TechConnect™ Support 에 대한 무제한 프리미엄 액세스도 포함됩니다.

Main Image

Chobani의 호주 제조 공장은 호주 및 전 세계의 공급 계약 요건을 충족하기 위해 생산 속도를 유지해야 합니다. 

Chobani의 운영은 자산 활용도를 극대화하고, 전반적인 비용을 절감하며, 공장의 가동시간 중단을 최소화하기 위해  Connected Enterprise 모델을 반영합니다.

예비 부품재고

NHP의 서비스 운영 및 계약 관리자 Peter Tripp은 “Assurance Agreement는 서비스 엔지니어에 대한 긴급 접근과 현장 서비스 및 원격 서비스를 보장합니다. 따라서 패키지를 완성하기 위해 공장이 현장의 필요한 수의 예비 부품재고를 보관할 수 있도록 하여 고장 발생 시 공장이 신속하게 다시 가동될 수 있도록 했습니다.”라고 말했습니다.

“IBE 및 프레젠테이션의 결과로 Chobani는  Parts Management Agreement (PMA)을 통해 대규모 자본 지출 없이 필요한 예비 부품재고를 제공받을 수 있다는 사실을 확인했습니다.”라고 Tripp은 설명합니다.

Main Image

중요 예비 부품재고는 현장에 보관되어 24/7로 쉽게 접근할 수 있어 고장으로 인한 가동시간 손실을 줄일 수 있습니다. 

PMA는 Rockwell Automation 예비 부품에 신속하게 액세스할 수 있도록 하며, 독립적인 예비 부품재고를 유지하는 데 관련된 내부 운영 비용을 절감합니다.

PMA를 통해 Rockwell Automation은 고정 비용으로 예비 부품재고를 소유하고 관리하여 예비 부품 구매에 대한 매력적인 대안을 제공합니다. 소비된 모든 예비 부품은 48시간 이내에 보충되며, 비용은 고정 가격 서비스 계약의 일부로 충당됩니다.

“PMA는 설치 기반에 맞는 부품을 연중무휴 24시간 제공하므로 부품이 필요할 때 바로 사용할 수 있습니다. 가동 중단 시간의 비용을 분 단위로 고려하면 예비 부품을 준비해 두면 비용이 크게 절감됩니다. PMA 및 TechConnect와의 서비스 계약을 통해 Chobani는 연간 유지보수 예산을 정확히 파악할 수 있어 예산을 더 효율적으로 관리할 수 있습니다.”라고 Merome은 말합니다.

서비스 계약은 스스로 비용을 상쇄합니다.

요거트 제조는 연속적인 생산 프로세스이며, 예기치 않은 가동 중단으로 인해 프로세스에 영향을 받으면 전체 생산 프로세스가 중단되고, 공장을 청소한 후 다시 가동해야 합니다.

“현장에 부품을 보유하면 고장에 대한 안심이 됩니다. 또한, 재고를 직접 구매하면 서비스 계약보다 비용이 더 많이 듭니다.”라고 Chobani의 신뢰성 관리자인 Roger Forster는 설명합니다.

“서비스 계약은 최신 소프트웨어도 제공하는데, 이는 최신 기술 통합을 중심으로 비즈니스를 운영하는 Chobani에게 매우 중요합니다.”라고 그는 말합니다.

 

Allen-Bradley, Installed Base Evaluation™, Listen. Think. Solve., Rockwell Software 및 TechConnect는 Rockwell Automation, Inc.의 상표입니다.

Published 2017년 2월 10일

주제: 식음료(F&B)
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

회원님을 위한 추천

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left 요구르트 생산을 원활하게 유지하는 자산 관리 서비스