Loading
성공 사례 | 기계 및 장비 제조 업체
Recent ActivityRecent Activity

첨단 제조를 통해 첨단 어셈블리 OEM의 납품 시간을 절반으로 단축

유연하고 고급 제조 덕분에 설계 시간을 절약하고 Lanco Integrated는 생산을 전환하여 COVID-19 테스트 키트 장비를 신속하게 제작할 수 있었습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
제품 구성 작업을 하는 두 남성

과제

  • COVID-19 신속 테스트 키트용 장비를 신속하게 생산하기 위해 납품 시간 단축

솔루션

  • 유연한 고급 제조로 프로그래밍 시간을 절약하고 장비 제조 업체가 생산 전환 가능
  • CompactLogix™ 컨트롤러를 통해 여러 프로그래머가 온라인에서 동시에 장비 작업 가능
  • Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어는 표준 및 안전 구성에서 CompactLogix 컨트롤러를 프로그래밍하는 사용자를 위한 공통 환경 제공

결과

  • 스마트한 파트너 선정으로 부품 및 솔루션 조달 시간 단축
  • 표준 템플릿 및 제품으로 설계 시간 및 교육 요구 사항 감소

COVID-19의 대규모 혼란을 피한 제조업체는 거의 없습니다. 운영, 공급망 및 인력에 미치는 영향에도 불구하고, 중요한 보호 및 의료 치료 장비를 생산하는 기업들은 신속하게 대응할 방법을 찾아야 했습니다.

민첩성과 회복력의 필요성으로 인해 제조업체는 미래의 기회, 수요 변화 및 인력 문제를 해결하는 시스템을 고려하면서 즉각적인 문제를 해결하는 새로운 방법에 대해 생각해야 했습니다.

어떤 혼란스러운 환경에서도 효과적인 방법과 가능한 방법을 배우는 것은 기업이 위기 상황에서 운영을 보호하고 직원을 지원하며 미래의 경쟁 우위를 창출할 수 있는 기회를 만듭니다.

Lanco Integrated는 맞춤형 설계 및 제조 회사로, 유연하고 고급 제조 및 복잡한 공급망 관리를 통해 제조를 전환하고 급변하는 글로벌 상황에 앞서 나갈 수 있는 방법을 보여주는 좋은 사례입니다.

유연하고 빠른 제조

맞춤형 설계 및 제조 회사인 Lanco는 빠른 전환으로 전체 프로젝트 파이프라인을 신중하게 관리하는 데 익숙합니다. 이번에는 글로벌 팬데믹으로 인해 비즈니스 중단이 발생하여 더욱 촉박한 일정이 되었습니다.

Lanco의 엔드 유저는 COVID-19를 테스트하기 위한 신속 결과 키트를 개발하고 있었습니다. Lanco가 이 장비를 더 빨리 제작할수록 이 장비를 더 빨리 배포하여 생명을 구할 수 있습니다.

프로젝트에 참여하려면 Lanco가 새로운 생산성 수준을 달성하고, 유연한 제조의 한계를 확장하며, 새로운 방식으로 공급망을 테스트해야 했습니다.

Lanco의 애자일 엔지니어링 팀이 Rockwell Automation®을 장비 제어 표준으로 선택한 이유는 다음과 같습니다.

  • 입증된 PLC의 성능과 속도로 생산 속도 및 생산량 향상
  • 고출력 애플리케이션에서 효율성과 에너지 사용을 개선하기 위해 피크 전력 성능에 맞는 모터 크기를 적절히 계산하는 기능
  • 제품 내구성으로 예기치 않은 가동 중단 시간 감소
  • 표준 제품 사용으로 인력 교육 요건 감소

Lanco는 30년 넘게 Rockwell Automation® 소프트웨어 및 하드웨어를 사용하여 각 장비를 맞춤 제작해 왔습니다.

시간이 촉박했기 때문에 프로젝트 엔지니어는 여러 가지 이유로 CompactLogix 컨트롤러에 의존했습니다. 가장 중요한 이유는 두 명의 프로그래머가 온라인으로 협업하고 동시에 단일 PLC에서 작업할 수 있는 유일한 솔루션이었기 때문입니다.

또한 Lanco는 Rockwell Automation과의 오랜 협력과 성공을 바탕으로 Add-On 명령어 라이브러리, RFID 태그 읽기 및 쓰기, 서보 모션 명령을 위한 준비된 솔루션을 개발하여 프로젝트 시간을 최대 50% 단축했습니다.

표준 프로그래밍으로 설계 시간 단축

많은 프로젝트 요소가 시간을 절약하는 데 기여하여 Lanco가 일반적인 16주 프로젝트를 8주 이내에 완료할 수 있었습니다.

리니어 볼 스크류 프레스 액추에이터가 있는 Rockwell Automation MP-Series™ 서보 모터는 크기에 적합한 힘을 제공하는 폼 팩터를 갖추고 있으며 장착이 용이합니다. 볼 스크류와 액추에이터가 함께 작동하도록 하는 패키지 설계 덕분에 Lanco는 상당한 설계 시간을 절약할 수 있었습니다.

제어 시스템 장비의 간편한 구성, 프로그래밍 및 유지보수를 위해 Lanco는 다음과 같은 요소도 활용했습니다.

  • Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어를 사용하여 컨트롤러를 관리하고 시스템을 자신 있게 설계할 수 있습니다. 소프트웨어는 표준 및 안전 구성에서 CompactLogix™ 컨트롤러를 프로그래밍하는 사용자를 위한 공통 환경을 제공합니다.
  • PanelView™ Plus 7 그래픽 터미널을 사용하여 애플리케이션을 구축하고 구성을 간소화했습니다. 이 터미널에는 이더넷 연결이 포함되어 있어 사용자가 원격 위치에서 애플리케이션을 모니터링할 수 있습니다.
  • CompactLogix™ 5370 컨트롤러는 성능 향상, 용량 증가, 생산성 향상 및 보안 강화를 제공합니다.
  • Kinetix® 5500 EtherNet/IP 서보 드라이브는 장비 설치 면적을 최소화하고 시스템 배선을 간소화합니다.
  • Lanco의 많은 장비가 수십 년 동안 일관된 모양과 느낌을 유지해 왔기 때문에 프로그래머와 엔드 유저 모두에게 일관된 경험을 제공하기 위해 표준 템플릿이 함께 작동했습니다.

Lanco의 제어 프로그램 관리자 Chris Burton은 “과거의 성과를 바탕으로 솔루션을 확보하기 전에 가정할 수 있었습니다. 팀이 제공하는 것이 의도한 대로 작동할 것이라는 것을 알고 있었습니다. 엔지니어와 엔드 유저 모두에게 위험과 학습 곡선을 줄여주는 것은 무엇이든 가치가 있습니다. 이것과 솔루션의 내구성과 신뢰성은 우리가 제공할 수 있다는 확신을 주었습니다.”라고 말했습니다.

Lanco의 경우 오랜 관계를 통해 추측과 재작업이 줄어들었습니다.

“Rockwell Automation과 공인 대리점 Horizon은 부품을 신속하게 이동하기 위해 잠재적인 문제를 관리했습니다.”라고 Lanco의 기계 엔지니어 Nate Passmore는 덧붙였습니다. “공급망의 모든 사람은 리드 타임을 줄이기 위해 각자의 역할을 수행했습니다. 우리는 더 큰 이익을 위해 노력했고, 매일 우리가 하는 모든 일에 그 초점을 적용했습니다.”

COVID-19에 대응하여 Rockwell Automation이 직원, 고객 및 지역사회를 지원하기 위해 수행하고 있는 다른 활동을 확인해 보십시오.

위에서 언급한 결과는 Lanco가 Rockwell Automation 제품 및 서비스를 다른 제품과 함께 사용한 경우에 해당합니다. 다른 고객의 경우 구체적인 결과가 다를 수 있습니다.

상표 정보:

Allen-Bradley, CompactLogix, Kinetix, MP-Series, PanelView Plus, PowerFlex, Rockwell Automation 및 Studio 5000 Logix Designer는 Rockwell Automation, Inc.의 상표입니다.

Published 2020년 8월 13일

주제: 기계 및 장비제조업체 생명과학 드라이브 컨트롤러(PAC&PLC) Studio 5000
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

회원님을 위한 추천

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left 첨단 제조를 통해 첨단 어셈블리 OEM이 납품 시간을 절반으로 단축