Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

워터 해머가 발생하면 반드시 대응해야 합니다

소프트 스타터를 사용하여 펌프의 시작 및 정지 동작의 동적 특성을 “부드럽게” 하여 워터 해머를 방지하는 방법을 알아보십시오.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
굴착기가 있는 건설 현장 도로에서 작업하는 작업자

오랫동안 같은 집에 살다 보면 어떤 소리가 정상이고 어떤 소리가 비정상인지 알게 됩니다. 최근에 네 번째 세탁기와 건조기 세트를 설치했는데, 이 세트가 더 오래 가길 바라는 것 외에는 다른 기대는 없었습니다. 

그러나 세탁 사이클 중에 누군가가 망치로 지하실의 파이프나 주방 싱크대 아래의 파이프를 두드리는 것 같은 소리가 났습니다. 1″ 수도관에서 이런 소리가 난다는 것이 놀랍고도 걱정스러웠습니다! 

유틸리티 룸의 싱크대 아래 수도관 연결부에 원래의 워터 어레스터가 있었지만, 소음을 없애고 집에서 잠재적인 누수나 홍수를 방지하기 위해 어레스터를 직접 구입해 장비 뒤에 설치해야 했습니다.

수도관에서 발생하는 워터 해머의 결과는 시 및 산업 수준에서 훨씬 더 심각합니다.

12″ 수도관에는 1′당 거의 50파운드의 물이 들어 있으므로, 애플리케이션의 파이프 직경과 길이에 따라 화물 열차에 해당하는 물이 파이프라인을 통해 흐를 수 있습니다! 

열차처럼 파이프에서 움직이는 물은 많은 운동량을 가지고 있습니다. 물은 본질적으로 압축할 수 없기 때문에 펌프가 갑자기 멈추면 쿠션이 없고 압력 스파이크가 충격파로 파이프를 통해 전달됩니다. 

펌프, 파이프 및 파이프 조인트, 개스킷, 게이지, 유량계 등 폐쇄형 시스템의 모든 구성요소는 시스템의 작동 전압의 최대 10 × 에 달하는 힘을 받습니다. 심각한 장비 및 자료 손상이 발생할 수 있으며, 이로 인해 시스템을 수리하는 데 예상치 못한 비용이 발생하고 가동 중단 시간과 관련된 수익 손실이 발생할 수 있습니다.

일반적인 해결책은 펌프의 시작과 정지의 동적 특성을 “부드럽게” 하는 것으로, 이는 소프트 스타터를 사용하여 달성할 수 있습니다.  그러나 소프트 스타터도 기본 소프트 시작/정지, 펌프 제어 및 센서리스 리니어 속도와 같은 다양한 방법론을 사용할 수 있습니다.

일부 방법은 워터 해머 문제를 해결할 수도 있고 해결하지 못할 수도 있지만, 센서리스 리니어 속도 모드는 일반적으로 최고의 성능을 발휘하며 부하가 변동하더라도 부드러운 시작과 정지를 제공합니다(왼쪽 이미지 참조).

우리의 한 애플리케이션에서는 시립 펌핑 스테이션이 워터 해머 이벤트를 생성하여 은행에서 진동 알람이 울렸습니다.  센서리스 리니어 속도가 이 문제에 대한 해결책이었습니다.

시스템을 설계할 때 워터 해머 이벤트가 발생할 가능성을 줄이십시오. 고압 스파이크, 가청 해머 소리 및/또는 시스템의 다른 부분에서 발생하는 문제는 잠재적인 워터 해머 이벤트의 징후입니다.  이러한 문제가 발생하면 사전 조치를 취하거나 나중에 더 많은 비용이 드는 조치를 취해야 할 위험을 감수해야 합니다.  자세한 내용은 당사 웹 사이트에서 저압 소프트 스타터 제품군을 참조하십시오.

Published 2019년 8월 12일


Gregory Mears
Gregory Mears
Global Product Manager, Rockwell Automation
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 자료

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 워터 해머가 발생하면 반드시 대응해야 합니다