Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

가상 Operator 교육을 통한 한계 없는 학습

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
가상 Operator 교육을 통한 한계 없는 학습 hero image

운영자가 업무를 효과적으로 수행하는 데 필요한 강력한 교육을 제공하는 것은 여러 가지 이유로 오늘날 어려울 수 있습니다.

아마도 가장 큰 이유는 생산 압박일 것입니다. 종종 운영자에게 필요한 교육을 제공하기 위해 생산을 충분히 중단할 여유가 없습니다. 또한 교육 목적으로 장비를 수동으로 로드하고 사이클링하는 것은 번거로운 과정이 될 수 있으며, 물리적으로 재현할 수 있는 생산 시나리오의 수가 제한되어 있기 때문에 교육의 양과 질이 제한될 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 이러한 도전 과제 속에서 운영자 교육은 오늘날 그 어느 때보다 필요할 수 있습니다. 산업 인력에서 주요 인구 통계학적 변화가 진행 중입니다. 현재의 생산성, 품질 및 안전 성과 수준을 유지하려면 경험이 적은 신규 운영자에게 필요한 역량을 제공하고 숙련된 작업자의 역사적 지식을 전달하는 것이 중요합니다.

이러한 이유로 운영자 교육을 제공하는 방식을 재고해야 할 때일 수 있습니다. 특히 가상 교육을 도입함으로써 전통적인 교육에 따른 중단과 비용을 피하면서 유능하고 지식이 풍부한 운영자를 양성할 수 있습니다.

중단 없는 교육

가상 교육은 물리적 생산 자산의 디지털 트윈 또는 디지털 복제본을 사용하여 가상 교육 환경을 만듭니다.

운영자를 교육하기 위해 물리적 장비를 중단하거나 새 장비가 도착할 때까지 기다릴 필요가 없습니다. 대신, 장비를 디지털 방식으로 높은 수준의 세부 사항까지 재현할 수 있습니다. 또한 장비에 물리학을 적용하여 장비가 사람 및 다른 장비와 어떻게 움직이고 상호 작용하는지 모방할 수 있습니다.

작업자는 장치 화면에서 또는 VR 헤드셋을 사용하여 디지털 트윈에 액세스해 안전하고 몰입감 있는 교육 환경에서 교육을 받을 수 있습니다. 작업자를 동적 디지털 트윈 모델 안에 배치하면 교육을 위해 물리적 장비가 필요하지 않고, 장비와 동일한 위치에 있을 필요도 없습니다. 전 세계 어디에서나 장비 모델에 대한 유연한 교육을 고려해 보십시오.

생산이 중단 없이 계속되는 동안 작업자에게 필요할 때, 필요한 수준의 교육을 제공할 수 있습니다. 그리고 이것은 시작에 불과합니다. 가상 교육을 통해 훨씬 더 많은 것을 할 수 있기 때문입니다.

더욱 유연한 교육

물리적 교육에서 복제할 수 있는 생산 시나리오는 한정되어 있습니다. 이로 인해 문제가 발생할 때 작업자가 특정 상황에 대비하지 못할 수 있습니다.

가상 운영자 교육을 통해 작업자는 이상적인 운영에서 생산을 계속 유지하는 방법과 예외적인 상황에 대응하는 방법을 배울 수 있습니다.

예를 들어, 시뮬레이션된 폴트와 극한 조건을 교육 프로세스에 주입할 수 있습니다. 그런 다음 작업자가 시나리오를 완료한 후, 적절하게 대응했는지 이해할 수 있도록 피드백을 제공할 수 있습니다. 필요에 따라 시나리오를 다시 실행하여 대응을 개선할 수 있도록 도울 수도 있습니다.

이를 통해 운영자는 실제 생산 환경에서 유사한 사고에 더 잘 대응할 수 있고, 가동 중단이나 폐기물을 줄일 수 있습니다. 운영자가 어떤 시나리오를 겪든, 어떻게 대응하든, 버튼 하나로 모든 것을 재설정할 수 있다는 사실에 안심할 수 있습니다.

역량 향상

가상 교육은 작업자가 새롭고 더 효과적인 방법으로 업무를 배울 수 있도록 도와줍니다.

예를 들어, 디지털 신호는 교육 중에 작업자를 안내하는 데 도움이 될 수 있습니다. 작업자가 조립 작업에 대해 교육을 받고 있는 경우, 이동 화살표와 같은 디지털 신호는 작업자가 집어야 할 특정 부품을 식별하는 데 도움이 될 수 있으며, 빛나거나 강조 표시된 조립 고정구는 작업자가 부품을 놓아야 할 위치를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

그런 다음 디지털 신호를 제거하여 작업자가 디지털 신호 없이 작업을 완료할 수 있는지 확인할 수 있습니다.

작업자는 생산 중단에 대한 걱정 없이 가상 교육에서 자유롭게 실수할 수 있습니다. 작업자가 잘못된 작업을 수행하는 경우, 해당 작업은 수정 목적으로 기록될 수 있습니다. 그리고 작업자는 실제 생산의 압박을 받기 전에 교육에서 자신의 역량을 입증해야 할 수도 있습니다.

교육 이상의 혜택

가상 교육은 실수가 실제 세계에 영향을 미치지 않는 안전하고 몰입감 있는 환경에서 작업자가 기술과 역량을 구축할 수 있도록 도와줍니다. 그러나 교육은 다른 방식으로도 비즈니스에 도움이 될 수 있습니다.

작업자를 관찰하거나 작업에 대한 피드백을 받아 작업을 더욱 효율적으로 수행할 수 있는 방법을 파악할 수 있습니다. 또한 가상 세계에서 작업자를 교육하고 테스트하여 처리량 추정과 같은 계산이 현실적인지 확인할 수 있습니다.

디지털 트윈이 비즈니스에 어떻게 도움이 될 수 있는지 자세히 알아보기

Published 2020년 6월 15일


Matthew Masarik
Matthew Masarik
Marketing Manager, Design Software, Rockwell Automation
Matt is the Marketing Manager for the Design Software business that includes Studio5000, FactoryTalk Logix Echo, and FactoryTalk Linx. Matt's role is to connect technologies for users so that they can put more power in their developers’ hands to meet the rise of digital design.
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 가상 운영자 교육은 한계 없는 학습을 제공합니다.