Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

모션 및 로보틱스 산업을 이끄는 5가지 트렌드

산업 혁신을 주도할 수 있는 트렌드 알아보기

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
인텔리전트 공장 산업 및 디지털 제조 작업에서 자동화 로봇을 분석하고 제어하여 소프트웨어 현대 가상 인터페이스 데이터에 장비를 실시간으로 장착하는 엔지니어 관리자입니다.

소개: 고급 모션 및 로봇이 산업 운영을 재구성하는 이유

산업 운영은 역사적인 전환점에 서 있습니다. 선형적이고 고정적이던 시스템이 이제 적응형, 자율형 및 데이터 기반 운영으로 진화하고 있습니다. 이제 모션 및 로봇 시스템은 단순히 작업을 자동화하는 것이 아니라 지속적으로 자신을 최적화하는 인텔리전트 커넥티드 생태계를 가능하게 하는 이러한 변화의 중심에 있습니다.

그렇다면 다음 단계는 무엇일까요? 다음은 모션 및 로봇의 미래를 형성하는 다섯 가지 주요 트렌드이며, 경쟁력을 유지하고자 하는 제조업체에게 중요한 이유입니다.

트렌드 1: 통합 모션 및 로봇 제어 아키텍처

과거에는 로봇과 모션 시스템이 별도의 컨트롤러에서 작동하여 복잡성과 동기화 문제를 야기했습니다. 오늘날 제조업체는 모션, 로봇 및 안전을 단일 플랫폼으로 통합하는 통합 로봇 제어 아키텍처로 전환하고 있습니다.

주요 이점:

  • 간소화된 엔지니어링: 단일 환경, 단일 코드 기반
  • 빠른 동기화: 조정된 이동으로 정밀도 및 처리량 향상
  • 비용 절감: 하드웨어 컴포넌트 감소, 통합 오버헤드 감소
  • 구축 가속화: 장비제조업체 및 엔드 유저 시운전 시간 대폭 단축

통합 제어는 자율 운영 및 확장 가능한 시스템 설계를 위한 기본 단계입니다.

트렌드 2: 지능형 운반 및 유연한 자재 이동

제조업체는 견고한 기계식 컨베이어에서 지능형 소프트웨어 정의 컨베이어로 이동하고 있습니다. 독립형 카트 기술(ICT)과 같은 기술은 제품 변동성에 즉시 적응할 수 있는 선형, 비접촉, 자기 구동 모션을 가능하게 합니다.

변화하는 주요 내용:

  • 기계적 마모 없는 고속 이동
  • 신속한 레시피 및 SKU 전환
  • 고정된 기계적 경로 대신 구성 가능한 레이아웃
  • 대량 혼합, 소량 생산 지원

이러한 변화는 특히 민첩성과 추적성이 가장 중요한 식음료, 생명과학 및 소비재에서 효과적으로 활용될 수 있습니다.

트렌드 3: 스마트 물류를 위한 자율주행로봇(AMR)

자재 취급은 워크스테이션과 보관 구역 간의 운송을 자동화하는 OTTO AMR에 의해 변화하고 있습니다. 이러한 로봇은 AI 기반 탐색 및 실시간 조정을 사용하여 워크플로우를 최적화합니다.

제조업체가 AMR 채택을 가속하는 이유:

  • 인력 최적화: 수동 운송을 줄이고 작업자를 고부가가치 작업으로 재배치합니다.
  • 확장 가능한 자동화: 인프라 재작업 없이 필요에 따라 AMR을 추가할 수 있습니다.
  • 안전 향상: 지게차 상호 작용 및 수동 리프트를 줄일 수 있습니다.
  • 실시간 적응성: AMR은 정체나 장애물을 방지하기 위해 자동으로 경로를 변경합니다.

AMR은 최신 공장과 유통 센터에서 스마트 물류의 중추가 되고 있습니다.

트렌드 4: 디지털 트윈 및 가상 시운전

Emulate3D™와 같은 시뮬레이션 툴을 사용하면 제조업체는 물리적 배포 전에 시스템의 디지털 트윈을 생성할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 가상으로 설계를 검증하고, 제어 로직을 테스트하고, 레이아웃을 최적화할 수 있습니다.

주요 이점:

  • 프로젝트 주기 단축: 엔지니어링, 테스트 및 시운전이 더 일찍 시작됩니다.
  • 위험 감소: 안전한 가상 환경에서 제어 로직을 검증합니다.
  • 더 나은 의사 결정: 개념을 신속하고 협업적으로 비교합니다.
  • 재작업 감소: 물리적 구축 전에 문제를 식별합니다.

디지털 트윈을 사용하면 엔지니어가 구축하기 전에 시스템을 가상으로 검증하고 최적화할 수 있습니다.

트렌드 5: 데이터 및 예측 분석을 통한 스마트 모션

모션 시스템은 실시간 데이터 및 예측 분석을 활용해 더욱 지능화되고 있으며, 이를 통해 성능을 최적화하고 다운타임을 사전에 방지하고 있습니. 내장된 센서와 엣지 컴퓨팅을 통해 사전 유지보수 및 적응형 제어가 가능합니다.

데이터 기반 모션의 이점:

  • 예측 유지보수: 고장이 발생하기 전에 식별합니다.
  • 높은 OEE: 가동 중단 시간을 줄이고 주기 시간을 최적화합니다.
  • 적응형 성능: 시스템은 부하, 조건 또는 제품 변화에 따라 실시간으로 조정됩니다.
  • 라이프사이클 가시성: 상태, 사용 및 성능에 대한 단일 정보원입니다.

이것은 사후 제조에서 사전 제조로, 궁극적으로는 자율 제조로 전환하기 위한 주요 단계입니다.

이러한 트렌드가 제조업체에 미치는 영향

다섯 가지 트렌드 모두에서 공통된 주제는 분명합니다. 산업은 자동화에서 자율성으로 전환하고 있습니다. 이러한 혁신을 수용하는 제조업체는 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

  • 급변하는 고혼합 제품 포트폴리오의 민첩성 향상
  • 동기화되고 최적화된 운영을 통해 효율성 향상
  • 통합 안전으로 안전성 향상 및 수동 처리 감소
  • 모듈형 소프트웨어 정의 시스템을 통한 확장성
  • 실시간 장비 통찰력을 기반으로 한 데이터 기반 의사 결정

결론: 미래는 지금

모션 및 로봇은 단순히 산업 혁신을 뒷받침하는 것이 아니라, 혁신을 이끌고 있습니다. 이제 통합 제어, 인텔리전트 컨베이어, AMR, 디지털 트윈 및 예측 모션 시스템에 투자하는 조직은 다음 제조 시대에 번영할 수 있는 위치에 있습니다. 이러한 5가지 트렌드를 수용함으로써 재료 이동을 과제에서 전략적 이점으로 전환할 수 있습니다.

자세히 알아보시겠습니까?

전문가와 상담하십시오

Published 2026년 3월 10일

주제: Optimize Production Advanced Motion & Robotics 모션 컨트롤

아라 수레니안
아라 수레니안
Rockwell Automation 생산 물류 사업부 관리자
아라는 Rockwell Automation의 생산 물류 사업부 리더로서, 고객이 미래 지향적인 공장을 위해 종단간의 자재 이동을 자동화하고 최적화할 수 있도록 고급 모션 및 로봇 솔루션을 통합하는 접근 방식을 개발합니다. 이전에는 회사의 생산 계획 및 일정 소프트웨어 포트폴리오를 감독했습니다. 공장 운영, 린 제조 및 디지털 트랜스포메이션 분야에서 40년의 경험을 바탕으로 아라는 다양한 제조 부문에서 지속적으로 중요한 개선을 이끌어 왔습니다.
로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

다음 항목도 확인하시기 바랍니다.
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
  5. Chevron LeftChevron Left 모션 및 로봇을 형성하는 5가지 트렌드