Loading
Blog

SecureOT: 통합 산업 사이버보안 솔루션

세상이 신뢰하는 것을 지키기 위한 로크웰 오토메이션의 진화

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Two employees discussing looking at monitor screen

한 세기 이상 동안, 로크웰 오토메이션은 세상이 가장 중요하게 여기는 것을 만들고, 움직이고, 보호하는 방식을 발전시켜 왔습니다. 이는 초기 제어 시스템에서 PLC로, 그리고 연결된 운영으로 이어져 정밀성과 신뢰성을 바탕으로 산업을 운영할 수 있도록 돕는 꾸준한 진화를 보여줍니다.

다음 진화의 물결은 디지털 운영을 보호하는 것입니다. 산업 환경을 연결하면 새로운 인사이트와 효율성을 얻을 수 있지만, 동시에 더 큰 위험도 초래합니다. 많은 OT(운영 기술) 시스템은 노후되고 단편적이며, 처음부터 사이버보안을 고려해 설계되지 않았습니다. 기존 IT 도구와 전략만으로는 가동 중단 없이 이러한 환경을 안전하게 보호하기 어렵습니다.

동시에, 국가, 사이버 범죄자, 해커 활동가, 그리고 AI 기반 공격이 점점 더 정교해지고 있으며, 기업 운영을 유지하는 산업 시스템이 그들의 주요 표적이 되고 있습니다. 변화하는 위협에 앞서기 위해서는 OT 현실에 맞게 설계된 효과적인 보안 전략과 기술이 필요합니다.

SecureOT 소개

SecureOT™ 솔루션 제품군은 산업 사이버보안 라이프사이클의 모든 단계에서 탄력적인 운영에 대한 산업계의 증가하는 요구를 충족하기 위해 만들어졌습니다. SecureOT는 SecureOT 플랫폼(이전 명칭: Verve Security Center)과 전문 관리형 보안 서비스를 결합하여, 벤더 중립적이고 OT 특화된 글로벌 확장 가능한 접근 방식을 제공합니다. 

SecureOT는 조직이 사이버보안 프로그램을 성숙시키고 확장하며, 운영 현실에 적응하고 규제 압박을 극복할 수 있도록 통합적인 접근 방식을 취합니다. 로크웰 오토메이션의 수십 년간의 OT 전문성과 OT 특화 보호 및 최신 사이버보안 프레임워크를 연결하여, 일상에 적용된 시스템을 보호하는 데 도움을 줍니다. 

산업 조직에 SecureOT가 제공하는 가치

OT 환경의 복잡성을 고려해 설계되고, 100년 이상의 산업 전문성을 기반으로 하는 SecureOT는 실시간 가시성, 제어, 그리고 신뢰를 제공하여 엔트 투 엔드로 운영을 보호합니다. 사이버보안 여정의 어느 단계에 있든 조직을 지원하며, 위험 환경 전반에 걸쳐 포괄적인 보호를 제공해 생산과 현대화가 함께 발전할 수 있도록 합니다.

SecureOT는 다양한 노후 OT 시스템을 벤더 중립적 접근 방식으로 해결하며, 기존 아키텍처에 원활하게 통합됩니다. 이러한 유연성은 기존 투자를 극대화하면서 종합적인 위험 관점을 제공합니다. 또한 SecureOT 플랫폼의 핵심인 심층 자산 탐지와 맥락 분석을 통해 보안팀은 레거시 및 최신 시스템에서 OT 위험을 신속하게 식별하고 우선순위를 지정할 수 있습니다. 이를 통해 빠르고 통합된 시정 조치가 가능해져 보안 수준 개선까지의 시간을 단축하고, 조직이 운영 연속성을 유지할 수 있도록 돕습니다.

SecureOT 역량: 과거를 기반으로 미래를 위해 설계

로크웰 오토메이션은 OT에 대한 깊은 이해, 안전한 디지털 운영의 미래를 창조하려는 의지, 그리고 전체 위험 영역을 아우르는 포괄적인 역량을 통해 제조업체와 중요 인프라가 혁신을 활용할 수 있도록 지원합니다.

전략적 자문

SecureOT는 NIST 사이버보안 프레임 워크(NIST CF), NIS2, IEC 62443과 같은 글로벌 표준 프레임워크를 기반으로 IT와 OT 팀을 하나의 전략 아래 통합합니다. 이러한 표준에 맞추는 것은 보안 태세를 강화할 뿐만 아니라 산업 사이버보안의 비즈니스 근거를 마련하고, 평가, ROI 정량화, 규제 준수를 통해 실행을 촉진합니다. 이 포괄적 접근 방식은 위험 감소를 우선시하고 잠재적 미래 위협의 영향을 최소화하는 명확하고 맞춤형 로드맵을 구축하는 토대를 제공합니다.

산업 네트워킹 및 인프라

SecureOT를 통해 로크웰 오토메이션은 산업 기업을 위한 핵심 네트워크 인프라를 설계, 구현, 관리하기 위해 깊은 산업 네트워킹 전문성을 활용하여 증가하는 복잡성과 보안 요구를 해결하도록 발전했습니다. 당사의 리더십을 기반으로 SecureOT는 Converged Plantwide Ethernet (CPwE) 원칙에 따라 보안 아키텍처를 설계하며, 세분화, 가상화, 안전한 원격 액세스를 위한 솔루션을 통합하여 높은 가용성, 확장성, 비용 효율성을 제공합니다. 과거에는 내부에서 처리해야 했던 작업이 이제는 연중무휴 원격 지원, 사전 모니터링, 전체 라이프사이클 관리를 포함한 통합된 완전 관리형 솔루션으로 간소화되었습니다. 이를 통해 기업은 분산되고 취약한 시스템을 탄력적이고 확장 가능한 네트워크로 전환하여 생산에 집중하면서 운영을 보호할 수 있습니다. 

자산 인벤토리 및 라이프사이클 관리

초기 제어 시스템부터 오늘날의 스마트 팩토리에 이르기까지, 우리는 산업 운영을 이해하고 최적화하려는 노력에 변함없이 전념해 왔습니다. SecureOT 플랫폼은 제조사에 관계없이 OT 자산에 대한 완전한 가시성을 제공하고, 위험 환경에 대한 전체적인 관점을 위해 풍부한 맥락을 담은 위험 인사이트를 제공합니다. 기본적인 자산 탐지를 넘어, 이 플랫폼은 수천 개의 데이터 포인트를 단일 통합 뷰로 집약하여, 선제적 위험 관리의 기반이 되는 통합적이고 데이터 중심의 토대를 마련합니다. 이러한 깊이 있는 인사이트는 보안 운영을 간소화하고, 회복력을 강화하며, 조직이 자산을 라이프사이클 전반에 걸쳐 관리할 수 있도록 지원합니다.

위험 및 취약성 관리

수십 년 동안 우리는 제조업체가 운영 위험을 관리하고 생산 가동 시간을 늘릴 수 있도록 지원해 왔습니다. SecureOT 플랫폼은 이러한 전문성을 기반으로 OT 환경의 위험이 운영에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 더 잘 이해하기 위해 다차원 위험 점수를 적용합니다. SecureOT 플랫폼은 구성, 패치, 노출 관리와 같은 통합된 시정 조치를 가능하게 합니다. 전체 프로세스를 OT 환경에 맞게 설계된 단일 플랫폼에서 관리하면 효율성이 향상되고, 생산을 저해하지 않으면서 보안 성숙도를 개선할 수 있습니다.

관리형 탐지 및 대응

디지털 운영을 보호하는 일이 점점 더 복잡해지는 가운데, SecureOT는 산업 시스템이 원활하게 운영될 수 있도록 필요한 인사이트와 지원을 제공하는 데 전념하고 있습니다. 당사의 MDR(관리형 탐지 및 대응) 서비스는 OT 환경에 특화된 연중무휴 지속적인 모니터링과 고급 분석을 제공하여, 운영 인사이트와 사이버보안을 연결하고 경보로 인한 피로를 줄이며 시정 조치를 가속화합니다. 전담 OT 보안 운영 센터(OT SOC)와 네트워크 운영 센터(NOC)를 통해 숙련된 OT 사이버보안 전문가가 고객의 운영팀의 일부처럼 역할을 수행하며, 중단을 최소화하고 비용 효율성을 높이며 핵심 기술 격차를 메웁니다. SecureOT의 보안 모니터링 및 대응 서비스는 기존 아키텍처에 원활하게 통합되어 다양한 소스의 데이터를 수집하고, 생산에 영향을 미치기 전에 위험을 식별하고 우선순위를 지정할 수 있도록 지원합니다. 이러한 선제적 접근 방식은 조직이 위협에 앞서 대응하고, 가동 시간을 유지하며, 내부 리소스를 과도하게 부담시키지 않고 보안 태세를 강화할 수 있게 합니다.

사고 대응 및 복구

사이버 위협의 규모와 정교함이 계속 진화함에 따라, 산업 기업은 사이버 공격이나 장애 발생 후 신속하고 안전하게 운영을 복구할 준비가 되어 있어야 합니다. 사고가 발생하면 최우선 과제는 다운타임과 피해를 최소화하기 위해 신속한 격리, 제거, 그리고 시스템 복원입니다. SecureOT는 포괄적인 포렌식 분석, 근본 원인 조사, 장기적 회복력 계획을 통해 이를 가능하게 하여 운영에 대한 신뢰를 회복하고 지속적인 발전을 지원합니다. 연중무휴 현장 및 원격 지원을 기반으로 하는 이러한 솔루션은 생산을 효율적으로 재개할 수 있도록 하며, 상세한 사고 후 조사를 통해 향후 사이버 회복력을 강화하는 전략을 수립합니다. 

진보를 위한 설계: SecureOT의 진화

전기기계식 제어에서 잘율 운영에 이르기까지, 로크웰 오토메이션은 산업의 과제와 요구를 지원하기 위해 지속적으로 발전해 왔습니다. SecureOT는 이러한 철학을 기반으로 만들어졌습니다. 사람, 프로세스, 기술을 통합하여 엔트 투 엔드 회복력을 위한 살아있는 보안 프로그램을 구현합니다.

SecureOT는 새로운 역량과 파트너십을 위한 기반을 마련하며, 지속적인 개선, 협업, 고객 중심 혁신에 대한 장기적인 약속을 의미합니다.

보안이 진화하면 가능성도 함께 진화합니다. SecureOT는 로크웰 오토메이션의 전통을 이어, 산업 혁신과 사이버보안 탄력성을 하나로 묶는 새로운 시작입니다.

SecureOT에 대해 더 자사히 알아보십시오.

자세히 보기

Published 2025년 11월 12일

주제: 사이버보안

로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

다음 항목도 확인하시기 바랍니다.
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
  5. Chevron LeftChevron Left SecureOT: 통합 산업 사이버보안 솔루션