제조업체는 그 어느 때보다 더 연결된 환경에서 운영되고 있습니다. 이러한 연결성은 효율성과 가시성 향상을 가져왔지만, 동시에 새로운 위험도 초래했습니다. 제11차 연례 스마트 제조 현황 보고서는 이를 명확히 보여줍니다. 응답자의 36%가 디지털 트랜스포메이션의 주요 결과로 위험 감소를 꼽았으며, 거의 절반(46%)은 지난 1년 동안 사이버 사고를 경험했다고 보고했습니다.
그러나 이러한 과제의 규모는 개별적인 사건보다 훨씬 더 큽니다. 기업은 이제 더욱 통합되고, 디지털화되었으며, 복잡해졌습니다. 산업 사이버 보안은 제조업체가 성과를 유지하고, 자산을 보호하며, 운영을 지속하는 방법의 필수적인 부분이 되었습니다.
조직이 연결된 시스템을 확장함에 따라 노출도 증가합니다. 이러한 복잡성을 관리하려면 사이버보안을 단순한 기술 기능이 아닌 운영 역량으로 취급하는 접근 방식이 필요합니다.
산업 사이버 보안에 대한 파트너십 접근 방식
제조업체는 이러한 복잡성을 혼자서 관리할 필요가 없습니다. 제조업체는 생산 환경이 어떻게 운영되는지, 시스템에 영향을 미칠 때 어떤 위험이 있는지 이해하는 파트너에 의존합니다.
Rockwell은 산업 운영의 고유한 요구 사항을 중심으로 구축된 OT 사이버보안에 대해 체계적인 접근 방식을 취합니다. SecureOT™ 솔루션 제품군을 통해 기존 인프라와 장비 전반에서 작동하도록 설계된 공급업체 중립적인 접근 방식을 제공합니다. 목표는 제조업체가 이미 보유하고 있는 것을 대체하는 것이 아니라, 이를 통합하고 강화하는 것입니다.
이러한 접근 방식은 산업 사이버 보안의 전체 라이프사이클에 걸쳐 적용되며, 다음을 포함합니다.
- 전략적 자문 및 위험 평가
- 산업 네트워킹 및 인프라
- 자산 재고 및 라이프사이클 관리
- 취약성 및 위험 관리
- 관리형 탐지 및 대응
- 사고 대응 및 복구