Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

통합 제어 플랫폼으로 생산성 및 가동시간 향상

레거시 DCS 시스템이 생산성, 수익 또는 시장 점유율에 위험을 초래하거나 감소시키고 있나요? 더 적은 자원으로 더 많은 성과를 달성하는 5가지 방법을 확인해 보세요.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
수염을 기른 남성이 보호 장비를 착용하고 공장에서 제조 현장의 태블릿 PC를 보고 있습니다.

사용 중인 분산제어시스템이 아직도 2011년이라고 생각하고 있나요?

관리자: 레거시 분산제어시스템(DCS)을 운영하고 있다면 생산성 저하는 이미 예상된 결과입니다.

500명 이상의 미국 IT 전문가를 대상으로 한 2025년 설문조사에 따르면 기업과 조직의 62%가 레거시 소프트웨어 시스템에 의존하고 있습니다. 또한 분석가는 IT 예산의 최대 70%가 레거시 시스템 관리에 사용된다고 추정합니다.

보안 및 성능 위험이 알려져 있음에도 불구하고 수많은 IT 팀은 오래된 코드베이스를 지원하고, 단종된 제품을 처리하거나, 취약한 통합을 관리하고 있습니다.

이제 단일 플랫폼에서 프로세스 및 전력 제어가 가능해졌습니다

오늘날의 제조 환경에서 안정적인 생산은 필수 불가결인 요소입니다. 따라서 로크웰 오토메이션은 기업들이 기존의 파편화된 프로세스 및 전력 제어 시스템에 의존할 때 직면하는 문제를 해결하는 데 도움이 되는 통합 전력 제어 플랫폼을 개발했습니다.

프로세스, 전력 및 모터 컨트롤을 하나의 아키텍처로 결합함으로써 운영을 간소화하고 실시간 의사 결정 데이터를 제공하며 비즈니스 운영을 원활하게 유지하는 연결되고 지능적인 시스템을 구축할 수 있습니다. 이 통합 코어는 실시간 생산 및 에너지 데이터를 한 곳에서 명확하게 파악할 수 있도록 지원하여 시설의 효율성, 생산성, 수익성을 향상합니다.

통합 플랫폼은 모든 작업을 간소화합니다

분석 기능이 있는 데스크톱 모니터

개별 전력 관리 시스템을 하나의 통합 제어 플랫폼으로 전환

네트워크 연결성

수정되지 않은 이더넷으로 모든 데이터의 원활한 연결 및 통신

클럭

프로세스 및 모터 컨트롤 장비 인텔리전스에 대한 실시간 액세스

동영상
PlantPAx 차별화 동영상 시리즈: 프로세스 + 전력

제조 작업에 전력과 프로세스를 통합하는 데 어려움을 겪고 계십니까? 로크웰 오토메이션의 분산제어시스템인 PlantPAx는 전력과 프로세스를 원활하게 통합하여 운영을 간소화하고 성능을 극대화합니다.

오늘날의 산업 환경은 그 어느 때보다 까다롭습니다. 더 적은 자원으로 더 많이 생산하는 5가지 방법은 다음과 같습니다.

생산 시스템이 단편화되면 운영 리스크가 증가합니다. 문제 해결에 시간이 더 오래 걸리고, 가동 중단 비용이 급증하며 수익성이 저하됩니다. 통합 제어 플랫폼은 문제를 사전에 예방하고 인사이트를 바탕으로 문제를 해결할 수 있도록 지원하는 모델을 제공합니다.

로크웰 오토메이션의 산업 제어 시스템은 시스템 설계를 간소화하고 실질적인 자본 및 운영 비용을 절감하는 데 도움이 되는 통합 아키텍처를 제공합니다. 더 적은 자원으로 더 많이 생산할 수 있습니다.

1. 예측 운영으로 생산성 및 가동시간 향상
전력과 프로세스 데이터가 통합되면 조기 폴트 감지, 예측 분석, 예방정비 및 자동화된 수정 조치가 가능해집니다. 예기치 않은 가동 중단 시간 및 문제 해결 비용 절감

2. 문제 발생 시 신속한 복구
작업자는 트립된 항목, 발생한 이유, 전력 또는 프로세스 문제 여부를 즉시 알 수 있습니다. 정확한 근본 원인 파악은 복구 시간을 단축하고 생산을 차질 없이 진행하는 데 도움이 됩니다. 통합 전력 및 제어 아키텍처의 핵심 기능을 사용하여 자동 장치 구성과 같은 옵션을 통해 가동시간 및 복구 성능 향상

3. 모든 시설에서 일관성 유지
표준화된 제어 라이브러리, 반복 가능한 엔지니어링 및 익숙한 HMI는 여러 현장에서 원활한 경험을 제공하여 교육 시간을 단축하고 신규 작업자가 숙련된 전문가처럼 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다.

4. 통합 모터 컨트롤로 처리량 극대화
모터 자산과의 긴밀한 통합을 통해 더 빠른 시동, 향상된 부하 분담, 개선된 토크 제어 및 에너지 소비 감소를 실현할 수 있으며, 배선은 최대 75%까지 줄이고 필수적인 Ethernet/IP 연결 기능을 제공합니다.

5. 가동 중단 없는 현대화
위험 부담을 줄이고 업그레이드하세요. 로크웰 오토메이션의 통합 플랫폼은 가동 중단 시간과 프로세스 영향 최소화로 실시간 마이그레이션을 지원하여, 현대화 작업을 진행하는 동안에도 핵심 서비스를 계속 운영할 수 있도록 합니다. 디지털 기술로 통합 비용 최대 25% 절감

로크웰 오토메이션의 커넥티드 시스템은 프로세스, 전원 및 모터 제어를 단일 플랫폼에 결합합니다. 이를 통해 제조업체는 설계, 테스트 및 설치를 간소화하고 하드웨어, 가동 중단 시간, 유지보수 및 에너지 비용을 절감할 수 있습니다.

Unified data helps reduce downtime. Monitor and troubleshoot process, motor control and energy use with predictive analytics and preventive maintenance data. See the condition of your networked devices from any location.

기회: 생산성 및 가동시간 향상

생산성과 가동시간을 향상하려면 최신 하드웨어만으로는 부족합니다. 자산들이 동일한 언어를 사용하도록 생태계를 통합해야 합니다.

통합 제어 플랫폼의 특징은 다음과 같습니다.

  • 실시간 예측 분석을 제공하여 고장이 발생하기 전에 식별
  • 에너지 및 생산 데이터를 하나의 HMI에 통합
  • 생산, 가동 시간 및 수익 위험 감소
  • 현장 전반의 운영 간소화 및 표준화
  • 문제 해결 시간 단축
  • 생산량 극대화
  • 자산 수명 연장

이것이 바로 탄력적이고 고성능을 발휘하는 산업 운영의 미래이며, 통합을 통해 민첩성, 효율성 및 비용 절감을 실현할 수 있습니다.

적절한 기술을 도입하면 프로세스, 전력 및 모터 제어 시스템을 전략적 이점으로 활용할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션이 그 방법을 보여드리겠습니다.

신규 공장 건설과 기존 공장 증설 프로젝트를 계획 중이십니까?
청사진을 보고 있는 엔지니어 및 프로젝트 관리자
eBook
신규 공장 건설과 기존 공장 증설 프로젝트를 계획 중이십니까?

프로세스, 전력 및 모터 컨트롤을 단일 플랫폼으로 통합하면 시장 출시 속도, 가동 시간, 에너지 절감 효과, 투자 수익(ROI)을 높일 수 있습니다. 

자세히 알아보기

광업에서 통합 프로세스 및 전력 통합
광업에서 통합 프로세스 및 전력 통합
블로그
블로그
광업에서 통합 프로세스 및 전력 통합
프로세스 제어 및 전력 인프라를 위한 기존 시스템은 관리하기가 더욱 어려운 과제를 만듭니다. 해결책은? 통합 프로세스 및 전력 통합입니다.
지금 알아보기
모터 컨트롤 센터 소프트웨어로 설정, 모니터링 및 유지보수 간소화
모터 컨트롤 센터 소프트웨어로 설정, 모니터링 및 유지보수 간소화
블로그
블로그
모터 컨트롤 센터 소프트웨어로 설정, 모니터링 및 유지보수 간소화
IntelliCENTER® 데이터 세트는 MCC에서 중요한 Ethernet/IP 지원 모터 컨트롤 구성요소를 식별하여 장비의 수익성을 유지합니다.
지금 알아보기
DCS 분산제어시스템이란?

DCS 분산제어시스템은 크고 복잡한 산업 장비와 연속 생산 프로세스를 자동화하고 관리하는 컴퓨터화된 시스템입니다. 단일 중앙 컴퓨터를 사용하는 대신 여러 컨트롤러에 제어 기능을 분산시킵니다.

분산 제어 기술은 높은 생산 신뢰성, 이중화 및 실시간 시스템 모니터링을 제공합니다.

분산제어시스템은 제조, 화학, 발전, 폐수, 오일 & 가스 생산 및 처리와 같이 24시간 연중무휴로 운영되는 산업에 특히 유용합니다.

DCS 시스템은 연결된 네트워크를 통해 전자 컴포넌트(프로그래밍이 가능한 논리 컨트롤러(PLC), 가변 주파수 드라이브(VFD), 센서 및 HMI 등)를 관리하여 모터 속도, 온도, 유량 및 압력을 제어함으로써 효율적이고 안전한 공장 운영을 유지합니다.

Published 2026년 2월 4일

주제: 디지털 트랜스포메이션 가속화 Optimize Production 산업 자동화 및 제어 프로세스 솔루션 스마트 제조 연결 장비 드라이브 DCS 산업 제어 제품 모터 컨트롤 PlantPAx

로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

다음 항목도 확인하시기 바랍니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 레거시 DCS 시스템이 생산성과 수익 위험 초래