Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

모터 컨트롤 센터 구성, 모니터링 및 유지보수 간소화

IntelliCENTER® 데이터 세트는 MCC에서 중요한 Ethernet/IP 지원 모터 컨트롤 구성요소를 식별하여 장비의 수익성을 유지합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
넓고 조명이 밝은 자동차 조립 라인은 모터 어셈블리에 부품이 부착된 수십 개의 작업대를 갖추고 있습니다.

모터 컨트롤 센터 및 제조 애플리케이션 시운전 시간 단축

모터 컨트롤 센터(MCC)의 설정 및 운영은 복잡하고 까다로운 작업입니다.

엔지니어는 시간이 많이 걸리는 수동 구성, 제한된 시스템 가시성 및 문제 해결 지연에 직면할 수 있습니다. 또한 안전 문제, 예기치 않은 가동 중단 시간, MCC 시스템 확장 또는 업데이트의 어려움으로 인해 상황이 더욱 복잡해질 수 있습니다. 장애 요소는 생산성을 저하시킬 뿐만 아니라 오류 발생 위험도 증가시킵니다.

IntelliCENTER® 기술은 이러한 문제점을 해결하여 설정 과정을 간소화하고 가시성을 향상하며 더욱 스마트하고 안전한 유지보수를 가능하게 함으로써 모터 컨트롤 센터 구성 및 유지보수 방식을 혁신적으로 변화시킬 수 있습니다. 그리고 이러한 기능의 핵심에는 이를 뒷받침하는 강력한 데이터 세트가 있습니다.

IntelliCENTER 모터 컨트롤 센터 소프트웨어: MCC 상태를 파악할 수 있는 최고의 도구

IntelliCENTER 소프트웨어는 데이터 세트를 사용하여 모터 컨트롤 센터의 디지털 표현을 생성함으로써 팀에게 전체 모터 컨트롤 센터 라인업에 대한 그래픽 입면도를 제공합니다. 구성 가능한 보기 기능을 통해 시스템 상태를 한눈에 파악할 수 있으며, 폴트 데이터, 원격 진단, 전자 문서 등에 쉽게 접근하여 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다.

  • FactoryTalk® Design Studio™를 사용하는 보안 웹 브라우저를 통해 연결된 모터 제어 시스템을 확인하고 관리할 수 있습니다.
  • 엔지니어가 연결된 모든 장치에 대한 실시간 데이터를 바탕으로 MCC 라인업의 그래픽 표현을 제공하는 직관적이고 시각적인 입면도를 통해 상황을 쉽게 파악하고 이해할 수 있도록 지원합니다.
  • 상태 표시기는 각 모터 컨트롤 장비의 상태를 보여주므로, 어떤 장치가 작동 중인지, 폴트가 발생했는지, 알람이 울렸는지 확인할 수 있습니다.
  • 이 디스플레이는 문제를 식별하고 예방 정비를 지원하므로 대부분의 경우 장비가 있는 곳으로 직접 갈 필요가 없습니다.

전체 기능을 사용하려면 MCC와 함께 IntelliCENTER 데이터 세트 두 개를 주문하고 업로드해야 합니다.

사전 통합 데이터 세트: 모터 컨트롤 센터 스타트업 가속화

장치 구성은 종종 수동으로 이루어지며 시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉽습니다. 로크웰 오토메이션은 작업을 자동화하는 솔루션으로 이 프로세스를 간소화합니다.

IntelliCENTER 기술이 적용된 CENTERLINE® 또는 FLEXLINE™ 모터 컨트롤 센터에서 데이터 세트를 주문하면 디지털 다운로드로 사전 통합 데이터 세트를 받게 됩니다. 데이터 세트에는 모터 컨트롤 센터 입면도 및 레이아웃을 생성하기 위해 MCC 라인업에 포함된 장비 유형(예: E300 또는 PowerFlex 753 VFD)과 같은 장비 세부 정보를 포함하여 특정 MCC에 맞게 조정된 필수 세부 정보가 포함됩니다. 이를 통해 엔지니어는 MCC 장비를 Logix 컨트롤러와 통합하여 대규모 프로젝트에서 수백 시간의 엔지니어링 시간을 절약할 수 있습니다.

출고 후 데이터 세트: 중요한 장치 세부 정보 및 문서 로드

라인업이 구축되면 출고 후 IntelliCENTER 데이터 세트에는 일련 번호, 펌웨어 버전 및 기타 장치 수준 데이터와 같이 실제 제공된 하드웨어에 대한 세부 정보가 포함됩니다. 또한 모터 컨트롤 센터의 각 스마트 장치에 대한 전체 도면과 매뉴얼도 있습니다. 이 정보를 업로드하면 다음 내용을 확인할 수 있습니다.

  • 각 MCC 버킷의 구성요소: 과부하 릴레이, 가변 주파수 드라이브(VFD) 및 이더넷 스위치를 포함한 각 스마트 구성요소의 제품 사양입니다.
  • MCC 버킷 구성: 개별 모터 컨트롤 유닛의 명판 정보를 포함한 모터 컨트롤 센터의 레이아웃입니다.
  • 작동 장치 데이터: 연결된 스마트 모터 컨트롤 장비에 대한 실시간 모니터링 데이터입니다. 여기에는 스타터 및 VFD 상태, 유지보수 경고, 시스템 성능이 포함됩니다.
  • 보호 설정: 과부하 릴레이 설정 구성 및 폴트 및 알람 상태에 대한 가시성 파라미터입니다.
  • 도면: MCC 라인업의 모든 유닛에 대한 전체 전기 도식입니다.
  • 문서: MCC 라인업의 유닛 문제 해결을 지원하기 위한 매뉴얼 및 예비 부품 목록 라이브러리입니다.
  • 제어 로직: FactoryTalk® Design Studio™의 일부로 로크웰 오토메이션 컨트롤러와 손쉽게 통합할 수 있습니다.
신규 공장 건설과 기존 공장 증설 프로젝트를 계획 중이십니까?
청사진을 보고 있는 엔지니어 및 프로젝트 관리자
eBook
신규 공장 건설과 기존 공장 증설 프로젝트를 계획 중이십니까?

프로세스, 전력 및 모터 컨트롤을 단일 플랫폼으로 통합하면 시장 출시 속도, 가동 시간, 에너지 절감 효과, 투자 수익(ROI)을 높일 수 있습니다. 

자세히 알아보기
상태 모니터링이 활성화된 CL2100 입면도
IntelliCENTER 모터 컨트롤 센터 소프트웨어
IntelliCENTER 모터 컨트롤 센터 소프트웨어
IntelliCENTER 모터 컨트롤 센터 소프트웨어
산업 자동화 모터 컨트롤 센터 소프트웨어를 사용하면 실시간 진단을 통해 MCC 버킷 내부를 확인할 수 있습니다. 가동시간, 생산성 및 안전성을 향상시킵니다.
자세히 알아보기
2018년 5월 21일과 5월 22일 인디애나주 그린우드의 Endress+Hauser PTU(프로세스 트레이닝 유닛).

MCC 상태를 파악할 수 있는 최고의 도구

  • MCC의 가상 보기
  • 네트워크로 연결된 장비
  • 실시간 운영 데이터
  • 장치 모니터링
  • 원격 진단 지원
  • MCC 문서

데이터에서 의사 결정까지: 지능형 MCC의 힘

IntelliCENTER 데이터 세트를 MCC 소프트웨어로 가져와 원 데이터를 실제 적용 가능한 통찰력으로 변환하여 공장을 더욱 스마트하고 안정적으로 운영할 수 있는 운영, 유지보수 및 비용 절감 이점을 제공합니다.

  • 설계 및 엔지니어링 검증: MCC 설계를 생성 및 검증하여 프로젝트 위험을 줄이고 엔지니어링 시간을 단축합니다.
  • 실시간 가시성: 연결된 모든 장치의 상태를 한 눈에 확인할 수 있으므로, 장비로 이동하지 않고도 실행, 폴트 또는 알람 발생 여부를 파악할 수 있습니다.
  • 운영 비용 절감: 예측 정비 및 예방 정비는 장비 상태 및 잠재적 고장에 대한 실시간 정보를 받아 가동시간을 개선합니다. 긴급 수리 비용 절감
  • 시스템 신뢰성 및 가동시간 향상: 실시간 시스템 성능 데이터를 통해 예상치 못한 고장을 방지하고 조기 폴트 감지를 지원합니다. 그 결과 지속적인 운영이 필수적인 산업에서 중요한 가동시간이 증가합니다.

향상된 안전기능 – 원격 MCC 모니터링으로 아크플래시 위험 감소

IntelliCENTER 모터 컨트롤 센터 소프트웨어를 사용하면 작업자가 제어실에서 안전하게 네트워크로 연결된 장비의 상태를 원격으로 모니터링할 수 있어 직원이 전기 아크플래시 위험에 노출되는 것을 방지할 수도 있습니다. 따라서 엔지니어는 작동 중인 모터 컨트롤 장비에 접근하지 않고도 모터 컨트롤 장비의 문제를 해결하고 진단할 수 있습니다.

미래를 위한 확장성

새로운 섹션을 추가하거나 장치를 업그레이드하는 경우 등 MCC 요구가 변화함에 따라 새로운 정보가 포함된 IntelliCENTER 데이터 세트를 추가로 구매할 수 있습니다. 이러한 업데이트는 기존 라인업과 통합되어 시스템 현황이 최신 상태로 유지되고 유지보수가 간편해집니다.

공장 자동화의 실질적인 첫 단계

IntelliCENTER 기술은 산업 자동화 여정을 시작하는 조직에 이상적인 진입점입니다. 많은 제조업체가 운영 방식을 현대화하는 방법을 모색하고 있으며, FactoryTalk® Design Studio™에 통합된 IntelliCENTER 소프트웨어는 간편한 진입점을 제공합니다. 복잡한 설치나 수동 업데이트가 필요하지 않습니다. IntelliCENTER는 이제 사용자 친화적인 웹 기반 애플리케이션을 통해 액세스할 수 있습니다.

따라서 특히 이더넷 인프라가 이미 구축된 시설의 경우 자동화를 위한 실용적이고 비용 효율적인 출발점이 됩니다. 완전히 디지털화되지 않은 공장에서도 IntelliCENTER 기술을 갖춘 MCC는 자동화를 발전시키고 운영 효율성을 개선합니다.

단일 데이터 세트로 시작하고 시간이 지남에 따라 확장하고, 향후 추가될 데이터가 원활하게 통합될 것이라고 확신할 수 있습니다. 이와 같은 확장성과 모터 컨트롤을 통합 아키텍처에 연결하는 기능을 결합하면 제조업체는 유연성과 성장을 염두에 두고 더욱 스마트하고 연결된 운영 방식을 구축할 수 있습니다.

IntelliCENTER를 사용하여 FactoryTalk Design Studio에서 모터 컨트롤 센터 장치 상태 모니터링 설정
로크웰 오토메이션 왼쪽 버그 로고
Youtube 동영상
IntelliCENTER를 사용하여 FactoryTalk Design Studio에서 모터 컨트롤 센터 장치 상태 모니터링 설정

IntelliCENTER 기술이 적용된 FactoryTalk Design Studio에서 MCC 라인업에 대한 장치 상태 모니터링을 설정하는 방법을 설명합니다. FactoryTalk Design Studio를 사용하여 장치를 연결하고, 원격 모니터링을 활성화하며, 장치 상태를 보는 방법을 알아보십시오.

지금 시청하기
IntelliCENTER를 사용하여 FactoryTalk Design Studio에서 모터 컨트롤 센터 라인업을 보고 관리하는 방법
로크웰 오토메이션 왼쪽 버그 로고
Youtube 동영상
IntelliCENTER를 사용하여 FactoryTalk Design Studio에서 모터 컨트롤 센터 라인업을 보고 관리하는 방법

IntelliCENTER 기술이 적용된 FactoryTalk Design Studio에서 MCC 라인업을 보고 관리하는 방법을 설명합니다. FactoryTalk Design Studio를 사용하면 IntelliCENTER 데이터 세트를 Logix Designer와 쉽고 빠르게 통합할 수 있습니다.

지금 시청하기
FactoryTalk Design Studio: IntelliCENTER에서 모터 컨트롤 센터 라인업 문서 보기
로크웰 오토메이션 왼쪽 버그 로고
Youtube 동영상
FactoryTalk Design Studio: IntelliCENTER에서 모터 컨트롤 센터 라인업 문서 보기

IntelliCENTER 기술이 적용된 FactoryTalk Design Studio에서 모터 컨트롤 센터 라인업 문서를 보는 방법을 알아보십시오. FactoryTalk Design Studio를 사용하면 LV MCC 또는 MV MCC의 도면, 매뉴얼, 예비 부품 목록을 신속하게 찾을 수 있습니다.

지금 시청하기

Published 2025년 11월 26일

주제: 디지털 트랜스포메이션 가속화 Optimize Production 산업 자동화 및 제어 스마트 제조 자동차 및 타이어 시멘트 식음료(F&B) 채광 금속 오일 & 가스 펄프 및 제지 상하수도 및 폐수처리 인쇄 및 출판 전력 발전 모터 컨트롤 FactoryTalk Design Studio

엘리자베스 앨런
엘리자베스 앨런
Rockwell Automation의 글로벌 제품 전문가
엘리자베스 앨런은 CENTERLINE 2100 NEMA 저압 모터 제어 센터의 제품 전문가입니다. 엘리자베스는 이전에 Rockwell Automation에서 저압 드라이브 기술 지원 엔지니어로 근무했습니다. 그녀는 Milwaukee School of Engineering에서 기계공학 학위를 받았습니다.
로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

다음 항목도 확인하시기 바랍니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 모터 컨트롤 센터 소프트웨어로 설정, 모니터링 및 유지보수 간소화