Loading
블로그 | 프로세스 솔루션
Recent ActivityRecent Activity

현대적 DCS가 디지털 트랜스포메이션을 가능하게 하는 방법

현대적 DCS로 업그레이드를 포함한 디지털 트랜스포메이션 전략이 생산자가 더 생산적이고 수익성을 높이며 위험을 줄이는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
현대적 DCS가 디지털 트랜스포메이션을 가능하게 하는 방법 hero image

제약, 소비재, 식음료에서 광업 및 화학에 이르기까지 다양한 산업에서 운영되는 생산자와 제조업체는 경쟁력을 유지하기 위한 복잡성과 과제를 능숙하게 탐색합니다.

생산자는 처리량을 확장하고, 가동 중단 시간을 줄이고, 일관성을 개선하고, 품질을 제공하고, 직원의 안전을 유지함으로써 수익을 보호하고 생산을 최적화하기 위해 노력해야 합니다. 또한 엔지니어링, 재고 및 시스템 유지보수 및 지원과 관련된 라이프사이클 비용을 고려해야 합니다.

전 세계적인 팬데믹이 혼합되면 운영 위험을 줄이면서 가능한 한 생산적이고 수익성 있게 운영하는 것이 얼마나 중요한지 분명해집니다.

그렇다면 프로세스 산업의 생산자나 제조업체가 현상 유지를 넘어 산업 및 기술 트렌드를 따라잡으려면 어떻게 해야 할까요? 단기 및 장기적인 성공과 성장을 달성하기 위해 운영을 더욱 정교하고 혁신적인 수준으로 끌어올리려면 어떻게 해야 할까요?

모든 상황에 맞는 일률적인 솔루션은 더 이상 통하지 않습니다. 솔루션에 대해 정밀하게 접근할 때입니다. 현대적 DCS를 통해 가능해진 디지털 트랜스포메이션을 도입하십시오.

PlantPAx 5.0: 가능한 것의 확장
Main Image
개요
PlantPAx 5.0: 가능한 것의 확장

Rockwell Automation의 최신 분산 제어 시스템(DCS)인 PlantPAx® 5.0은 전사적 애플리케이션 및 그 이상의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. PlantPAx 5.0은 자동화 인프라에 필요한 오버헤드를 줄이면서 향상된 진단 및 분석을 제공합니다.

지금 시청
DCS를 위한 디지털 트랜스포메이션 전략

디지털 트랜스포메이션은 디지털 기술을 비즈니스의 모든 영역에 통합하여 운영을 현대화, 업그레이드 또는 개선하는 것으로 설명할 수 있습니다.

디지털 트랜스포메이션은 조직의 업무 방식, 생산 현장의 운영 방식, 고객에게 가치를 제공하는 방식에 영향을 미치는 근본적인 문화적 변화입니다. 이는 결과와 끊임없이 변화하는 고객의 요구를 충족하는 것과 관련이 있습니다. 이는 모든 생산자를 위한 체계적인 변화이며, 이러한 이유로 현대적인 DCS는 이러한 트랜스포메이션의 초석이 될 수 있습니다.

디지털 트랜스포메이션 전략을 개발한다는 것은 목표와 비즈니스 목표를 결정하고, 이러한 목표를 달성하기 위해 필요한 시스템을 평가하고, 전략 실행을 계획하는 것을 의미합니다. 경쟁사들이 기술에 투자하고 운영을 혁신하는 상황에서, 연구를 수행하고 결정을 내려야 한다는 압박이 있습니다. 시작하기에 좋은 질문은 “업그레이드가 필요한가?”입니다.

기존 DCS는 폐쇄형 시스템 설계를 특징으로 하며, 마이그레이션 및 현대화가 어렵고 대부분의 경우 총 소유 비용이 더 높습니다. 현대적 DCS는 더 높은 성능, 현장 전반의 가용성, 확장 가능한 시스템 기능, 개방형 기술 스택, 통합 용이성 등 여러 가지 이유로 선호됩니다. 공통 자동화 기술을 사용하는 전사적 제어 시스템은 생산 현장 및 비즈니스 시스템과 함께 프로세스 제어, 이산 제어, 전력 제어 및 안전 제어를 위한 원활한 통합을 가능하게 합니다.

DCS가 수명을 다했다고 생각하는 것은 혼자가 아닙니다. 수명이 다 되어가는 전 세계 DCS 설치 기반은 약 USD65000000000에 달합니다. 그리고 이러한 시스템 중 상당수가 25년 이상 된 것으로, 긴급한 업데이트가 필요합니다.

DCS를 교체해야 하는 이유로는 고장률 증가, 사양을 벗어난 제품의 발생률 증가, 유지보수 비용 증가, 기존 DCS 전문성 부족, 용량 제한, 최신 시스템과의 인터페이스 불능 등이 있습니다.

새로운 DCS 기술이 삶을 더 간편하게 만드는 4가지 방법
Main Image
블로그
새로운 DCS 기술이 삶을 더 간편하게 만드는 4가지 방법

PlantPAx DCS의 최신 릴리스는 최첨단 처리 성능과 더 나은 시스템 설계 경험을 활용하여 라이프사이클 생산성을 높입니다.

지금 읽기
현대적 DCS는 현대적 과제를 해결합니다

최신 DCS 플랫폼은 기술 발전에 발맞추어 발전해 왔습니다. 그리고 이제 더 많은 DCS 사용자가 최적의 성능을 위해 시스템 업그레이드 및 현대화를 고려하고 있습니다. 현대적 DCS는 디지털 트랜스포메이션 전략의 일환으로 커넥티드 엔터프라이즈를 구축하는 데 도움이 될 수 있습니다.

PlantPAx® 5.0은 Rockwell Automation의 최신 DCS 릴리스로, 더 적은 수의 서버와 더 강력한 컨트롤러로 아키텍처 공간을 줄이고, 컨트롤러에 내장된 프로세스 명령어로 일관성을 유지하며, 시스템 속성의 향상된 개발 경험으로 워크플로우를 간소화하고, 실시간 의사 결정을 위한 강력한 분석을 제공하며, 국제 사이버보안 표준을 준수합니다.

생산자에게 이것이 의미하는 바는 무엇일까요? 삶을 더 단순하게 만들어 줍니다. 현대적 DCS는 생산자가 생산 현장 전체의 제어 및 최적화를 달성하고, 운영을 극대화하며, 높은 가용성을 달성하고, 비용을 절감하고, 생산을 늘릴 수 있도록 해야 합니다. 또한 현대적 DCS는 생산자와 제조업체가 거의 보편적으로 직면하는 세 가지 주요 과제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

  1. 생산성 문제 해결. 전사적으로 서로 다른 시스템이 병목 현상과 비효율성을 초래할 때 생산자는 어떻게 혁신을 이룰 수 있을까요? 공급망, 생산 자산 및 비즈니스 시스템에서 나오는 방대한 양의 정보는 실시간으로 기능하거나 새로운 개념을 창출하려는 팀을 압도할 수 있습니다. 기술의 급속한 발전은 생산자가 의사 결정 목적으로 그 어느 때보다 더 많은 정보에 액세스할 수 있도록 합니다.
  2. 더 적은 자원으로 더 많은 성과를 내어 수익성 개선. 생산 팀은 생산 현장 라이프사이클 전반에 걸쳐 예산 기대치를 충족하기 위해 더 적은 자원으로 더 많은 일을 해야 합니다. 운영자는 예기치 않은 가동 중단 시간을 줄이고, 품질 문제를 예방하며, 생산에서 낭비를 제거하는 데 필요한 가시성과 제어를 확보하는 방법을 찾아야 합니다. 생산자는 쉽게 업데이트되고 지원되는 생산 현장 전체의 자동화를 찾고 있으며, 기술은 생산 현장이 지속적으로 운영될 수 있도록 지원해야 합니다.
  3. 운영 위험 감소. 위험은 어디에나 있으며 시스템의 백본인 네트워크 인프라에 따라 다양한 형태를 취합니다. 비상 상황을 고려하더라도 예기치 않은 사건은 안전하고 신뢰할 수 있는 생산 현장 운영에 영향을 미칠 수 있습니다. 생산자는 예기치 않은 지연, 가동 중단 시간, 제품 안전 및 작업자 안전에 기여하는 요인을 식별하면서, 동적 조건을 탐색하고 정보를 바탕으로 적극적으로 대응할 수 있는 시스템을 요구합니다. 위협이 운영 위험에서 외부 행위자로 전환됨에 따라 제어 시스템은 강력하면서도 적응력이 있어야 합니다. 시스템을 위한 강력한 인프라를 구축하고 계십니까?
PlantPAx 5.0: 최신 DCS 릴리스

더 작은 설치 면적을 차지하고 더 쉽고 빠르게 배포할 수 있으며, 정보에 입각한 의사 결정을 위한 실시간 데이터와 분석을 제공하고 전체 라이프사이클에 걸쳐 지원되는 PlantPAx 5.0의 중요성은 생산자들에게도 잘 알려져 있습니다. 배치, 하이브리드 및 중공업 분야의 기업들은 생산 현장 전체의 제어를 위해 특별히 제작되었으며 더 크고 복잡한 운영을 안전하게 지원할 수 있는 DCS의 혜택을 누릴 수 있습니다.

생산자가 현대적 DCS에서 찾아야 할 것은 무엇입니까?

  • 실시간 의사 결정을 가능하게 하는 데이터, 분석 및 통찰력. 여기에는 생산 및 운영자 KPI를 제공하는 운영을 위한 시각화 및 대시보드, 알람 로그 및 예상치 못한 가동 중단 시간 이벤트와 같은 비정상적인 상황에 대한 시야, HMI 그래픽에 대한 현대적인 접근 방식이 포함됩니다.
  • 시스템 라이프사이클 전반에 걸친 지원. 당사의 제품이 오랫동안 지속될 수 있다는 것을 알고 있습니다. 초기 구매 및 시운전을 넘어 향후 수년간 맞춤형 지원을 계속 받을 수 있습니다. 여기에는 주제 전문가에 대한 액세스, 현장 서비스, 지원 계약 및 장기 제품 가용성이 포함됩니다.
  • 인력 솔루션. 원격 액세스 및 모바일 장치에서 전문가에서 일반인으로의 전환을 위한 교육에 이르기까지 현대적 DCS는 일반적인 인력 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 전사적 관점을 제공하여 직원이 현장에 있을 필요가 없으며, 매뉴얼을 읽고 암기하는 것에서 필요에 따라 전문가의 도움을 받을 수 있도록 전환을 장려합니다.
  • 시스템을 위한 사이버보안. ISA99/IEC 62443과 같은 표준에 대한 사이버보안 표준 및 인증을 준수하는 것은 모든 생산자가 기대해야 할 사항입니다.

이 모든 것과 그 이상을 PlantPAx 5.0에서 확인할 수 있습니다. 이 버전은 생산자가 가능한 범위를 확장할 수 있도록 지원합니다.

뒤처지지 마십시오

디지털 트랜스포메이션은 사라지지 않을 트렌드입니다. 모든 제조업체와 생산업체는 언젠가 여정을 시작해야 합니다. 많은 사람들에게 이것은 새로운 표준으로 간주됩니다.

디지털 트랜스포메이션은 산업 분야의 생산자에게 근본적이고 잠재적으로 급진적인 진화를 의미합니다. 새로운 기술을 수용하면 비즈니스 방식을 근본적으로 개선할 수 있습니다.

기존 DCS를 평가하여 최신 DCS 플랫폼이 디지털 트랜스포메이션 여정에 도움이 되는지 확인하십시오. 이러한 결정을 통해 유연성을 확보하여 고객의 요구를 더 잘 충족하고, 성과, 의사 결정 및 수익성 향상을 위한 데이터와 통찰력을 제공할 수 있습니다. 어려움이나 혼란을 겪을 필요가 없습니다. 적절한 솔루션을 갖추면 미래의 도전을 자신 있게 맞이할 수 있습니다.

PlantPAx 5.0이 어떻게 도움이 되는지 자세히 알아보십시오.

Published 2020년 9월 28일

주제: 프로세스 솔루션

Blair Wilson
Blair Wilson
PlantPAx 마케팅 관리자, Rockwell Automation
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left PlantPAx 5.0: 디지털 트랜스포메이션 활성화