Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

새로운 DCS 기술이 삶을 더 간편하게 만드는 4가지 방법

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
새로운 DCS 기술이 삶을 더 간편하게 만드는 4가지 방법 hero image

최신 버전의 PlantPAx DCS는 최첨단 처리 성능과 더 나은 설계 경험을 활용하여 라이프사이클 생산성을 높입니다.

더 빈번한 프로세스 변경. 새로운 기술. 더 큰 데이터세트. 더 높은 추적성 및 규정 준수 요구사항. 더 엄격한 예산.

익숙한가요?

정유 공장에서 식음료 공장에 이르기까지, 프로세스 엔지니어는 점점 더 복잡해지는 시스템을 관리하고 더 적은 자원으로 더 많은 일을 하라는 요구를 받고 있습니다.

Main Image

PlantPAx 5.0으로 귀하의 과제를 해결하고 가능성을 확장하십시오. 최신 릴리스의 새로운 기능을 확인하십시오.

자세히 알아보기

좋은 소식은 최신 분산 제어 시스템(DCS) 플랫폼이 기술 발전에 발맞추어 발전했다는 것입니다. 그리고 이제 더 많은 DCS 사용자가 최적의 성능을 위해 시스템을 업그레이드하고 현대화하는 것을 고려하고 있습니다.

그러나 DCS 현대화가 시스템 복잡성을 관리하고 생산성을 향상하는 데 어떻게 도움이 될까요? 많은 프로세스 엔지니어들이 묻는 질문입니다.

최신 릴리스인 The Modern DCS는 시스템 라이프사이클 전반에 걸친 주요 과제를 해결하고 네 가지 중요한 방법으로 삶을 단순화합니다.

1. 목적에 맞게 제작된 견고한 컨트롤러는 복잡성을 최소화합니다.

처리 공장은 본질적으로 다면적이고 지속적으로 변화합니다. 애플리케이션이 확장되고 더욱 정교해짐에 따라 많은 구형 컨트롤러와 I/O 플랫폼은 단순히 따라갈 수 없습니다. 많은 공장에서 새로운 요구 사항을 충족하기 위해 기존 자동화 인프라에 컨트롤러를 추가하는 것이 유일한 실용적인 대응책이었습니다.

하지만 더 많은 경우에 서로 다른 시스템을 도입하면 본질적으로 복잡한 DCS가 더욱 복잡해지고 통합 및 유지 관리 비용이 증가합니다.

이제 새로운 프로세스 컨트롤러 유형이 더 나은 옵션을 제공합니다. 처리 능력과 용량의 획기적인 향상으로 더 적은 수의 컨트롤러로 더 많은 전략을 관리할 수 있으며 아키텍처 복잡성과 관련 라이프사이클 비용을 줄일 수 있습니다.

최신 릴리스는 또한 알람 및 이벤트 폴링으로 인한 아키텍처 스트레스를 크게 줄이는 “예외별 보고”를 지원합니다. 그리고 많은 시스템에서 폴링이 줄어들면 데이터 서버도 줄어듭니다.

2. 내장된 프로세스 객체는 애플리케이션과 사용자 경험의 일관성을 유지합니다..

모든 사람은 시스템이 어떻게 작동해야 하는지에 대한 자신의 생각을 가지고 있습니다. 그리고 우리 모두는 좋은 개발자의 기술을 높이 평가하지만, 한 사람의 문서화되지 않은 “조정”은 시스템을 유지보수하거나 업데이트할 때 다른 사람에게 상당한 도전 과제가 됩니다.

또한, 업체가 제공한 객체 라이브러리가 수정되면 더 이상 업체에 의존하여 이를 유지보수, 마이그레이션 및 문서화할 수 없습니다. 이것은 직원이나 시스템 통합업체의 업무가 되어 시스템의 라이프사이클 동안 비용과 위험이 증가합니다.

DCS 현대화의 일환으로, 새로운 컨트롤러 유형은 더 많은 설계 일관성을 추진하기 위해 펌웨어에 내장된 프로세스 객체를 특징으로 합니다. 내장된 프로세스 객체는 핵심 컨트롤러 기능을 “잠금”하여 시스템 개발에 대한 현대적인 접근 방식을 지원하며, 이를 통해 개발자는 상위 수준 애플리케이션의 구성에 집중할 수 있습니다.

핵심 기능이 산업 표준에 부합하고 편집할 수 없기 때문에 내장된 객체는 시스템 무결성을 유지하고 공장 간 복제를 가속화하는 데 도움이 됩니다. 또한, 새로운 펌웨어 버전이 제공될 때 내장된 객체가 자동으로 마이그레이션되어 향후 업그레이드를 간소화합니다.

3. 자동 진단으로 시간 절약.

기존 DCS 태그 데이터베이스에는 컨트롤러, I/O 및 필드 장비에 대한 진단 정보가 포함되어 있습니다. 운영자가 해당 정보에 액세스할 수 있도록 하려면 백엔드에서 상당한 개발 작업이 필요할 수 있습니다.

실제로 제어 시스템에서 진단 태그를 식별한 다음 HMI 플랫폼에서 해당 태그에 대한 링크를 구성하는 작업은 시스템 설계 및 유지 관리에 필요한 코딩의 최대 30 %를 차지할 수 있습니다.

DCS 현대화는 이 프로세스를 간소화합니다. 새로운 프로세스 컨트롤러의 확장된 용량을 사용하여 사전 구성된 알람을 한 번의 클릭으로 HMI에 직접 자동으로 배포합니다. 이 기능은 초기 개발 중에 상당한 시간을 절약할 수 있으며, 프로세스 요구 사항이 발전함에 따라 시스템 수명 전체에 걸쳐 시간을 절약할 수 있습니다.

4. 최신 표준을 준수하면 사이버보안 위험을 최소화할 수 있습니다.

최신 IIoT 기술을 활용하려면 DCS가 전사적 시스템과 통합되어야 합니다. 그러나 전사적으로 더 많은 정보를 연결하면 프로세스 운영이 위험에 노출될 수 있습니다.

최신 DCS는 분석 및 기타 디지털 기술을 활용하는 동시에 중요한 데이터를 보호해야 할 필요성을 인식합니다. 최신 릴리스를 통해 시스템 및 프로세스 컨트롤러를 국제 표준 IEC 62443에 부합하도록 마이그레이션하고 구현할 수 있으며, 심층 방어에 기반한 글로벌 사이버보안 모범 사례를 적용할 수 있습니다.

심층 방어 전략은 보호 지점 하나가 무너질 가능성이 있음을 인식합니다. 이 전략에 기반한 사이버보안 시스템은 물리적, 전자적, 절차적 보호 조치를 결합하여 다중 보호 계층을 구축합니다.

크리스 킹, PlantPAx 마이그레이션 사업 개발 관리자가 이 게시물에 기여했습니다.

Published 2020년 5월 22일


Blair Wilson
Blair Wilson
PlantPAx Marketing Manager, Rockwell Automation
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 항목

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 새로운 DCS 기술이 삶을 더 간편하게 만드는 4가지 방법