Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

제어 캐비닛 공간 극대화 및 비용 절감

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
제어 캐비닛 공간 극대화 및 비용 절감 hero image

U.S.S. 엔터프라이즈의 승무원들은 끝없는 우주를 가로지르는 스타 트렉에서 공간의 제약에 대해 걱정하지 않았습니다. 하지만 제어 시스템의 경우, 안타깝게도 무제한 공간의 여유가 없습니다.

이러한 한도 내에서 작업하는 방법을 지속적으로 모색하고, 비용을 낮게 유지하면서 성능을 높이는 방법을 동시에 고려해야 하며, 이는 모두 시스템 효율성을 유지하기 위한 노력입니다.

제어 시스템 외함의 제한된 공간을 탐색할 때, 이러한 제약 내에서 작업하면서 시스템 성능을 개선하는 데 도움이 되는 다양한 방법을 고려하십시오.

공간 제한 문제

스타쉽 엔터프라이즈를 비행기 격납고에 주차하지 않는 것처럼, 제어 시스템을 수용하기에 너무 작은 제어 캐비닛에 억지로 끼워 넣으려고 하지 마십시오.

제어 캐비닛의 공간 제한은 문제입니다. 다행히도 컨트롤러는 고객의 요구를 충족하기 위해 계속 진화하고 있습니다. 새로운 컨트롤러의 고성능과 함께 내장된 이더넷 포트와 용량 증가로 제어 시스템에서 더 적은 수의 컨트롤러를 사용할 수 있습니다. 그 결과 캐비닛의 공간이 더 많아집니다.

향상된 I/O 모듈을 사용하면 하드웨어를 간소화하기 위해 모듈당 더 많은 장치를 연결할 수 있습니다. 이를 통해 시스템에서 더 적은 수의 모듈을 사용할 수 있습니다. 다시 말해, 섀시와 캐비닛에서 더 많은 공간을 확보할 수 있습니다.

더 슬림한 전원 공급 장치를 사용하면 섀시의 전체 설치 면적을 줄여서 더 많은 공간을 확보할 수 있습니다. 전체 물리적 시스템 폭을 줄이면 최소 장착 간격을 어기거나 크기 때문에 섀시가 지원되지 않는 방향으로 장착되는 것을 방지할 수 있습니다. 확장할 공간도 있을 수 있습니다.

이중화 전원 공급 장치 케이블은 90도 각도의 설계 덕분에 섀시를 외함의 뒤쪽에 더 가깝게 배치할 수 있습니다.

체계적이고 효율적

우리가 엮어 놓은 이 복잡한 웹을 보라! 스타쉽 엔터프라이즈의 브릿지에 필요한 모든 배선이 효율적인 방식으로 통합되지 않았다면 어떤 문제가 발생했을지 상상할 수 있습니까?

트리블은 승무원에게 유일한 골칫거리가 아닙니다! 제어 시스템의 제어 캐비닛도 마찬가지입니다. 예를 들어, 새로운 이중화 케이블 옵션은 이중화 섀시에 전원을 공급하는 보다 명확하고 효율적인 방법을 제공하여 보다 체계적인 시스템 설치를 가능하게 합니다.

슬림형 전원 공급 장치 옵션을 사용하면 I/O 통합 기능과 마찬가지로 더 적은 공간이 필요하기 때문에 더 효율적인 시스템을 구축할 수 있습니다. 향상된 I/O 모듈을 통해 더 빠른 응답 시간을 통해 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 또한 더 빠른 실행 시간으로 인해 더 높은 성능 제어와 더 높은 정밀도를 제공합니다. 더 정확한 제어를 통해 더 체계적이고 효율적인 시스템을 구축할 수 있습니다.

비용 문제

컨트롤러, I/O, 전원 공급 장치, 이중화 전원 공급 장치 케이블에 이르기까지 제어 시스템의 공간을 절약할 수 있는 방법은 다양합니다.

당신의 임무는 이전에 어떤 제어 시스템도 가본 적 없는 곳으로 가는 것입니다…

Published 2016년 6월 27일


Dennis Wylie
Dennis Wylie
Global Product Manager, ControlLogix Controllers, Rockwell Automation
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 상품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 제어 캐비닛 공간 극대화 및 비용 절감