Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

단일 창을 통해 산업 IT의 미래를 바라보기

IT 인프라의 차이는 IPC 및 HMI의 기능에 제한이 될 수 있지만, 디지털 트랜스포메이션(DX)은 애플리케이션 수준에서 스마트 인터페이스의 제동을 제거할 수 있을까요?

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
휴대폰을 들고 있는 남성의 손

우리는 매일 미래를 바라보고 주머니에 미래를 담고 있기 때문에 산업에서 인간-기계 인터페이스(HMI)의 미래를 쉽게 상상할 수 있습니다. 스마트폰의 터치스크린 유리 화면은 다양한 기능을 제공하지만, 우리는 그 잠재력의 일부만 사용하고 있습니다. 단일 유리창에서 거의 무한한 유연성과 기능을 제공합니다. 그러나 스마트폰과 태블릿 컴퓨터에 액세스하고 상호 작용하는 방식은 산업 환경의 대부분의 화면 기능을 훨씬 앞서 있습니다.

산업계는 모든 산업 직원이 소비자 기술 사용자인 만큼 소비자 기술 사용자의 기대에 부응하기 위해 따라잡아야 할 부분이 있습니다.

이로 인해 두 가지 즉각적인 질문이 제기됩니다.

1.     산업 환경의 스크린이 휴대폰이나 태블릿 장치가 할 수 있는 모든 일을 할 수 없는 이유는 무엇입니까?

2.     산업 환경에 있는 장비에서 자체 장치를 사용할 수 없는 이유는 무엇입니까?

이러한 질문에 대한 답을 찾으려면 단일 창 뒤에 숨겨진 내용을 파악하고 디지털 트랜스포메이션 이전(pre-DX) 산업 환경에서 데이터 스레드를 분해해야 합니다. 이 프로세스에서 앞서가는 기업에게는 스마트폰과 같은 산업 기능의 현실이 훨씬 더 가까이 다가오기 때문에 “pre-DX”라는 용어를 사용합니다.

 

우리를 가로막는 것은 무엇인가?

산업용 화면 뒤에 있는 다양한 IT 아키텍처와 산업 및 애플리케이션별로 각 아키텍처의 비교 우위에 대해 논의하려면 시간이 걸립니다. 마찬가지로 소프트웨어 환경과 요구 사항은 다양하며 애플리케이션의 특정 요구 사항을 지원하고 가능하게 하는 방식으로 사용되어야 합니다. 여기서 우리의 목적을 위해 말하자면, 산업 환경에서 HMI 뒤에 있는 디지털 인프라는 매우 다양하지만, 이것이 왜 기능을 그렇게 제한하는지 궁금합니다.

이 질문에 대한 답은 다시 스마트폰이 가장 잘 보여줄 수 있습니다. 주머니 속 컴퓨터의 성능은 기본적으로 두 가지, 즉 장치의 컴퓨팅 성능과 컴퓨팅 성능을 갖춘 다른 장치와의 연결성에 달려 있습니다. 산업 환경에서 HMI의 성능에 대한 질문도 같은 방식으로 접근할 수 있습니다. 장치 자체에 컴퓨팅 성능이 있습니까? 컴퓨팅 성능을 갖춘 다른 장치, 네트워크(또는 클라우드 환경)에 연결되어 있습니까?

현재 대부분의 산업 환경에서는 두 가지 고려 사항 모두에 제한이 있습니다. HMI의 컴퓨팅 기능은 열악한 환경에서 작동하기 때문에 제한될 수 있습니다. 컴퓨팅을 위한 팬 냉각을 허용하기에는 너무 뜨겁거나 너무 좁은 폼팩터일 수 있습니다. 액체, 먼지 또는 진동으로 인해 환경이 열악할 수 있습니다. 또는 보안상의 이유로 연결이 제한될 수 있습니다. 시스템이 비즈니스 소프트웨어 및 IT와 같은 유용한 컨텍스트 정보로부터 에어갭되어 있습니까? 원격으로 액세스할 수 있습니까? 가능할까요? 그래야 할까요?

또는 애플리케이션이 기존 IT 수준의 가용성을 수용할 수 없는 환경에서 작동해야 할 수도 있습니다. 컴퓨팅 기능이 몇 초, 몇 분 또는 몇 시간 동안 중단되면 비즈니스에 어떤 영향을 미칠까요?

 

미래, 오늘

매몰 비용과 투자 주기를 포함한 이러한 고려 사항과 그 외 여러 가지를 고려하면 대부분의 경우 공장의 HMI는 작업자의 주머니에 있는 휴대폰보다 유연성, 편의성 및 성능이 떨어집니다. 그러나 항상 그런 것은 아니며, 우리가 상호 작용하는 모든 화면에서 유사한 수준의 유연성을 기대하는 미래는 매우 가까워지고 있습니다.

실제로 운영 관점에서 보면, 앞서 언급한 과제를 극복할 수 있는 기술은 이미 존재합니다. 경우에 따라서는 이미 사용되고 있습니다. 원격 작업을 지원하는 최신 소프트웨어를 지원할 수 있는 산업용 컴퓨팅 제품을 살펴보려면 ASEM 6300 제품군을 확인해 보십시오. 이 제품군은 AI, 실시간 분석, Historian, Digital Twin, 설계 소프트웨어 등 다양한 기능을 수행할 수 있는 산업용 컴퓨팅 제품을 제공합니다. 가혹한 환경(또는 양호한 환경)에서 필요한 컴퓨팅 기능을 제공하며, 거의 모든 아키텍처에 필요한 사양을 거의 완벽하게 제어할 수 있습니다.

산업 4.0의 많은 측면과 마찬가지로 미래는 이미 도래했지만, 보편적으로 적용되거나 고르게 분포되어 있지는 않습니다. 그리고 산업 환경에서 미래를 드러내는 핵심은 바로 디지털 트랜스포메이션(DX)입니다. 기술을 운영하는 사람들, 시스템을 설계하는 사람들, 그리고 소비자 환경에서 기대할 수 있는 유연한 데이터 기반 기능을 구현하기 위해 솔루션을 적용하는 사람들의 창의성에 달려 있습니다. DX 접근 방식, 즉 시스템 및 비즈니스 모델을 업그레이드하는 전략이 없으면 모든 작업자가 미래를 주머니에 담고 있음에도 불구하고 대부분의 산업 프로세스에서 미래는 여전히 손이 닿지 않는 곳에 머물게 될 것입니다.

 

유연하고 스마트하며 지원되는 미래

모든 산업 기업이 경쟁력을 유지하고 미래에 번영하기 위해서는 디지털 트랜스포메이션이 필수적이고 불가피합니다. 이것은 새로운 관찰이 아니며, 산업에서 필요한 DX가 지금 일어나고 있다는 것은 분명합니다. 분석 기관 IDC는 2023년 DX 지출이 USD2300000000000에 이를 것으로 예측하며 “분산 및 프로세스 제조가 예측 기간 동안 가장 큰 DX 지출 금액을 차지하여 전 세계 총액의 거의 30%를 차지할 것”이라고 말합니다. 같은 보고서는 분산 및 프로세스 제조에서 “주요 DX 사용 사례는 프로그램 목표를 지원하는 분산 자금 지원 노력으로, 자율 운영, 로봇 제조 및 근본 원인”이라고 제안합니다.

단일 창을 통해 본 미래는 이미 현실화되었으며, 산업용 애플리케이션에서도 빠르게 접근할 수 있게 되었습니다. DX 전략에 스마트폰만큼 유용한 HMI를 만드는 것이 포함되어 있는지 확인하십시오. 이것은 유연하고 스마트하며 지원되는 미래를 실현하기 위한 핵심 역량입니다.

직장에서 HMI의 미래에 대해 더 알고 싶다면 ASEM 6300 제품군을 살펴보고 작업 방식을 혁신할 수 있는 방법을 확인해 보십시오.

Published 2020년 7월 9일

주제: 경영진 관점

Bart Nieuwborg
Bart Nieuwborg
Rockwell Automation EMEA 시각화 제품 관리자
Bart Nieuwborg는 산업 자동화 분야에서 광범위한 경험을 쌓았으며 시각화 및 GUI 설계 분야의 전문가입니다. 그는 1996년에 Rockwell Automation에 입사하여 현장 서비스, 교육, 마케팅 및 비즈니스 관리 분야에서 다양한 직책을 역임했습니다. 현재 Bart는 SCADA 소프트웨어, 운영자 인터페이스, 산업용 컴퓨터 및 씬 클라이언트 인프라 비즈니스를 포함하는 EMEA 지역 시각화 비즈니스를 관리하고 있습니다.
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 항목

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 단일 창을 통해 산업 IT의 미래를 바라보기