Loading
블로그 | 디지털 트랜스포메이션
Recent ActivityRecent Activity

견고한 엣지 관리 솔루션의 5가지 기둥

엣지 컴퓨팅 패러다임이 도래했고 IX 리더들은 새로운 기회를 준비하고 있습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
자동차 공장 사무실: 여성 엔지니어가 남성 과학자와 대화하며 태블릿 컴퓨터를 사용해 첨단 파워 엔진용 생산 컨베이어를 설계합니다. 자동화된 로봇 팔 조립 라인에서 차량을 제조합니다.

시장 동향

엣지 컴퓨팅 패러다임이 도래했습니다 그리고 산업 분야는 이를 활용할 준비가 잘 되어 있습니다. 분산된 접점에서의 상호작용의 디지털화와 자산의 기기화가 증가함에 따라 엣지에서 데이터 생성 및 처리에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 또한 디지털 비즈니스 솔루션이 데이터 센터 외부에서 더 많은 데이터 분배를 필요로 하면서, 엣지에서의 지연 시간 감소와 로컬 데이터 처리에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 마지막으로, 팀은 이제 로컬 워크로드 및 거버넌스 관행을 위해 엣지에서 데이터 보안, 품질 및 라이프사이클 관리를 갖추는 것이 매우 중요하다고 판단합니다. 결론적으로, OT 분야는 충분한 서비스를 받지 못하고 있으며, 단순화, 효율성 및 보안에 대한 지속적인 초점을 맞추면서 엣지에서 빠르게 변화하는 역학을 목격하고 있습니다.

엣지로 확장할 준비

이러한 과제를 효과적으로 해결하기 위해 IX 리더는 장기적으로 엣지 컴퓨팅 역량의 필요성을 명확히 하는 전략을 수립해야 합니다. 엣지 구축의 성공을 극대화하려면 조직 내 OT 및 IT 인력을 배치하고, 이들에게 최신 엣지 관리 역량에 대한 교육을 제공해야 합니다. 높은 수준에서 엣지 관리 전략은 OT 관리자를 위해 다음과 같은 역량을 제공해야 합니다.

1. 생산성 및 효율성 향상

OT 관리자는 공장 내 모든 엣지 장치를 자동으로 검색하고 식별할 수 있어야 합니다. 여기서 핵심은 중앙 집중식 제로 터치 엣지 장치 배포입니다. 모든 엣지 장치가 등록되면 OT 관리자는 소프트웨어 유지 관리를 위해 전체 장치 플릿을 원격으로 관리할 수 있으며, 누구도 현장에 파견할 필요가 없습니다. 또한, 이러한 엣지 장치에 앱을 원격으로 배포하여 다양한 OT 사용 사례를 간단하고 확장성 있게 타겟팅할 수 있습니다.

2. 향상된 관리성 및 유연성

OT 관리자는 단일 엣지 관리 솔루션으로 단순한 사용 사례와 복잡한 사용 사례를 모두 처리할 수 있어야 합니다. 종단간의 엣지 관리를 위해 자체 하드웨어, 앱 및 클라우드 공급자를 선택할 수 있어야 합니다. 분명히, 이는 엣지 장치 및 앱 관리를 위한 단일 창 가시성을 포함해야 합니다. 

3. 우수한 보안 태세

보안은 사후 고려 사항이 아니라 솔루션 전반에 걸쳐 광범위하게 가시적이어야 합니다. 확장성을 위해 엣지는 업계 표준 보안 정책, 하드웨어 수준 키 및 앱 수준 방화벽을 통해 사이버 공격으로부터 보호되어야 합니다. 엣지 장치는 통합 가시성, 감사 및 규정 준수를 제공하면서 제로 트러스트 보안 패러다임으로 보호되어야 합니다.

엣지 관리 솔루션의 핵심 요소

적절한 수준에서 OT 관리자를 지원하기 위해 IX 리더는 위에서 언급한 역량을 제공할 수 있는 종합적인 엣지 관리 솔루션을 찾아야 합니다. 우리는 이것을 견고한 엣지 관리 솔루션의 핵심 요소로 보며, 이것 없이는 살아갈 수 없을 뿐만 아니라 살아서도 안 됩니다.

1. 엣지 장치 관리

우선, 강력한 엣지 관리 솔루션은 단일 터치 프로비저닝으로 엣지 장치를 온보딩해야 합니다. 프로비저닝은 다층적이고 복잡한 과정일 수 있지만, 모든 복잡성을 단순화하여 원활한 인증과 사전 인증된 하드웨어를 제공해야 합니다. 프로비저닝이 완료되면 엣지 컴퓨터는 관리 평면에 쉽게 연결할 수 있어야 합니다. 각 장치는 사전 정의된 성격 템플릿으로 구성할 수 있어야 하며, 이는 여러 장치에서 공유될 수 있습니다. 마지막으로, 장치가 프로비저닝되고 구성되면 장치별로 텔레메트리 데이터를 확인하고 메모리, CPU 및 스토리지 사용량을 추적하여 운영을 최적화하는 것이 중요합니다.

2. 플릿 관리

엣지 장치가 엣지 관리 솔루션에 의해 개별적으로 관리될 준비가 되면, 유연성과 보안을 갖춘 장치 플릿 관리 역량이 다음 단계입니다. OT 직원은 일관성과 보안을 위해 유사한 장치에 대한 특성을 설정하고, 로컬 액세스 또는 구성 변경 없이 보안을 달성하며, 장치별로 앱 인스턴스를 제어할 수 있어야 합니다. 결국 엣지 인텔리전스는 엣지 장치의 앱을 통해 제공되므로 앱 관리는 엣지 관리의 큰 부분을 차지합니다. 엣지 관리 솔루션은 앱 스케줄을 자유롭게 배포할 수 있는 기능을 제공해야 합니다. 즉, 플릿에 배포할 수 있는 앱에 대한 규칙을 설정하고, 각 불변 앱의 버전을 추적하고, 앱 버전 간에 원활한 전환을 조정하고, 노드별로 배포 시간을 선택하며, 네트워크 연결이 간헐적으로 손실되더라도 생산성을 유지할 수 있어야 합니다.

3. 사설/공개 앱 마켓플레이스

앱 마켓플레이스는 엣지에서 비즈니스 로직을 실행하는 데 핵심이며 산업 운영을 위한 전략적 차별화 요소가 될 수 있습니다. 이를 더 자세히 살펴보면, OT 관리자는 공개 또는 사설 앱(조직 내에서 자체 또는 파트너 앱)을 게시하고 엣지 컴퓨터 내의 컨테이너화/가상 머신/클러스터 인식 환경에 배포할 수 있어야 합니다. 공개 엣지 앱은 엣지 관리 솔루션 업체에 의해 관리될 수 있지만, 사설 엣지 앱은 내부 회사 앱을 기반으로 컨테이너 또는 가상 머신에서 생성 및 배포될 수 있습니다. OT 관리자는 조직 내에서 권한 있는 사용자에게 이러한 앱의 가시성을 제어하고 필요에 따라 다른 사용자와 공유할 수 있도록 허용해야 합니다.

4. 보안

엣지는 IX 이니셔티브의 영향을 확장하는 동시에 사이버 공격의 기회도 만듭니다. 산업 공장의 취약한 공격 표면에서 발생한 여러 공급망 위기가 있었습니다. 해결책은 실리콘 수준에서 엣지 장치를 보호하기 위한 제로 트러스트 보안 모델을 구현하는 것입니다. 장치는 암호화 하드웨어 신뢰 루트를 사용하여 온보딩되어야 하며 중앙 위치에서만 구성할 수 있어야 합니다. 변조를 방지하기 위해 로컬 구성을 비활성화해야 합니다. 엣지 장치는 네트워크 트래픽을 분할하기 위해 보안 프로필, 역할/정책 기반 액세스 제어 및 앱 수준의 분산 방화벽을 갖추어야 합니다. 최소한 전송 중이거나 저장된 모든 데이터는 종단간의 수준에서 암호화되어야 합니다. 보안 역량은 통합 가시성, 감사 및 규정 준수와 함께 완전해야 합니다.

5. 개방형 표준

개방형 표준을 준수하면 최신 업계 관행을 기반으로 구축할 수 있는 가능성이 더 넓어지고 솔루션 아키텍처를 다시 구성해야 하는 상황이 줄어듭니다. 폐쇄형 독점 시스템에서는 사용자(및 기업)가 단일 업체가 최선이라고 판단하는 것에 얽매이게 됩니다. 일반적으로 개방형 산업 표준은 제품의 품질을 개선하여 혁신의 기회를 더 많이 창출합니다. 이러한 개방형 표준을 통해 조직은 다양한 인프라 내에서 상호운용성 문제를 피하고 지속적인 성장, 혁신 및 고객 수용을 촉진할 수 있습니다. 강력한 엣지 관리 솔루션은 모든 OS에서 모든 CPU 아키텍처에서 모든 종류의 장치를 관리할 수 있도록 개방형 표준을 구현해야 합니다.

비즈니스 성과

위에서 설명한 강력한 엣지 관리 솔루션을 활용하는 모든 산업 조직은 엄청난 이점을 누릴 수 있습니다. 첫째, IX 이니셔티브는 현장 간 엣지 장치를 관리하기 위해 현장에 직원을 파견할 때 관리 및 일정 지연을 줄여 전반적인 가치 실현 시간을 단축할 수 있습니다. 둘째, OT 관리자는 엣지 장치를 관리하는 동안 생산성, 반복성 및 수동 오류 제거가 향상됩니다. 셋째, 비용 구조가 낮고 예측 가능한 중앙 집중식 엣지 관리 솔루션 덕분에 조직 차원에서 총 소유 비용과 구현 비용이 절감됩니다. 넷째, IX 리더는 안전하고 개방된 아키텍처 위에 최고의 솔루션을 구축할 수 있습니다. 마지막으로, IX 리더는 기존 자원을 활용하여 라인, 공장 및 현장 전반에 걸쳐 혁신적인 사용 사례를 통해 엣지 IX 이니셔티브를 확장할 수 있습니다.

검증된 산업 리더와 함께 성공

조직의 엣지 컴퓨팅 사용 사례를 탐색할 때, 산업 엣지 관리에 대한 신뢰할 수 있는 OT 경험을 갖춘 입증된 산업 리더와 파트너 관계를 맺는 것이 성공을 위한 최선의 위치입니다. Rockwell Automation은 1903년부터 산업 혁신의 최전선에 있었으며, 지난 수십 년 동안 이산 또는 프로세스 제조 회사를 위한 iX를 형성하는 데 중점을 두었습니다. 대규모 제조업체로서, 400000개의 SKU를 생산하는 20개의 글로벌 시설에서 DX를 성공적으로 수용하여 시장 출시 시간을 단축하고 리드 타임을 절반으로 줄이며 연간 생산성을 4~5% 향상시켰습니다. 종단간의 비즈니스 전략 및 기술 컨설팅 서비스에 대한 당사의 종합적인 접근 방식은 중요한 결과를 제공하는 데 필수적입니다. 당사의 통합 컨설팅 접근 방식은 고객이 최고의 비즈니스 목표를 실현할 수 있도록 지원할 뿐만 아니라 미래 사용 사례를 통해 DX의 영향을 확장할 수 있도록 지원합니다.

Published 2022년 9월 27일

FactoryTalk Edge Gateway 소프트웨어
FactoryTalk Edge로 작업하며 두 대의 컴퓨터 화면을 보고 있는 전문 여성
FactoryTalk Edge Gateway 소프트웨어

산업 데이터에서 엔터프라이즈 수준의 인사이트를 확보하여 더 스마트한 의사 결정을 내리고 IIoT 디지털 트랜스포메이션을 가속화하십시오.

탐색
주제: Accelerate Digital Transformation 산업 분석 디지털 트랜스포메이션 FactoryTalk Edge FactoryTalk 분석

Chirayu Shah
Chirayu Shah
Rockwell Automation의 디지털 제품 관리 이사
Chirayu Shah는 정보 소프트웨어 제품 관리 이사입니다. 이 역할에서 그는 클라우드 서비스(FactoryTalk Hub), 엣지 플랫폼(FactoryTalk Edge), 데이터 플랫폼 및 분석(AI/ML, 설명적) 제품 포트폴리오를 이끌고 있습니다. Chirayu는 산업 소프트웨어 리더십, 혁신가의 사고방식, 비즈니스 및 기술 혁신에 대한 전략적 시각을 갖춘 21 + 년 이상의 경험을 보유하고 있습니다.
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
  5. Chevron LeftChevron Left 산업 엣지 관리 솔루션 탐색