Loading
블로그 | 디지털 트랜스포메이션
Recent ActivityRecent Activity

산업용 엣지의 과제와 기회

산업 혁신(IX) 리더들은 엣지 컴퓨팅과 같은 최신 컴퓨팅 패러다임에서 가치를 발견합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
공장에서 안전모를 쓴 두 명의 공장 근로자가 노트북 앞에 서서 악수하며 제조 계획에 대해 논의하고 있습니다. 산업 및 엔지니어링 개념

이전 주제 다시 살펴보기

이전 블로그에서 산업 혁신(IX) 리더들이 엣지 컴퓨팅과 같은 최신 컴퓨팅 패러다임에서 더 많은 가치를 창출하고 산업 환경의 고유한 요구에 적응하는 방법을 설명했습니다. 이 블로그에서는 엣지 컴퓨팅 자체를 좀 더 깊이 파고들어 IX의 성공을 기대하기 전에 장점과 과제를 살펴보겠습니다. 이러한 측면을 검토하면 IX 리더가 강력한 엣지 관리 솔루션을 위한 결정을 내리는 데 도움이 될 것입니다.

엣지에 대한 간단한 복습

엣지 컴퓨팅 패러다임을 평가할 것이므로, 엣지가 무엇인지 상기하는 것이 중요합니다. 10년간의 IT 데이터센터 통합과 공용 클라우드 인프라로의 마이그레이션 이후, 설계자들은 중앙 집중식 컴퓨팅 아키텍처가 대역폭과 응답 시간에 제한이 있다는 것을 깨달았습니다.

여러 비즈니스 사용 사례에서는 빠른 응답 시간을 위해 데이터 기반 인텔리전스를 소스 데이터 근처로 이동해야 합니다. 엣지 컴퓨팅 모델은 중앙 집중식 서버나 클라우드가 아닌 물리적 데이터 수집 및 분석 위치 근처에서 컴퓨팅을 가능하게 합니다.

데이터는 현장에서 실시간으로 안전하게 처리되도록 소스에 가깝게 유지되지만, 산업용 PC와 같은 다른 장치는 여전히 네트워크에 연결되어 있습니다. 이 컴퓨팅 모델은 IT/OT 융합의 핵심 요소입니다. 산업 및 엔터프라이즈 수준의 비즈니스가 운영 효율성을 극대화하고, 성능과 안전을 개선하고, 모든 핵심 비즈니스 프로세스를 자동화하며, 항상 가용성을 달성할 수 있는 새로운 개선된 방법을 제공합니다.

디지털 트랜스포메이션
2018년 5월 21일과 5월 22일에 인디애나주 그린우드에서 Endress+Hauser 프로세스 트레이닝 유닛(PTU)
디지털 트랜스포메이션

IT/OT 경계 전반에 걸쳐 제어 및 정보를 통합하고 운영에 대한 새로운 통찰력을 제공하여 더욱 의미 있는 비즈니스 성과를 창출할 수 있도록 지원합니다.

자세히 알아보기

“IDC에 따르면 2023년까지 새로운 엔터프라이즈 IT 인프라의 절반 이상이 엣지에 있을 것입니다. 2025년까지 Gartner는 엔터프라이즈 생성 데이터의 75%가 기존 데이터센터나 클라우드 인프라 외부에서 생성 및 처리될 것으로 예측합니다.[1]”

파란색 배경 텍스처

엣지와 클라우드 컴퓨팅 모델은 서로를 보완하며 각 조직의 고유한 요구 사항에 기반한 유연한 솔루션을 제공합니다. 실시간 데이터 수집 및 분석에는 엣지가 이상적입니다. 동시에 중앙 집중식 대규모 분석에는 클라우드가 이상적입니다. 이 두 가지를 함께 사용하면 머신 러닝 및 자산 성능 관리와 같은 성능 이니셔티브에 대한 실시간 및 장기적인 통찰력을 제공할 수 있습니다.

엣지 컴퓨팅의 장점

일반적으로 엣지 컴퓨팅은 성능, 지연 시간, 대역폭, 보안 및 근접성과 같은 클라우드 컴퓨팅 문제를 해결하여 OT 솔루션을 강화할 수 있습니다. 이를 통해 차세대 산업 혁명을 촉진하고, 제조를 혁신하며, 더욱 효율적이고 관리하기 쉬운 민첩한 비즈니스 생태계를 조성할 수 있습니다. 주요 이점을 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.

낮은 지연 시간

엣지 솔루션의 가장 일반적인 동인은 애플리케이션 요청과 그에 따른 응답 간의 지연을 나타내는 네트워크 지연입니다. 실시간 애플리케이션의 경우 밀리초 단위도 중요합니다. OT 환경에서 예측할 수 없는 지연은 결함률 또는 안전 문제의 증가를 의미할 수 있습니다.

대역폭 제한 감소

엣지에서 IoT 장치 및 기타 연결된 장비가 확산됨에 따라 데이터 생성이 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 위치에 따라 고속 네트워크 연결이 불가능하거나 비용이 너무 많이 들 수 있습니다. 따라서 엣지에서 대용량 데이터를 요구하는 AI 사용 사례를 해결하기 위해 조직은 엣지 컴퓨팅을 사용하여 데이터를 로컬에서 필터링하고 처리하여 데이터 전송 요구 사항을 줄이고 있습니다.

더 높은 성능

이는 지연 시간과 대역폭을 줄이는 직접적인 이점입니다. 인프라와 애플리케이션을 데이터 생성 및 소비에 더 가깝게 배치함으로써 전체 성능이 최적화되어 더 나은 사용자 경험을 제공합니다.

강력한 규정 준수

엣지 컴퓨팅은 데이터 이동을 제한하여 민감한 정보가 현장의에 남아 있어야 하는 기업 거버넌스 정책이나 기타 규정을 해결하는 데 도움이 됩니다. 유럽에서는 일반 데이터 보호 규정(GDPR)이 데이터가 통신되고 저장될 수 있는 위치에 대한 데이터 주권 규칙을 규정하고 있습니다. 다른 관할 구역도 캘리포니아 소비자 개인 정보 보호법(CCPA)과 같은 법률을 따르고 있습니다. 엣지는 이러한 규정 준수를 더욱 효과적으로 제어할 수 있도록 합니다.

비즈니스 연속성 향상

마지막으로, 엣지 컴퓨팅은 비즈니스 연속성을 개선합니다. 더 많은 조직이 운영을 자동화함에 따라, 네트워크나 클라우드가 작동하지 않더라도 기본 시스템이 계속 사용 가능해야 합니다. 지난 1년 동안 모든 주요 클라우드 서비스 제공업체는 예기치 않은 서비스 중단을 경험했으며, 앞으로도 계속될 가능성이 큽니다. 그러나 엣지 인프라에서 실행되는 애플리케이션은 네트워크 서비스가 복구될 때까지 계속 작동할 수 있어 비즈니스 운영에 미치는 영향을 제한합니다.

엣지 환경의 과제

이제 동전의 다른 면을 살펴보고 엣지 컴퓨팅 이니셔티브에서 대응해야 할 위험을 평가할 때입니다. 원격 엣지 위치는 온프레미스 데이터 센터, 클라우드 액세스를 위한 고속 인터넷 연결, 현장의 IT 직원이 있을 수 있는 기업 본사 위치와 달리 상대적으로 제한된 리소스를 가지고 있습니다. 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.

IT 장비 및 공간 부족으로 인한 단일 실패 지점

대부분의 조직은 모든 원격 위치에 이중화 고급 서버, 스토리지 및 네트워크 장비를 설치할 여력이 없습니다. 대신, 이중화 구성요소(예: 전원 공급 장치 및 하드 드라이브)가 없는 일반 서버(경우에 따라 데스크톱 PC)에 중요한 애플리케이션을 설치할 수 있습니다. 더 나쁜 것은, 엣지 위치에 IT 장비를 위한 서버실이나 기타 환경 제어 공간이 없을 수 있다는 것입니다. 이중화, 적절한 전원, 냉각 또는 환기가 부족하면 단일 실패 지점이 발생할 수 있습니다.

느리고 비용이 많이 드는 인터넷 연결

오늘날 많은 원격 위치는 최소한의 서비스 수준 계약(SLA)을 가진 현지 인터넷 서비스 제공업체(ISP)의 광대역 인터넷 연결을 통해 기업 데이터 센터 및 클라우드에 연결되어 있습니다. 특정 원격 위치에서 광대역 인터넷을 사용할 수 없는 경우, 더 비싼 전용 회선을 설치하거나 상대적으로 제한적이고 비싼 데이터 요금제를 사용하는 4G 또는 5G 셀룰러 연결을 사용해야 할 수 있습니다. 원격 위치에 인프라를 배포하지 않는 조직의 경우, 인터넷 중단은 원격 위치에서 작업이 완전히 중단되는 것을 의미할 수 있습니다.

IT 직원 감소

일반적으로 전문 IT 직원은 기업 본사에 배치됩니다. 원격 위치에는 현장의 IT 직원이 거의 없거나 전혀 없을 수 있으며, 이는 시스템이 중단될 때 완전한 중단을 의미합니다. 현장의 IT 직원이 없는 사이트의 경우, 기업 본사에서 엣지 위치의 일반 IT 장비에 대한 원격 액세스는 제한된 원격 관리 도구와 실무 능력 부족으로 인해 어려울 수 있습니다.

결론

엣지 컴퓨팅 패러다임의 이점과 잠재적인 주의 영역에 대한 인식이 높아짐에 따라 IX 리더는 이러한 측면을 IX 이니셔티브에 전략적으로 반영해야 합니다. 앞서 언급했듯이, 엣지 컴퓨팅 패러다임을 통한 성공적인 IX 전략은 추가 인프라, 네트워크 연결 및 숙련된 직원에 대한 투자를 필요로 할 수 있습니다. 그러나 IX 리더는 또한 자신의 요구에 맞는 올바른 엣지 관리 솔루션을 선택하기 위한 추가 고려 사항에 대해 스스로 교육해야 합니다. 우리는 엣지 탐색 여정의 다음 단계에서 이에 대해 다룰 것입니다.

 

[1] https://www.techtarget.com/searchcio/DrivingITSuccess/4-Things-You-Need-to-Know-Now-About-Edge-Computing

Published 2022년 8월 22일

주제: FactoryTalk Edge FactoryTalk InnovationSuite 소프트웨어

Gaurav Verma
Gaurav Verma
Senior Manager, Software Solutions Marketing, Rockwell Automation
Gaurav evangelizes DX software solutions at Rockwell Automation via compelling messaging, launches & sales narratives to grow customers. An MBA from University of Michigan, he brings 23+ years of experience in enterprise B2B across Analytics, AI/ML, Retail, Field Service, & Mobile.
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 산업용 엣지의 도전과 기회